ZHCACP6 may 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
本应用简报为 TPS7H1111-SP 超低噪声、高 PSRR LDO 的引脚提供了故障模式分析 (FMA)。本文档介绍的故障情况包括各个引脚的典型故障场景:
在下表中,损坏 表示器件可能立即损坏、器件逐渐损坏或寿命缩短。它仅包含器件本身的损坏,而不包括上游或下游元件的损坏。功能正常 表示器件整体行为如数据表中所述(尽管这并不一定意味着器件正在进行调节)。该分析使用图 3 所示的原理图且带有 0.5A 的电阻负载。有关每种情况的详细信息,请参阅下表中的注释。
此分析主要针对 TPS7H1111-SP 器件的陶瓷 HBL 14 引脚封装。但是,大多数结果也适用于 TPS7H1111-SP 和 TPS7H1111-SEP 器件的塑料 PWP 28 引脚封装。
图 1 和图 2 展示了 CFP 和 HTSSOP 封装的 TPS7H1111-SP 引脚图。有关器件引脚的详细说明,请参阅 TPS7H1111-SP 数据表中的引脚配置和功能 部分。
| HBL 封装 | PWP 封装 |
| 14 引脚 CFP | 28 引脚 HTSSOP |
| 顶视图 | 顶视图 |
| 引脚名称 | 引脚编号 | 损坏 | 功能正常 | 对潜在故障影响的说明 |
|---|---|---|---|---|
| BIAS | 1 | 否 | 是 | 器件关断(进入 UVLO)。 |
| EN | 2 | 否 | 是 | 器件关断(禁用)。 |
| IN | 3 | 有 | 是 | 如果两个 IN 引脚都短接,则器件低于内部 UVLO,因此会关断。如果只有一个短接,这两个引脚之间可能会发生破坏性过流事件。 |
| IN | 4 | 是 | 是 | |
| CLM | 5 | 否 | 是 | 正常运行 – 器件配置为关断电流限制模式。如果 CLM 在发生对地短路之前时直接连接到 VIN,则可能会导致短路,从而可能导致损坏。由于原理图中显示了一个 10kΩ 上拉至 VIN,因此不会发生损坏。 |
| GND | 6 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| PG | 7 | 否 | 是 | 由于引脚为开漏引脚,并且没有内部上拉电压,因此引脚保持为 0V。 |
| REF | 8 | 是 | 否 | REF 引脚上发生过流事件,可能会损坏器件。此外,这可能会导致其他电路中出现不正确的偏置,从而导致其他故障。 |
| SS_SET | 9 | 否 | 是 | 器件将输出电压调节至 0V。如果 FB_PG 降至 VFB_PG(rising) – VFB_PG(HYS) 以下,2mA 电流将导通并从此 SS_SET 引脚流出。 |
| STAB | 10 | 否 | 否 | 通道元件会导通,这可能导致器件进入电流限制或输出升高到编程的 SS_SET 值以上。虽然不会损坏该器件,但可能会损坏下游电路。如果在器件上电但因 STAB 内部驱动为高电平而被禁用时发生这种短路,则预计会造成损坏。这会导致 STAB 上的电流过大,可能会损坏器件。 |
| OUT | 11 | 是 | 是 | 短路保护功能已激活,防止立即造成损坏;不适用于长时间运行。 |
| OUT | 12 | 是 | 是 | |
| OUTS | 13 | 是 | 是 | 该器件会在输出端检测到 0V,因此会调节到可能的最大电压。但是,OUTS 上的这个 0V 会导致不正确的内部偏置,从而可能导致意外的电压应力,而这可能会随着时间的推移而造成损坏。此外,由于 OUTS 从外部连接到 OUT,这可能会在外部形成高电流路径,从而可能导致外部损坏。 |
| FB_PG | 14 | 是 | 是 | 器件会进入软启动模式并在 SS_SET 引脚上输出 2mA 电流,这会导致更高的输出电压。除非达到电流限值并长时间保持恒定电流限值,否则器件本身将正常工作。 |
| 引脚名称 | 引脚编号 | 损坏 | 功能正常 | 对潜在故障影响的说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAS | 是 | 是 | 如果 VBIAS 高于 VIN,则由于未提供适当的偏置电压,器件可能会停止正确调节。如果 VIN 是可接受的辅助电源,则器件可能会继续正常运行。如果 VBIAS 高于 7V,IN 引脚会过载并发生损坏。 |
| 2 | EN | 否 | 是 | 器件导通。 |
| 3 | IN | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | IN | 不适用 | 不适用 | |
| 5 | CLM | 否 | 是 | 正常运行 – 器件配置为砖墙电流限制模式。如果 CLM 之前在发生 VIN 短路时直接连接到 GND,则可能会导致短路,进而可能会导致损坏。如果 CLM 通过 10kΩ 下拉到 GND,则预计不会造成损坏。 |
| 6 | GND | 是 | 否 | 接地不当可能会损坏各种内部电路。 |
| 7 | PG | 是 | 是 | 如果 PG 被置位并且直接短接至 VIN,则将有过多的电流流经此引脚,从而造成损坏。 |
| 8 | REF | 是 | 否 | 电流流入 REF,这会损坏器件并停止适当的调节。 |
| 9 | SS_SET | 是 | 否 | 电流流入 SS_SET,这会损坏器件并停止适当的调节。 |
| 10 | STAB | 是 | 否 | 通道元件关断。但是,STAB 上的电流过大可能会造成损坏。 |
| 11 | OUT | 是 | 是 | 由于控制环路检测到输出过高并关断通道元件,器件停止调节。但是,这会导致不正确的内部误差放大器偏置,从而可能导致意外的电压应力,而这会随着时间的推移而造成损坏。 |
| 12 | OUT | 是 | 是 | |
| 13 | OUTS | 是 | 是 | 由于控制环路检测到输出过高并关断通道元件,器件停止调节。但是,这会导致不正确的内部误差放大器偏置,从而可能导致意外的电压应力,而这会随着时间的推移而造成损坏。 |
| 14 | FB_PG | 是 | 否 | 如果 VIN > 6V,这将超过建议的运行条件,导致不正确的内部偏置,从而导致功能故障。如果 VIN < 6V,则器件无法进入软启动模式,并且 PG 始终置位;否则会继续正常运行。如果没有软启动,则可能会导致在启动期间达到电流限制。 |
| 引脚名称 | 引脚编号 | 损坏 | 功能正常 | 对潜在故障影响的说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAS | 是 | 否 | 由于 VBIAS 到 VOUT 没有足够的余量,器件会停止调节或降低输出电压。如果 VBIAS 高于 7V,则会导致误差放大器内出现不正确的过压,从而造成损坏。 |
| 2 | EN | 否 | 是 | 只要 VOUT 高于 VEN(rising) 阈值,器件就会保持开启并继续调节,否则器件会关断。 |
| 3 | IN | 是 | 是 | 当 VOUT 上升至 VIN 且控制环路检测到输出过高并关断通道元件时,器件会停止调节。但是,这会导致不正确的内部误差放大器偏置,从而可能导致意外的电压应力,而这会随着时间的推移而造成损坏。 |
| 4 | IN | 是 | 是 | |
| 5 | CLM | 是 | 否 | 由于电流限制模式会随输出电压的变化而变化,因此无法很好地控制电流限制模式。这可能会导致输入缓冲器击穿而产生过大的 VIN 电流。 |
| 6 | GND | 是 | 否 | 导致 VOUT 上的电流限制。器件无法长时间保持恒定电流限制。此外,如果 GND 引脚不再是系统接地,接地不当可能会损坏各种内部电路。 |
| 7 | PG | 是 | 是 | 如果 PG 被置位并且直接短接至 VOUT,则将有过多的电流流经此引脚。 |
| 8 | REF | 是 | 否 | 电流流入或流出 REF,这会损坏器件并停止适当的调节。 |
| 9 | SS_SET | 是 | 否 | 由于 VSS_SET 的标称值等于 VOUT,因此只要 SS_SET 能够继续拉出其电流,就不会立即造成损坏;但是,可能会发生复杂的交互,导致输出电压过高或尝试通过 OUT 引脚灌入电流,从而造成损坏。 |
| 10 | STAB | 否 | 否 | 启用时,通道元件大部分会关断。禁用时,强制 STAB 为 0V 将导致更高的 VBIAS 电流,甚至可能会损坏器件。 |
| 11 | OUT | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 12 | OUT | 不适用 | 不适用 | |
| 13 | OUTS | 否 | 是 | 正常运行。 |
| 14 | FB_PG | 否 | 是 | 当 VOUT 上升至高于 VFB_PG(rising) 阈值时,PG 会被置位,并且快速启动电流会关闭(从而导致启动时间延长)。 |
| 引脚名称 | 引脚编号 | 损坏 | 功能正常 | 对潜在故障影响的说明 |
|---|---|---|---|---|
| BIAS | 1 | 否 | 否 | 由于没有 VBIAS 电压,器件会停止调节。 |
| EN | 2 | 否 | 否 | 器件可能会不时振荡。 |
| IN | 3 | 有 | 是 | 如果只有一个引脚悬空,则电流将流经另一个引脚,导致那个引脚上的电流过大,最终造成损坏。 |
| IN | 4 | 是 | 是 | |
| CLM | 5 | 是 | 否 | 电流限制模式控制不当。此外,CLM 输入缓冲器上的未定义电压将导致额外的 VIN 击穿电流流动,从而可能会损坏器件。 |
| GND | 6 | 是 | 否 | 不正确的偏置预计会导致具有大电流尖峰的振荡。 |
| PG | 7 | 否 | 否 | PG 会在下拉时工作,但由于它是漏极开路,因此它不能变为高电平,并且将处于未知状态。 |
| REF | 8 | 否 | 否 | 不会产生基准电流,因此在尝试调节时,器件将输出 0V。 |
| SS_SET | 9 | 是 | 否 | 器件将试图强制通过该引脚输出 100µA 的电流,从而导致其达到高电压。这可能会导致不正确的内部误差放大器偏置,从而导致过压故障。 |
| STAB | 10 | 否 | 是 | 控制环路响应会有所不同,相位裕度可能会更差,但器件仍会正常工作。 |
| OUT | 11 | 是 | 是 | 如果只有一个引脚悬空,则电流将流经另一个引脚,导致那个引脚上的电流过大,最终造成损坏。 |
| OUT | 12 | 是 | 是 | |
| OUTS | 13 | 是 | 否 | 器件将不知道如何调节电压,并且可能会发生振荡,甚至可能会损坏器件。 |
| FB_PG | 14 | 是 | 否 | 器件快速启动电流将振荡,甚至可能会损坏器件。 |
| 引脚名称 | 引脚编号 | 短接引脚编号 | 短接引脚名称 | 损坏 | 功能正常 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIAS | 1 | 2 | EN | 是 | 是 | 根据辅助电源电压,器件将导通或关断。如果偏置电压超过 7V,则 EN 引脚过载。 |
| EN | 2 | 3 | IN | 否 | 是 | 根据输入电源电压,器件将导通或关断。 |
| IN | 3 | 4 | IN | 否 | 是 | 正常运行 |
| IN | 4 | 5 | CLM | 否 | 是 | 正常运行 – 器件配置为砖墙电流限制模式。如果 CLM 之前在发生 VIN 短路时直接连接到 GND,则可能会导致短路,进而可能会导致损坏。如果 CLM 通过 10kΩ 下拉到 GND,则预计不会造成损坏。 |
| CLM | 5 | 6 | GND | 否 | 是 | 正常运行 – 器件配置为关断电流限制模式。如果 CLM 在发生对地短路之前时直接连接到 VIN,则可能会导致短路,从而可能导致损坏。由于原理图中显示了一个 10kΩ 上拉至 VIN,因此不会发生损坏。 |
| GND | 6 | 7 | PG | 否 | 是 | 由于 PG 为开漏引脚,并且没有内部上拉电压,因此 PG 保持为 0V。 |
| REF | 8 | 9 | SS_SET | 是 | 否 | 由于无法处理大输出电容,VREF 电压将不稳定,并且 SS_SET 将始终为 1.2V。此控制环路不稳定可能会造成损坏。 |
| SS_SET | 9 | 10 | STAB | 是 | 否 | STAB 电压将在由 SS_SET 引脚电流源充电时上升。这会导致通道元件缓慢关断。但是,SS_SET 和 OUT 电压将不稳定,因为 STAB 元件受 SS_SET 的 RC 影响。这可能会导致内部误差放大器内出现不正确的过压,从而造成损坏。 |
| STAB | 10 | 11 | OUT | 否 | 否 | 启用时,通道元件会部分关断。禁用时,强制 STAB 为 0V 将导致更高的 VBIAS 电流,甚至可能会损坏器件。 |
| OUT | 11 | 12 | OUT | 否 | 是 | 正常工作。 |
| OUT | 12 | 13 | OUTS | 否 | 是 | 正常工作。 |
| OUTS | 13 | 14 | FB_PG | 否 | 是 | 由于 OUTS 连接到 OUT,当 VOUT 上升到高于 VFB_PG(rising) 阈值时,PG 会被置位,并且快速启动电流关闭(从而导致启动时间延长)。 |