ZHCACC5A March 2023 – September 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
如今,由于电池技术和电机控制技术的进步,无线电动工具(例如电钻、锯子和冲击扳手)和无线园艺工具(例如吹叶机、绳式修剪机和割草机)体积更小、重量更轻、效率更高且功能更强大。所有这些无线工具都需要一个微控制器 (MCU) 来控制通过电机的直流电流,并且根据应用的不同,该 MCU 还可以控制不同的工作模式和集成 LED。TI 的 MSPM0 MCU 具有高性能特性、广泛的产品系列和各种封装尺寸,可满足这些要求。
无线工具相关应用需要控制有刷直流 (BDC) 或无刷直流 (BLDC) 电机,以恒定速度施加动态扭矩(例如钻孔机和锯),或在动态速度下施加恒定扭矩(例如鼓风机)。在许多设计中,用户可以调整电机的速度,同时向电机施加扭矩以执行操作,例如使用钻头、刀片、链条或轮子切割或钻木头。对于这些设计,主要元件包括:
应用可以将 TI 器件用于其中大多数元件,针对各种三相 BLDC 电机电压和功率为驱动器和功率级使用 TI 器件。
电机 | MCU | 电机电压 | 前置驱动器 | 功率级,逆变器 | 霍尔传感器反馈 |
---|---|---|---|---|---|
有刷直流 | MSPM0Lxx Arm Cortex M0+ 32MHz MCU 或 MSPM0Gxx Arm Cortex M0+ 80MHz MCU | 5.5 V 至 60 V | H 桥栅极驱动器(DRV870x 系列) | MOSFET(CSD 系列) | 霍尔传感器(DRV5xxx 系列) |
5V 至 115V | H 桥栅极驱动器(DRV877x 系列) | ||||
无刷直流 | 3 V 至 40 V | 三相 BLDC 电机驱动器(DRV831x 系列) | |||
4.5 V 至 60 V | BLDC 栅极驱动器(DRV832x 系列) | MOSFET(CSD 系列) | |||
8 V 至 100 V | BLDC 栅极驱动器(DRV835x 系列) | ||||
5 V 至 100 V | BLDC 栅极驱动器(DRV8300x 系列) |
德州仪器 (TI) 的可扩展 MSPM0 MCU 产品系列采用 Arm® 32 位 Cortex-M0+ 内核,最大 CPU 速度为 32MHz 或 80MHz,具体取决于器件。引脚对引脚兼容的产品系列涵盖 4KB 至 512KB 的闪存存储器,具有可扩展的模拟集成和电机控制模块。MSPM0 具有广泛的数字、模拟和接口集成,可为电机控制设计提供高性能的可靠选项。
对于基本 BDC 系统
大多数入门级电动工具(如钻机、驱动器、线锯、圆锯、真空吸尘器)甚至一些园艺工具(如某些电动割草机的推进系统)也需要相对比较便宜的低速 BDC 电机。
在这种类型的系统中,MCU 会执行简单的电机控制算法来控制电机速度和方向,同时处理任何电机故障。通常,MCU 还充当系统中的主处理器,以控制 LED 等其他元件或与电池包中的电池管理系统 (BMS) 等其他器件进行通信。德州仪器 (TI) 的 32MHz MSPM0Lxx 系列是这些类型的产品的一个选项。
这些应用中 MCU 的主要特性要求:
在 MCU 上执行的软件功能:
对于需要高扭矩的配有传感器的 BLDC 系统
与 BDC 电机相比,许多高性能电动工具(如锤钻和重负荷冲击扳手)都需要 BLDC 电机来实现更高的功率、更高的扭矩、更长的使用寿命和更高的效率。传感器式 BLDC 电机应用通常更易于实施,因为霍尔效应传感器、霍尔元件或旋转编码器可在任何负载条件下检测电机的位置,从而保持可靠的高扭矩启动和稳健的运行。
在这种类型的系统中,MCU 通过以下方法执行电机控制方案:根据位置传感器的反馈按正确顺序生成多个可配置 PWM 并测量电机电流。通常,该 MCU 还充当系统中的主 MCU,以控制 LED 等其他元件或与其他器件(例如电池包中的电池管理系统或板载惯性测量单元 (IMU))进行通信。MSPM0Gxx 系列的最大 CPU 速度为 80MHz,具有高级计时器、集成模拟、增强型通信接口、高驱动输入和输出 (HDIO) 和 CAN-FD 接口,可满足上述要求,是这些类型产品的理想选择。
这些应用中 MCU 的主要特性要求:
在 MCU 上执行的软件功能:
对于需要高速或小外形尺寸的无传感器 BLDC 系统
电动割草机、绳式修剪机和吹叶机等户外产品以及低电压电动螺丝刀等电动工具需要紧凑的高速无传感器 BLDC 电机。与配有传感器的 BLDC 电机不同,这些电机不需要位置传感器,从而节省布板空间并减少需要小外形尺寸的设计中的封装。但是,与配有传感器 BLDC 电机相比,无传感器 BLDC 电机更难实现,因为在动态负载条件下,没有位置传感器来提供电机速度或位置数据。
在这种类型的系统中,MCU 通过以下方法执行高级电机控制方案:根据电机的反电动势 (BEMF) 电压反馈以正确顺序生成多个可配置 PWM。BEMF 可以使用两个比较器进行测量,也可以使用一阶差分方程(来自采样的电机相电压和电流)进行计算,以检测电机何时在六步换向模式中改变状态。此外,无传感器 BLDC 系统需要使用初始位置检测 (IPD) 等启动方法来确定电机静止时的位置,使用开环启动方法确保不丢失电机同步,还需要确保在检测到足够的 BEMF 后稳定切换至闭环控制。由于电动工具可以高速旋转,因此必须同时对 ADC 相电压和电流进行高速采样,以便尽可能减小反馈环路中的延迟。
此外,MCU 还可以控制其他元件(例如 LED),或与电池包中的电池管理器件、无线电或其他传感器等其他器件进行通信。MSPM0Gxx 系列的最大 CPU 速度为 80MHz,具有高级计时器、集成模拟外设、增强型通信接口和高驱动输入和输出 (HDIO),可满足上述要求,是这些类型产品的一个选项。
这些应用中 MCU 的主要特性要求:
在 MCU 上执行的软件功能:
立即订购 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件和 DRV83xxEVM,开始评估用于无绳电动工具或园艺工具设计的 MSPM0。借助 MSPM0 代码示例和交互式在线培训快速开始您的设计。以下链接显示了其他可用资源:
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司