ZHCAC23A January   2023  – January 2025 TMP1827

 

  1.   1
  2. 12
  3.   商标

控制系统通常依赖于传感器的输入,这些传感器可以是底盘上子系统或模块的一部分,也可以是非板载元件。这些元件可以是超高精度负温度系数 (NTC) 热敏电阻或铂电阻温度检测器 (RTD),这通常很昂贵,需要额外的工程时间和资源进行校准。在需要精确温度补偿的关键工业应用中,通常使用 AA 类 RTD 或容差为 0.01% 的 NTC 热敏电阻。但是,使用现成的 RTD 或 NTC 热敏电阻可以轻松替换这些昂贵的元件。此外,终端设备(如应用或特定于供应商的电池包、医疗耗材和可更换产品)需要一种机制,主机控制器可以通过该机制确保插件模块为原装模块。为了应对认证的挑战和要求,TI 开发了 TMP1827,这是一款带有集成 2048 位 EEPROM 和 SHA-256-HMAC 认证引擎且基于 单线® ±0.3°C 精度的温度传感器,其具有以下特性:

  • 以符合 FIPS 180-4 的安全散列标准实施
  • 以符合 FIPS 198-1 标准的 HMAC 算法实施
  • EEPROM 的已认证写保护模式
  • NIST 可追溯出厂编程不可擦除 64 位标识号
  • IEC 61000-4-2 ESD 用于 8kV 接触放电,适用于插件应用

质询-响应

如前所述,主机控制器无法区分此类替换器件,会出现很大的误差,并可能对安全应用造成危害。这在必须满足严格标准的医疗应用中变得更加重要。检测此类替换的理想方法是使用 TMP1827 为替换器件添加身份验证。主机可以向目标器件发出质询消息(通常是一组随机数据字节)并接收响应(即消息的散列签名)。通过验证接收到的对预期响应的响应,主机现在可以验证温度传感器是否真实,数字值是否可信。

但是,主机和目标必须共享一个公共密钥,以便两个器件可以生成相同的数字签名。一种常见的方法是对所有目标使用相同的密钥,这会导致以下问题:如果提取一个目标器件密钥,则可能会影响整个目标器件批次。因此,始终建议每个目标器件使用唯一的密钥,这在提供增强安全性的同时会使密钥生成过程更加复杂。

密钥生成

图 1 展示了一种方法,通过使用加密方法来确保每个目标器件的密钥生成是唯一的。为了简化加密方案,使用了 SHA-256-HMAC 示例。主机读取出厂时编程的 64 位唯一标识符,然后将标识符与用户特定的机密消息和密钥混合。这会为每个 TMP1827 生成唯一的 256 位哈希,然后可将其安全地编程回器件并由 TMP1827 提供保护。但是,由于并非每个主机 MCU 都可以具有 SHA-256-HMAC 模块,因此 TMP1827 的 SHA-256-HMAC 引擎可以在安全环境中用于生成密钥。否则,请使用此处提供的软件实现。

TMP1827 密钥生成流程图 1 密钥生成流程

密钥验证

通过生成密钥并对其进行编程,现场部署现在变得更加轻松。如图 2 所示,主机现在可以使用相同的过程来重新生成密钥,然后在写入 TMP1827 或从 TMP1827 验证哈希时使用密钥来生成哈希,而无需交换密钥。通过为每个事务使用新的质询/响应数据负载,主机可以动态地更改目标器件的预期,从而抵消重放攻击模型。

TMP1827 密钥再生和数据流模型图 2 密钥再生和数据流模型

总结

TMP1827 是一款独特的 ±0.3°C 精度温度传感器,具有集成的 SHA-256-HMAC 认证引擎,可支持热分配表和冷端补偿等工业应用,依靠精确的温度测量来安全地读取温度并更新 2048 位 EEPROM 中的关键系统校准内容,同时防止假冒和篡改终端设备。