ZHCABZ1 December 2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0:在数分钟内将创意变为产品
TI 的全新系列 MSPM0 微控制器(32 位 Arm®Cortex®-M0+ 内核)以低成本融合了计算性能、优化的驱动程序库和灵活的模拟外设,适用于各种简单或复杂的应用。我们的产品系列提供广泛的外设和随时可用的资源,具体取决于您的应用需求。我们强大的培训、代码示例和工具生态系统使您能够将设计理念付诸到实际产品中!
微控制器设计可能很复杂,但我们通过提供易于使用的生态系统让您尽快开始设计,从而为您提供便利。从开发、选型到设计评估,我们的生态系统可提供各种服务。
使用简单易用的工具和软件简化复杂设计
利用 TI LaunchPad™ 开发套件和 BoosterPack™ 插件模块立即开始开发系统解决方案,从而加快产品上市速度。LaunchPad 套件支持 MSPM0L 和 MSPM0G 系列,并包含板载调试探针、板载按钮、RGB LED 和温度传感器。该软件旨在实现卓越的性能和存储器利用率,通过单个软件包下的各种驱动程序、库和易于使用的示例提供一致且集中的体验。开发人员可以获得包括 MSPM0 Academy 和微控制器精密实验室在内的全面培训。
拖放,立即开始设计
为您的应用选择器件后,请进入我们的软件生态系统,获得任何级别的经验,从而简化设计开发。我们的图形配置工具可让您在数分钟内配置外设并生成代码。
SysConfig 是一种基于图形用户界面 (GUI) 的工具,可帮助配置器件外设、引脚和引脚多路复用数据。根据所选的配置,SysConfig 将自动为您的应用生成必要的 C 代码。借助该 GUI,您可以轻松开发工程配置,代码生成意味着您不必成为软件专家即可配置器件。此工具会显示实时冲突管理,确保创建有效配置以及实时代码预览。MSPM0 DriverLib 在尺寸和速度方面进行了优化。DriverLib 是一组低层驱动程序,可提供用于访问 MSPM0 寄存器和完整器件功能的 API。
Analog Configurator 是一款基于 GUI 的工具,它利用 SysConfig 和可视方框图在零代码环境中快速开发工程。利用 Analog Configurator,可通过 MSPM0 上可用的模拟外设(包括 ADC、OPA、DAC、比较器和 VREF)配置和定制模拟信号链。只需点击几下,用户即可形象地呈现其信号链、对其进行修改以及查看要进行评估的实时数据。工程可导出到 Code Composer Studio™ IDE 以进行进一步定制和评估,用户也可以直接从模拟配置器刷写器件。
了解基础知识,简化开发
MSPM0 Academy 是所有具备相关专业知识的开发人员了解 MSPM0 平台的不错起点。这些简单易用的培训模块涵盖了 ADC、计时器、UART 和 DMA 等各种主题。这些模块将逐步指导您完成不同的任务以及每个主题的摘要。整个实验室中提供了 MSPWare 的驱动程序库代码示例以及检查点,以确保您了解应用的主题。
TI 高精度实验室 (TIPL) 是一个综合性在线课堂,供所有设计人员重温和学习基础知识到高级概念。我们专门为微控制器创建了一个系列,您可以在其中探索器件的核心基础知识、各种通信协议以及定时和控制功能。此培训系列提供视频和参考资料,可增强各级工程师的技术专业知识。
选择器件并学习 MSPM0 的基础知识后,首先下载 Code Composer Studio IDE 以开始评估微控制器。只需设置软件、MSPM0 SDK 和 SysConfig,就是这么简单!
兼容性和可移植性
已准备好使用 MSPM0 设计多个应用,但担心为每个设计编码的时间?我们的解决方案可通过在整个器件产品系列中实现兼容性,尽可能重复利用您的软件投资。开始为工程选择 MSPM0L 后,可在我们广泛的产品系列中轻松更改为 MSPM0G 或其他存储器型号,具体取决于您的设计需求。开发一次代码,即可在具有多个计算和模拟选项的整个产品系列中重复使用。该产品系列涵盖超过 15 种封装的引脚对引脚和软件兼容器件。编写一次代码,即可反复使用。
MSPM0 产品系列为设计人员带来了 TI 在精密模拟方面的深厚专业技术以及低功耗模式的丰富经验,通过一个可在成本和性能之间实现平衡的易用开发生态系统,减少布板空间、集成复杂外设并缩短设计时间。立即开始使用 MSPM0 进行设计,在数分钟内将您的设计理念付诸实践!
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司