ZHCABW5 September   2021 BQ79616-Q1 , SN3257-Q1 , TMP64 , TMUX1308 , TMUX1308-Q1 , TMUX1309-Q1

 

  1. 1应用简报

应用简报

引言

电池管理系统 (BMS) 可受益于其电芯监控单元 (CSU) 上用于监测锂离子电池的额外通用输入和输出 (GPIO) 引脚。锂离子电池(尤其是电动汽车中的锂离子电池)需要监测电池电芯的电流、电压和温度,以确保系统正常运行且安全。除了监测电池电芯的参数外,CSU 还可以在系统断电时使用电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 来存储信息。这些信息可能包括系统参数、电池运行状况信息、序列号和维护记录。遗憾的是,监测电池电芯的所有数据需要 CSU 具有非常多的 GPIO,这会阻止 CSU 使用 EEPROM 或监测更多电池电芯。但是,多路复用器可用于提高系统功能,而无需升级到更大的 CSU。BQ79616-Q1 是一款流行的 BMS CSU,可使用 TMUX1308-Q1 8:1 多路复用器将其 8 个 GPIO 增加到 12 个 GPIO(配置如图 1-1 所示)。

GUID-20210729-CA0I-KNSZ-DGMT-KW3MV6FZJGSH-low.gif图 1-1 TMUX1308 多路复用器在电池管理系统中扩展 BQ79616 GPIO

图 1-1 所示为 TMUX1308-Q1 扩展 BQ79616-Q1 的 GPIO 以监测多个温度传感器。该图显示仅使用三个 GPIO 来控制多路复用器,使用一个 GPIO 接收来自热敏电阻的信息,仅使用四个 GPIO 来监测八个热敏电阻。

信号链性能影响

在热敏电阻和 CSU 之间的路径中添加多路复用器等附加元件时,通常会担心这会如何影响应用的整体功能和性能。TMUX1308-Q1(和任何其他多路复用器)会增加路径的电阻和漏电流,但影响非常小,甚至无法检测到。对于此类应用,热敏电阻通常连接到高阻抗输入,这将使信号路径基本上看不到任何串联电阻,因为 TMUX1308-Q1 最多只有 1700Ω。在实现多路复用器时,泄漏是第二个需要考虑的问题,但是它也可以忽略不计,如图 1-2 所示。

GUID-20210907-SS0I-0DR0-5JQW-SB2BSHHPKFSP-low.png图 1-2 TMUX1308-Q1 与 TMP64
结合使用

结合使用 TMP64 和 TMUX1308-Q1 获取上述元件图。当 VBias 设置为 5.5V 且环境温度为 25°C 时,RTMP64 将约为 47kΩ,从而创建一个 VTemp 等效于 2.75V 的分压器。现在,考虑到 TMUX1308-Q1 在 25°C 时的典型漏电流为 1nA,且 RON 约为 230Ω,这将导致可忽略不计的 230nV 压降(0.0000086% 误差)。然而,随着温度升高到 125°C,RTMP64 现在约为 80kΩ,VTemp 电压约为 3.45V。在这个温度和电压下,器件的 RON 现在接近 370Ω,最大漏电流为 800nA。这会导致 296uV 的压降,产生的误差为 0.00857%。

总体而言,先假设实施新元件或器件时,信号链可能会受影响;但在向该应用添加所需功能时,可以看到 TMUX1308-Q1 受到的影响极小。

将 EEPROM 添加到电池监测器

电池管理系统可通过将关键信息存储在 EEPROM 中来改善其电池运行状况和安全性。例如,EEPROM 可以存储配置并记录系统的运行状况历史记录。图 1-3 显示了与 BQ79616-Q1 结合使用的 EEPROM,该 EEPROM 能够使用 8:1 多路复用器监测八个热敏电阻。

GUID-20210729-CA0I-JKW0-LGFF-7JXRJRHCPXWH-low.gif图 1-3 整个系统中的 BQ79616-Q1
方框图

通常,EEPROM 使用串行外设接口 (SPI) 连接系统,该接口包含两个数据通道、一个时钟和一个芯片选择。如果 EEPROM 通过多路复用器连接到 CSU(如图 1-4 所示),则所选的多路复用器需要具有低导通电容 (CON),以确保 SPI 数据和时钟信号不会出现问题。

例如,SN3257-Q1(四通道二对一多路复用器)可以准确高效地将 EEPROM 和热敏电阻连接到 CSU,因为 SN3257-Q1 具有低 CON (8pF) 和低 RON (2Ω)。图 1-4 展示了 BMS 的替代布局,该布局使用 SN3257-Q1 将热敏电阻和 EEPROM 连接到 BQ79616-Q1。

GUID-20210729-CA0I-MLMJ-D69G-ZVVFS6PVV2FS-low.gif图 1-4 SN3257-Q1 与 BQ79616 和 EEPROM 结合使用

总结

添加一个 8:1 或 4 通道 2:1 多路复用器是增强电池管理系统功能的有效方法。多路复用器可以提高 CSU 监测更多热敏电阻或释放额外 GPIO(可用于连接 EEPROM)的能力。如果应用处理模拟信号(例如使用热敏电阻),则较低的多路复用器 RON 有助于获得准确的读数。如果多路复用器用于数字信号(例如 EEPROM),则较低的多路复用器 CON 有助于防止上升沿和下降沿的失真。

表 1-1 器件表
器件 说明
TMUX1308-Q1 具有注入电流控制和 1.8V 逻辑电平的汽车类 5V、8:1、单通道多路复用器
SN3257-Q1 具有 1.8V 逻辑电平和断电保护的汽车类 5V、2:1 (SPDT)、4 通道开关
BQ79616-Q1 符合 ASIL-D 标准的汽车类 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器
TMP64 采用 0402 封装选项、容差为 ±1% 的 47kΩ 线性热敏电阻