超声波传感器使用高于 20 kHz 范围的声波来检测邻近物体,类似于蝙蝠使用回声定位在不撞到障碍物的情况下进行穿梭。在汽车领域,超声波传感器普遍用于 ADAS(高级驾驶辅助系统)应用,特别是用于泊车辅助系统,其中 4-16 个传感器用于在停车时检测障碍物。在工业领域,超声波传感器用于机器人和其他需要可靠地感测物体是否存在、接近情况或位置的应用。本应用报告讨论了什么是超声波飞行时间感测,以及系统注意事项和影响超声波感测的其他因素。
Other TMs
本节讨论了声波的物理特性以及在各种应用中使用超声波传感器的优势。
超声波传感器可以在无需实际接触的情况下测量距离并检测物体的存在。它们通过生成和监测超声回波来实现这一点。根据传感器和物体的特性,空气中的有效距离在几厘米到几米之间。超声波传感器(或换能器)生成并发射超声波脉冲,而传感器视场内的物体会将这些脉冲反射回传感器。
超声波传感器是一种压电式换能器,它能够将电信号转换为机械振动,以及将机械振动转换为电信号。因此,在单基地方法中,超声波传感器是一个收发器,在单一频率下同时作为扬声器和麦克风工作。
传感器能够捕获发射回波和接收回波之间的时间差。声速是一个已知变量,因此捕获的往返时间可用于计算传感器和物体之间的距离。Equation1 显示了超声波距离计算。
这种超声波感测方法基于声音传播时间进行飞行时间测量。请注意,通过空气的声速随温度而变化。在 20°C (68°F) 的干燥空气中,声速为 343 m/s 或 2.91 秒传播一千米。更多有关声速和温度之间关系的信息,请参阅Topic Link Label3.4。
超声波传感器可以检测各种材料,无论其形状、透明度或颜色如何。超声波感测的唯一要求是目标材料为固体或液体。这可实现对以下材料的非接触式检测:
这些材料能够通过空气将声音反射回传感器。某些物体会更难检测,如引导回波偏离传感器的倾斜表面,或者海绵、泡沫和软衣服等可穿透目标。它们会吸收更多的反射超声波能量。
红外 (IR) 传感器具备高分辨率、低成本和快速响应时间,因而可用于障碍物检测。然而,由于红外传感器的非线性特征和对反射特性的依赖性,在实施之前需要了解其表面特性。不同的表面材料对红外能量的反射和吸收不同,因此需要对目标材料进行识别,以实现精确的距离测量。
光学感测技术的原理与超声波技术相似。光学技术使用 LED 发射光波并检测飞行时间,然后根据光速原理进行转换,并未使用声波。光速比声速快得多,因此光学感测比超声波快。然而,它在明亮的环境照明条件和烟雾或雾气环境中确实存在局限性,因为这些环境使光接收器难以检测到发射的光。光学感测在探测玻璃或水等透明材料方面也有局限性。光会穿过这些材料,而超声波会反弹。
基于雷达和激光雷达的技术旨在提供多点数据阵列,而不是单一的飞行时间测量。这使得数据点能够高度精确,并且能够绘制和区分环境中的微小时刻。然而,功能的增加使得这些系统比前面提到的其他解决方案要昂贵得多。
表 1-1 总结了 PIR、超声波、光学 ToF 和毫米波之间的差异。
无源红外 | 超声波 | 光学 ToF | 毫米波 | |
---|---|---|---|---|
检测范围 | 0.1 至 5 米 | 0.1 至 10 米 | 0.01 至 20 米 | 0.01 至 100+ 米 |
分辨率 | 几厘米 | 几毫米 (取决于传感器) | 几毫米 (取决于光学器件) | 几毫米 (取决于距离) |
视场 | 高达 180° | 5° 至 120° | 0.15° 至 120° | 5° 至 160° |
电流消耗 | <5 mA | 72 mW 至 336 mW(主动) 2 mW - 9 mW(待机/睡眠) | 100 µW 至 200 mW(主动) ~ 80 μW(待机/睡眠) | 0.5W 至 1.5W |
解决方案/模块尺寸 | 中 | 中 | 小 | 大 |
美观度 | 需要镜头来实现距离和大视场 | 暴露于中远距离 | 隐藏在深色玻璃后 | 可穿透大多数材料(非金属) |
测量介质速度 | 红外光(由物体发出) | 声音 | 光 | 光 |
单传感器系统成本 (US$) | < $1 | $1 - $3 | $1.5 - $4 | $18 - $26 |
主要差异化特性 |
|
|
|
|
若要查看 TI 的完整接近感测表,请参阅 TI 的接近感测技术信息图。
共有三种类型的超声波感测应用:
示例:超声波泊车辅助传感器、机器人中的障碍物避开传感器、液位变送器
拓展阅读:机器人割草机的超声波地形类型和障碍物检测技术手册 (SLAA910)。
示例:机器人中的悬崖和边缘检测、物体检测、停车场中的车辆检测、安全以及监控系统
拓展阅读:将超声波技术用于智能泊车和车库门系统技术手册 (SLAA911)。
示例:扫地机器人中的地板类型检测,自动割草机中的地形类型检测
拓展阅读:自动扫地机器人的超声波地板类型和悬崖检测技术手册 (SLAA909)。
超声波系统包括:
模拟前端部分负责驱动传感器,以及放大和过滤接收到的回波数据,以为进一步处理做好准备。信号处理要么完全由分立式和 AFE 解决方案中的控制单元完成,要么在 ASSP 解决方案中通过其芯片内智能特性在控制单元与集成 DSP 之间分担。
超声波系统可以:
请注意,传感器选择是超声波模块整体性能的关键因素。本节的其余部分讨论了如何根据传感器的类型、拓扑和频率选择传感器,以及可以使用哪些优化技术来实现更好的性能。
对于 TI 推荐的可与 TI 超声波器件兼容的传感器列表,请下载 PGA460 变压器和传感器列表 zip 文件。
TI 建议以正弦波或方波的中心频率驱动传感器,以实现更佳效果。大多数集成解决方案都有一个输出驱动器,它由低侧驱动器组成(用于在变压器驱动情况下驱动变压器);或由采用 h 桥配置的 FET 组成(用于直接驱动解决方案)。
传感器以其谐振频率发出回声后,系统必须侦听传感器视场中的物体产生的回波。超声波系统通常会过滤回波,以去除噪声并在信号进入 ADC 之前对其应用增益。对超声波系统应用增益的一些方法如下:
设计人员可以检查过零频率数据,以验证回波是否为传感器的回波。这也可用于检测多普勒频移(即发射的声波频率的变化),以检测运动及其方向。
一旦对返回信号进行了适当滤波和增益,就可以将数据发送到 ADC 以进行进一步的信号处理。图 2-2 显示了来自 ADC 输出的信号。
信号经过数字化处理后,就可以进入数字信号处理器 (DSP) 或 MCU 以进行进一步处理。首先,它通过带通滤波器来减少任何带外噪声。
下一步是对信号进行整流,以提取信号的绝对值,如图 2-4 所示。
整流后,通常会在应用低通滤波器之前保持峰值,以确保已整流信号的峰值振幅不会被滤除。通过结合使用峰值保持功能和低通滤波器,可生成解调输出,如图 2-5 所示。这样,就可以轻松地应用阈值来进一步定制信号以消除噪声,并提取飞行时间数据以及回波宽度和振幅信息。解调后的信号也称包络信号。
传感器有两种类型:密闭式和开放式。虽然开放式传感器成本较低,需要较小的驱动电压即可实现更大声压级 (SPL),但它们在恶劣环境中不可靠。暴露在雨水、灰尘和其他污染物中会使传感器受损。
提供两种传感器拓扑:单基地或双基地。拓扑必须基于短范围要求。
单基地拓扑是指单个传感器既发送回波,又侦听返回的回波。这是大多数应用中优选的低成本方法。单基地传感器拓扑的缺点是,传感器的激励振铃/衰减会产生一个盲区而限制最小检测范围。在单基地配置中,可以通过添加阻尼电阻器来减小盲区。更多相关信息,请参阅Topic Link Label2.6。
为消除这种振铃衰减,必须使用双基地拓扑,其中包含两个单独的传感器:一个用于发射,一个用于接收。使用双基地方法的缺点是需要额外进行校准,因为设计人员在计算飞行时间时必须考虑接收器处传入回波的角度。
对于空气耦合应用,超声波传感器的工作频率范围为 30 kHz – 500 kHz。随着超声波频率的增加,衰减率增加。因此,低频传感器 (30 kHz – 80 kHz) 对远距离更有效,而高频传感器对短距离更有效。更高频率的传感器 (80 kHz – 500 kHz) 也可以减少振铃/衰减,这会缩短最小检测范围。对于液位感测,通常使用 1 MHz 范围内的传感器。更多有关使用超声波技术进行液位感测的信息,请阅读用于液位感测的超声波感测基础知识应用报告 (SNAA220)。
频率、分辨率、方向性、衰减和距离之间的关系可以通过以下关系观察到:
↑ 频率 :: ↑ 分辨率 :: ↑ 更窄的方向性 :: ↑ 衰减 :: ↓ 距离
传感器的视场可以从窄 (15°) 到宽 (180°)。频率越高,视场越窄。使用低频传感器的窄视场也可以通过在传感器周围添加“喇叭”来实现,从而将其回波引导到更窄的模式中。
有两种驱动传感器的方式:变压器模式或直接驱动模式。这是根据所选传感器的最大驱动电压(因此具有更高的电流限值)确定的。尽管直接驱动是一种成本较低的驱动技术,但它通常适用于短距离、开放式应用。变压器驱动最大限度地提高了密闭式传感器的要求(超过 100 Vpp),但也要求在大规模生产时进行额外的校准。图 2-9 显示传感器 (XDCR) 驱动电压与传输的声压级百分比之间的非线性关系。请注意,盲点长度随电流限值的提高而增加。
脉冲计数是超声波感测系统中的另一个参数。它由传感器发出的脉冲数定义。脉冲计数越大,SPL 将越大,但传感器会在较长时间内突发大量脉冲,因此最小检测距离将不太理想。
超声波系统的最小检测范围由传感器本身的特性及其发出脉冲的方式决定。盲点或传感器振铃/衰减时间是由单基地配置(即同时发射和接收的配置)中传感器底部振荡的谐振能量引起的。高频传感器的振铃/衰减时间较短,因此减小了最小距离。然而,使用这种方法将减小检测范围。使用双基地方法可以消除这种振铃行为,因为这种设置将发送传感器和接收传感器隔离开,但其成本将是单基地解决方案的两倍。
另一种减小盲点的方法是降低脉冲计数和电流限值。然而,这可能会降低回波的强度。
如果必须使用低频单基地设置,并且降低脉冲计数和电流限制会降低所接收回波的完整性,则可以引入额外的无源器件以减小盲点。范围为 500Ω 至 25 kΩ 的阻尼电阻器可与传感器并联,以减少振铃/衰减时间。
更多有关如何优化超声波设置的信息,请参阅 PGA460 超声波模块硬件和软件优化 应用报告 (SLAA732)。
频率为 20 kHz 或更高的声波被称为超声波,因为人耳听不到该频率范围。