ZHCA925B December   2018  – September 2024 ADS124S08

 

  1.   1
  2.   2
  3.   修订历史记录
  4.   商标

电源
AVDD AVSS、DGND DVDD、IOVDD
3.3V 0V 3.3V

设计说明

本指导设计介绍了如何使用 ADS124S08 实现四线 RTD 温度测量。此设计针对 PT100 型 RTD 使用比例式测量,温度测量范围为 –200°C 至 850°C。在所有 RTD 接线配置中,四线 RTD 测量是精度最高的,因为引线电阻对测量没有影响。该设计包含 ADC 配置寄存器设置和用于配置和读取器件的伪代码。此电路可用于 PLC 模拟输入模块、实验室仪表 和工厂自动化 等应用。更多有关使用各种 RTD 接线配置进行精确 ADC 测量的信息,请参阅《RTD 测量基本指南》。

设计说明

  1. 模拟和数字电源均使用电源去耦电容。AVDD 必须使用至少为 330nF 的电容器解耦到 AVSS。DVDD 和 IOVDD(在未连接到 DVDD 时)必须使用至少为 0.1µF 的电容器解耦到 DGND。有关电源相关建议的详细信息,请参阅 ADS124S0x 具有 PGA 和电压基准的低功耗、低噪声、高集成度、6 通道和 12 通道、4kSPS、24 位 Δ-Σ ADC 数据表。
  2. 不要使用与 ADC 输入和 IDAC 电流源输出相同的引脚使激励电流流过输入滤波电阻器。与串联电阻发生反应的激励电流会增加测量误差。
  3. REFOUT 和 REFCOM 之间需要一个 1µF 电容器,以启用 IDAC 电流的内部基准。
  4. 使用具有高精度和低漂移的精密基准电阻器。由于测量是比率式的,因此精度取决于该基准电阻器的误差。0.01% 的电阻器会产生与 ADC 类似的增益误差。
  5. 如果可能,使用 C0G (NPO) 陶瓷电容器进行输入滤波。这些电容器中使用的电介质在电压、频率和温度变化时提供最稳定的电气性能。
  6. 使用标准电容器值和 1% 电阻器值选择 ADC 输入和基准输入的输入滤波。使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例式测量和滤波 应用报告中提供了这些滤波器的示例设计和分析。
  7. 该设计显示了与 ADC 多路复用器的三个输入引脚的连接。其余的模拟输入可用于 RTD、热电偶或其他测量。
  8. 四线 RTD 测量的设计与两线 RTD 测量相同,但需要四端子连接并且可消除引线电阻误差。有关其他 RTD 接线配置的测量,请参阅 RTD 测量基本指南。

元件选型

  1. 确定 RTD 的工作范围。

    例如,如果温度测量范围为 −200°C 至 850°C,那么 PT100 RTD 的测量范围约为20Ω至400Ω。基准电阻器必须大于最大 RTD 值。基准电阻和 PGA 增益决定了测量的正满度范围。

  2. 确定 IDAC 激励电流和基准电阻器的值。

    在此设计中,IDAC 电流源通过引线 1 驱动 RTD。电流通过引线 4 离开 RTD 并且通过 RREF 进行分流,以进行比例式测量。通过 ADC 在引线 2 和引线 3 之间进行测量,形成开尔文连接,以消除引线电阻误差。4 线 RTD 测量具有此四端检测,因而是最精确的 RTD 接线配置。

    该设计中的激励电流源选择为 1mA。这可以更大程度地增大 RTD 电压的值,同时使 RTD 的自热较低。对于小型薄膜元件,RTD 自热系数的典型范围为 2.5mW/°C,对于较大的线绕元件,该范围为 65mW/°C。在最大 RTD 电阻值下激励电流为 1mA 时,RTD 中的功耗小于 0.4mW,并将自热导致的测量误差保持在 0.01°C 以内。

    在选择 IDAC 电流强度之后,设置 RREF = 1620Ω。这会将基准设为 1.62V,最大 RTD 电压为 400mV。基准电压充当电平转换,以使输入测量接近中位电压,从而使测量处于 PGA 输入工作范围之内。使用这些值,PGA 增益可以设置为 4,以便最大 RTD 电压接近正满度范围而不超过它。

    基准电阻器 RREF 必须是具有高精度和低漂移的精密电阻器。RREF 中的任何误差都反映了 RTD 测量中的相同误差。所示出的 REFP0 和 REFN0 引脚作为开尔文连接与 RREF 电阻器相连,以获得最佳的基准电压测量值。这消除了作为基准电阻测量误差的一切串联电阻。

    在使用最大 RTD 电阻的情况下,可以使用以下内容来计算 ADC 输入电压:

    VAIN1 = IIDAC1 × (RRTD + RREF) = 1mA × (400Ω + 1620Ω) = 2.02V
    VAIN2 = IIDAC1 × RREF = 1mA × 1620Ω = 1.62V
    VINMAX = 1mA × 400Ω = 400mV
  3. 验证设计是否处于 ADC 的工作范围之内。

    首先,假设增益为 4,AVDD 为 3.3V,AVSS 为 0V 时,验证 VAIN1 和 VAIN2 是否在 PGA 的输入范围内。如 ADS124S0x 具有 PGA 和电压基准的低功耗、低噪声、高集成度、6 通道和 12 通道、4kSPS、24 位 Δ-Σ ADC 数据表中所示,绝对输入电压必须满足以下条件:

    AVSS + 0.15V + [|VINMAX| × (Gain − 1) ÷ 2] < VAIN1, VAIN2< AVDD − 0.15V − [|VINMAX| (Gain − 1) ÷ 2]
    0V + 0.15V + [|VINMAX| × (Gain − 1) ÷ 2] < VAIN1, VAIN2 < 3.3V − 0.15V − [|VINMAX| (Gain − 1) ÷ 2]
    0.75 < VAIN1, VAIN2 < 2.55V

    由于 AIN1 和 AIN2 的最大和最小输入电压(2.02V 和 1.62V)介于 0.75V 和 2.55V 之间,因此输入处于 PGA 工作范围之内。

    其次,验证 IDAC 输出引脚上的电压是否处于电源顺从电压范围之内。IDAC 引脚是 AIN0,其电压与 AIN1 相同。在最大电压下,VAIN0 为 2.02V。如 ADS124S0x 具有 PGA 和电压基准的低功耗、低噪声、高集成度、6 通道和 12 通道、4kSPS、24 位 Δ-Σ ADC 数据表中的“电气特性”表所示,对于 1mA 的 IDAC 电流,IDAC 的输出电压必须介于 AVSS 和 AVDD − 0.6V 之间。在该示例中,当 AVDD = 3.3V 时,IDAC 输出必须满足:

    AVSS < VAIN0= VAIN1 < AVDD − 0.6V
    0V < VAIN0 < 2.7V

    结合以上的结果,IDAC 的输出顺从性可得到满足。

  4. 为 ADC 输入和基准输入选择差分和共模滤波值。

    此设计包含差分和共模输入 RC 滤波。差分输入滤波的带宽设置为至少比 ADC 的数据速率高 10 倍。共模电容器选择为差分电容器值的 1/10。由于电容器的选择,共模输入滤波的带宽比差分输入滤波带宽大约高 20 倍。虽然串联滤波电阻器会提供一定程度的输入保护,但应使输入电阻器保持低于 10kΩ,以便为 ADC 提供适当的输入采样。

    在进行输入滤波的情况下,差分信号以低于共模信号的频率衰减,共模信号会被器件的 PGA 显著抑制。共模电容器的失配会导致非对称噪声衰减,表现为差分输入噪声。当差分信号的带宽较低时,可降低输入共模电容器失配的影响。ADC 输入和基准输入的输入滤波是针对相同的带宽进行设计的。

    在此设计中,采用 ADS124S08 的低延迟滤波器将数据速率选择为 20SPS。这种滤波提供了具有单周期稳定和抑制 50Hz 和 60Hz 线路噪声能力的低噪声测量。对于 ADC 输入滤波,通过以下公式近似计算差分滤波和共模滤波的带宽频率。

    fIN_DIFF = 1 ÷ [2 × π × CIN_DIFF (RRTD + 2 × RIN)]
    fIN_CM = 1 ÷ [2 × π × CIN_CM (RRTD + RIN + RREF)]

    对于 ADC 输入滤波,RIN = 4.99kΩ,CIN_DIFF = 47nF,CIN_CM = 4.7nF。这将差分滤波器带宽设置为 330Hz,将共模滤波器带宽设置为 5kHz。

    通过以下公式近似计算基准输入滤波的带宽。

    fREF = 1 ÷ [2 × π × CREF × (RREF + RIN_REF)]

    对于基准输入滤波,RIN_REF = 3.16kΩ,CREF_DIFF = 100nF。这将基准滤波器带宽设置为 330Hz。由于 REFN0 设置为接地,因此去除了共模滤波。可能无法匹配 ADC 输入和基准输入滤波。然而,保持带宽接近可以减少测量中的噪声。

    有关输入滤波的元件选择的深入分析,请参阅使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例式测量和滤波 应用报告。

测量转换

RTD 测量通常是比例式测量。使用比例式测量,无需将 ADC 输出代码转换为电压。这意味着输出代码仅作为基准电阻器的比率给出测量值,无需激励电流的精确值。唯一的要求是流经 RTD 和基准电阻器的电流相同。

下面显示了针对 24 位 ADC 的测量转换公式:

Output Code = 223 × Gain × (VRTD / VREF) = 223 × Gain × (IIDAC1 × RRTD) ÷ (IIDAC1 × RREF) = 223 × Gain × (RRTD ÷ RREF)
RRTD = RREF × [Output Code ÷ (Gain × 223)]

ADC 将测量值转换为 RTD 等效电阻。由于 RTD 响应的非线性,电阻到温度的转换需要通过公式或查找表进行计算。更多有关 RTD 电阻到温度转换的信息,请参阅《RTD 测量基本指南》。

寄存器设置

使用 ADS124S08 且具有低侧基准的四线 PT100 RTD 测量电路的配置寄存器设置
寄存器地址 寄存器名称 设置 说明
02h INPMUX 12h 选择 AINP = AIN1,AINN = AIN2
03h PGA 0Ah 启用 PGA,增益 = 4
04h DATARATE 14h 连续转换模式,低延迟滤波器,20SPS 数据速率
05h REF 12h 启用正基准缓冲器,禁用负基准缓冲器,选择 REFP0 和 REFN0 基准输入,始终开启内部基准。
06h IDACMAG 07h IDAC 大小设置为 1mA
07h IDACMUX F0h IDAC1 设置为 AIN0,禁用 IDAC2
08h VBIAS 00h VBIAS 未用于任何输入
09h SYS 10h 正常工作模式

伪代码示例

下面显示了伪代码序列以及设置器件和与 ADC 接口的微控制器,以便在连续转换模式下从 ADS124S0x 获取后续读数。专用的 DRDY 引脚指示新转换数据的可用性。在使用 STATUS 字节和 CRC 数据验证的情况下显示伪代码。ADS124S08 固件示例代码可从 ADS124S08 产品文件夹中获得。


Configure microcontroller for SPI mode 1 (CPOL = 0, CPHA = 1)
Configure microcontroller GPIO for /DRDY as a falling edge triggered interrupt input
Set CS low;
Send 06;// RESET command to make sure the device is properly reset after power-up
Set CS high;
Set CS low;// Configure the device
Send 42// WREG starting at 02h address
05// Write to 6 registers
12// Select AINP = AIN1 and AINN = AIN2
0A// PGA enabled, Gain = 4
14// Continuous conversion mode, low-latency filter, 20-SPS data rate
12// Positive reference buffer enabled, negative reference buffer disabled
  // REFP0 and REFN0 reference selected, internal reference always on
07// IDAC magnitude set to 1 mA
F0;// IDAC1 set to AIN0, IDAC2 disabled
Set CS high;
Set CS low; // For verification, read back configuration registers
Send 22// RREG starting at 02h address
05// Read from 6 registers
00 00 00 00 00 00;// Send 6 NOPs for the read
Set CS high;
Set CS low;
Send 08;// Send START command to start converting in continuous conversion mode;
Set CS high;
Loop
{
Wait for DRDY to transition low;
Set CS low;
Send 12// Send RDATA command
00 00 00;// Send 3 NOPs (24 SCLKs) to clock out data
Set CS high;
}
Set CS low;
Send 0A;//STOP command stops conversions and puts the device in standby mode;
Set CS to high;

RTD 电路比较表

RTD 电路拓扑 优势 劣势
双线 RTD,低侧基准 最经济 精度最低,无引线电阻消除
三线 RTD,低侧基准,两个 IDAC 电流源 允许引线电阻消除 对 IDAC 电流失配敏感,可以通过交换 IDAC 电流并对两次测量求平均值来消除失配
三线 RTD,低侧基准,一个 IDAC 电流源 允许引线电阻消除 需要进行两次测量,第一次用于 RTD 测量,第二次用于引线电阻消除
三线 RTD,高侧基准,两个 IDAC 电流源 允许引线电阻消除,与使用低侧基准相比,对 IDAC 失配的敏感度更低。 需要额外的电阻器进行偏置,增加的电压可能与低电源操作不兼容
四线 RTD,低侧基准 精度最高,无引线电阻误差 最昂贵

设计中采用的器件

器件 主要特性 链路 其他可能的器件
ADS124S08 用于精密传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 24 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC 适用于传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 24 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC 精密 ADC
ADS114S08(1) 用于精密传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 16 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC 适用于传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 16 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC
ADS114S08 是 ADS124S08 的 16 位版本,可用于类似的应用。

资源