NEST179 September   2025 UCD3138

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     確保感應到的訊號保持乾淨
    3.     減少 AC 零交點處的電流突波
    4.     6
    5.     降低電壓迴路效應
    6.     過取樣
    7.     負載比前饋
    8.     AC 週期略過
    9.     測試結果
    10.     相關內容
    11.     參考資料
  3.   註冊商標
    1.     15

總諧波失真 (THD) 是訊號中存在的諧波失真,定義為一組高諧波頻率的均方根 (RMS) 振幅與第一個諧波或基本頻率的 RMS 振幅之比。方程式 1 表示 THD:

方程式 1. T H D = V 2 2 + V 3 2 + V 4 2 + V 1

其中 Vn 是 n 次諧波的 RMS 值V1 則是基頻分量的 RMS 值。

在電源系統中,這些諧波可能會導致包括電話傳輸干擾和導體劣化等問題;因此,請務必要控制總 THD。低 THD 代表峰值電流更低、發熱更少、電磁放射更低,而馬達的核心損失也更少。

對於輸入功率超過 75 W 的 AC/DC 電源供應器,要減少 THD 即需要輔以功率因數校正 (PFC),PFC 會迫使其輸入電流跟隨輸入電壓,使電子負載消耗包含最小諧波的正弦電流波形。

THD 要求已變得更加嚴格,特別是在伺服器應用中。模組化硬體系統通用冗餘電源供應器 (M-CRPS) 規格 [1] 在整個負載範圍內定義了非常嚴格的 THD 要求,如表 1 所示。這比以前的 CRPS THD 規格要嚴格得多。

表 1 M-CRPS THD 規格。來源:德州儀器

滿足如此嚴格的 THD 規格對於 PFC 設計而言是一個巨大的挑戰,而傳統的迴路調諧可能並不足夠。在本文中,我將建議幾種額外的方法來協助降低 THD。

確保感應到的訊號保持乾淨

PFC 控制器可感測 AC 輸入電壓、電感器電流和 PFC 輸出電壓。這些感測到的訊號必須保持乾淨,否則會影響 THD。例如,由於 AC 輸入電壓訊號會產生正弦電流參考,因此感測到的訊號上的任何突波都會造成電流參考失真並影響 THD。

儘管輸出電壓 (VOUT) 訊號未用於產生電流參考,但該訊號可能會影響 THD,因為 VOUT 上的突波會導致電壓迴路輸出出現漣波,進而影響電流迴路參考,最終影響 THD。如果突波幅度夠大,可能會觸發電壓迴路非線性增益,並大幅提升 THD。

常見的做法之一是將去耦電容器靠近控制器的感測接腳。您必須小心選擇電容,以有效減少雜訊,但又不會造成太多延遲。利用數位無限脈衝反應濾波器處理感測到的 VOUT 訊號,將進一步減少雜訊;由於 PFC 電壓迴路較慢,因此此數位濾波器產生的額外延遲是可接受的結果。

不過,若為 AC 電壓感測,則不建議新增數位濾波器,因為這會造成電流參考的延遲。在此情況下,您可以使用韌體鎖相迴路 (PLL) 來產生與 AC 電壓同相的內部正弦波訊號,然後使用產生的正弦波訊號來調變電流參考。由於 PLL 產生的正弦波相當乾淨,即使感測到的 AC 電壓有一些雜訊,電流迴路參考也會十分乾淨。

減少 AC 零交點處的電流突波

AC 零交點處的電流突波是圖騰柱免橋接 PFC 的固有問題。這些突波可能非常大,因此無法通過 M-CRP THD 規格。我分析了這些突波 [2] 的根本原因,並指出脈衝寬度調變 (PWM) 緩啟動演算法將能有效地減少這些突波,如圖 1 所示。

 AC 零交點的閘極訊號計時。來源:德州儀器圖 1 AC 零交點的閘極訊號計時。來源:德州儀器

在此解決方案中,當 VAC 在 AC 零交點後從負週期轉變為正週期時,主動開關 Q4 會先以極小的脈衝寬度導通,然後逐漸增加至控制迴路所產生的工作週期 (D)。Q4 的緩啟動會將切換節點汲極至源極電壓 (VDS) 逐漸放電至零。完成 Q4 的緩啟動後,同步的電晶體 Q3 開始導通。此程序會從微小的脈衝寬度開始,逐漸增加,直到脈衝寬度達到 1-D。當 Q4 的緩啟動完成且 Q3 的緩啟動開始時,低頻開關 Q2 即會導通。

零交點偵測可能會因雜訊意外觸發。出於安全考慮,在半 AC 週期結束時,關斷所有開關。這會留下一個小的死角,防止輸入 AC 發生短路。從 AC 正週期到負週期的轉換完全相同。圖 2 顯示測試結果。

 不含 PWM 緩啟動或含有 PWM 緩啟動的電流波形:傳統控制方法 (a) 和 PWM 緩啟動 (b)。來源:德州儀器圖 2 不含 PWM 緩啟動或含有 PWM 緩啟動的電流波形:傳統控制方法 (a) 和 PWM 緩啟動 (b)。來源:德州儀器

降低電壓迴路效應

電壓迴路輸出上的雙線路頻率漣波會影響電流參考,進而影響 THD。為了盡量降低此頻率漣波效應,同時又不犧牲負載暫態響應,您可在 VOUT 感測訊號與電壓迴路間新增數位陷波(帶阻)濾波器。此陷波濾波器可有效地衰減雙線頻率漣波,同時仍能通過所有其他頻率訊號,包括負載暫態造成的突然 VOUT 變化。負載暫態將不會受到影響。

另一種方法是在 AC 零交點實例中感測 VOUT。由於 AC 零交點實例 Vout_zc (t) 上的 Vout 值等於其平均值,並為穩定狀態下的「常數」,因此是電壓迴路控制的完美回饋訊號。若要處理負載暫態,請利用以下電壓迴路控制定律:

If ((Vref – Vout(t) < Threshold)

{

Error = Vref – Vout_zc(t);

VoltageLoop_output = Gv(Error, Kp, Ki);

}

Else

{

Error = Vref – Vout(t);

VoltageLoop_output = Gv(Error, Kp_nl, Ki_nl);

}

如果瞬時 VOUT 誤差較小,請在 AC 零交點實例 VOut_zc (t) 使用 VOUT,並針對電壓迴路補償器 Gv 使用小比例積分 (PI) 迴路增益 Kp、Ki。當發生負載暫態而造成瞬時 VOUT 誤差大於閾值時,請針對 Gv 使用瞬時 Vout (t) 值和 PI 迴路增益 Kp_nl、Ki_nl 快速讓 VOUT 回到其額定值。

過取樣

PFC 電感器電流是在各切換週期中具 DC 偏移的 SAW 波;電流隨後會進入訊號調整電路,如運算放大器,讓訊號適用於 PFC 控制電路。然而,此訊號調整電路無法對輸入電流漣波提供足夠的衰減。電流漣波仍會出現在放大器的輸出端。如果在每個切換週期內僅對此訊號進行取樣一次,則不存在完美的固定位置使該處訊號可代表所有時間的平均電流。因此,在單一取樣中很難獲得良好 THD。

為了獲得更精確的回饋訊號,我建議使用過取樣機制。圖 3 顯示可以在每個切換週期中對電流回饋訊號均勻取樣八次,並平均結果,然後將其傳送至控制迴路。此過取樣可有效地平均輸出電流漣波,使量測的電流訊號更接近平均電流值。此外,控制器對雜訊的敏感度也會降低,包括訊號雜訊和測量雜訊。過取樣是減少電流波形失真最有效的方式之一。

 ‌每個切換週期過取樣八次。來源:德州儀器圖 3 ‌每個切換週期過取樣八次。來源:德州儀器

負載比前饋

負載比前饋控制 [3] 的基本概念是預先計算負載比,然後將此負載比加入回饋控制器。對於在連續傳導模式下運作的增壓拓撲,方程式 2 所提供的負載比 (dFF) 為:

方程式 2. d F F = v O U T v I N v O U T

此負載比碼型可在開關中有效地產生電壓,其在切換週期內的平均值等於整流輸入電壓。常規電流迴路補償器會根據計算的負載比模式變更負載比碼型。

圖 4 描述產生的控制方案。使用方程式 2 計算 dFF 後,其會加入傳統的平均電流模式控制輸出 (dI)。然後,您可以使用最終負載比 (d) 產生 PWM 波形來控制 PFC。

 使用 dFF 進行平均電流模式控制。來源:德州儀器圖 4 使用 dFF 進行平均電流模式控制。來源:德州儀器

由於工作週期的大部分由負載比前饋產生,因此控制迴路只會稍微調整計算的負載。此技術有助於改善控制器迴路頻寬有限的應用的 THD。

AC 週期略過

一般而言,符合輕負載 THD 要求比重負載 THD 要求更難;對 M-CRP 規格中的 5% 負載 THD 要求尤其如此。若 PFC 除了在 5% 負載下符合所有其他 THD 要求,即使您已嘗試過目前提到的所有方法,AC 週期略過方法也能有所助益。

將 AC 週期略過視為特殊的突衝模式:當負載小於預先定義的閾值時,PFC 即會進入此模式,並視負載而略過一或多個 AC 週期。換言之,PFC 會在一或多個 AC 週期時關斷,並在下一個 AC 週期時再次導通。導通和關斷實例位於 AC 零交點,因此會略過整個 AC 週期。由於 PFC 在電流等於零處導通和關斷,因此應力和電磁干擾也較小。AC 週期略過與傳統 PWM 脈衝略過突衝模式不同,在此模式下您可隨機略過 PWM 脈衝。

要略過的 AC 週期次數與負載成反比;負載越少,略過的 AC 週期就越多。圖 5 所示為略過一個 AC 週期。通道 1 為 AC 電壓,通道 4 為 AC 電流。

 在輕負載時的 AC 週期略過。來源:德州儀器圖 5 在輕負載時的 AC 週期略過。來源:德州儀器

因電流為零而關斷 PFC 時,THD 為零。由於 PFC 需要針對關斷期間進行補償,因此在導通時會提供大量功率,而這會大於平均值。基本上,這會以中負載或完全關斷 PFC 來運作。由於在中負載下 THD 遠低於輕負載,因此輕負載 THD 便會減少。

測試結果

我在由德州儀器 C2000™ 微控制器控制的 3-kW 圖騰柱免橋接 PFC [5] 上實作了本文中描述的方法。圖 6 顯示 240 VAC 時的 THD 測試結果。

 THD 測試結果。來源:德州儀器圖 6 THD 測試結果。來源:德州儀器

THD 不僅符合最新的 M-CRPS THD 規格,而且具有充足的裕度,這可確保 PFC 在大量生產期間符合規格,即使存在硬體公差也是如此。

參考資料

  1. The Open Compute Project. n.d.Open Possibilities.存取日期:2023 年 4 月 10 日。
  2. Sun, Bosheng。「如何減少圖騰柱 PFC 在 AC 零交點之電流突波」。德州儀器 Analog Design Journal 文章,文件編號 SLYT650,2015 年第 4 季。
  3. Van de Sype, D.M., Koen De Gusseme, A.P.M.Van den Bossche, and J.A.Melkebeek.“Duty-Ratio Feedforward for Digitally Controlled Boost PFC Converters.”《IEEE Transactions on Industrial Electronics》第 52 冊,編號 1 (2005 年 2 月):第 108-115 頁。
  4. Sun, Bosheng。‌「略過 AC 週期可改善 PFC 輕負載效率」。德州儀器 Analog Design Journal 文章,文件編號 SLYT585,2014 年第 3 季。
  5. Texas Instruments. n.d.「具 16-A 最大輸入的 3-kW、180-W/in3 單相圖騰柱免橋接 PFC 參考設計」。德州儀器參考設計編號 PMP23069。存取日期:2023 年 4 月 10 日。

先前已發表於 EDN.com。