NEST165 July   2025 UCD3138

 

  1.   1
  2.   2
    1.     簡介
    2.     新回饋訊號
    3.     方法 1:無負迴路參考的控制器
    4.     方法 2:純韌體式控制器
    5.     方法 3:負載比前饋控制
    6.     關閉電流迴路
    7.     相關內容
    8.     參考資料
  3.   註冊商標
    1.     12

簡介

在所有功率因數校正 (PFC) 拓撲中,圖騰柱免橋接 PFC 可提供最佳效率,因此廣泛用於伺服器與資料中心。然而,關閉連續傳導模式 (CCM) 圖騰柱免橋接 PFC 的電流控制迴路不如傳統 PFC 簡單。在 CCM 下運作的傳統 PFC 採用平均電流模式控制器 [1],如圖 1所示,其中 VREF 是電壓迴路參考, VOUT 是感應到的 PFC 輸出電壓, GV 是電壓迴路, VIN 是感應到的 PFC 輸入電壓, IREF 是電流迴路參考, I IN 是感應到的 PFC 電感器電流, GI 是電流迴路,d 是脈衝寬度調變比 (PWM)。由於橋式整流器用於傳統 PFC,因此所有這些值都是正值,電流回饋訊號 IIN 是整流輸入電流訊號。

 PFC 的平均電流模式控制器,其中列出的所有參數都具有正值,而 IIN 是整流輸入電流訊號。來源:德州儀器圖 1 PFC 的平均電流模式控制器,其中列出的所有參數都具有正值,而 IIN 是整流輸入電流訊號。來源:德州儀器

新回饋訊號

由於圖騰柱免橋接 PFC 中的電感器電流為雙向,因此傳統 PFC 中使用的電流感測方法將無法發揮作用。相反的,您需要霍爾效應感測器等雙向電流感測器來感測雙向電感器電流,並為控制迴路提供回饋訊號。

不過,霍爾效應感測器的輸出與感測到的電流不會 100% 相符。例如,如果感應到的電流是正弦波,則霍爾效應感測器的輸出是帶 DC 偏移的正弦波,如所示圖 2。因此,您不能將其用作 圖 1 中所示電流模式控制器中的回饋訊號,您必須修改控制器以適應此新的回饋訊號。在本電源小技巧中,我將說明利用此新回饋訊號關閉電流控制迴路的三種方式。

 圖騰柱免橋接 PFC 及其電流感測訊號顯示霍爾效應感測器輸出與感測的電流不會 100% 相符。來源:德州儀器圖 2 圖騰柱免橋接 PFC 及其電流感測訊號顯示霍爾效應感測器輸出與感測的電流不會 100% 相符。來源:德州儀器

方法 1:無負迴路參考的控制器

例如德州儀器 (TI) 的 UCD3138 等數位控制器,會使用硬體狀態機來實作控制迴路;因此,所有發送至狀態機的輸入訊號都必須大於或等於零。在這種情況下,請按照以下步驟關閉電流控制迴路:

  1. 分別透過兩個類比轉數位轉換器 (ADC) 感測 AC 線路和 AC 中性電壓。
  2. 使用固件糾正感應到的 VAC 訊號,如方程式 1 和 圖 3 中所示。
    方程式 1.    if  ( V L > V N ) * V I N = V L − V N  else  V I N = V N − V L
     使用方程式 1 中顯示的固件來校正感應到的輸入電壓 VAC。來源:德州儀器圖 3 使用方程式 1 中顯示的固件來校正感應到的輸入電壓 VAC。來源:德州儀器
  3. 使用與計算傳統 PFC 中的 IREF 相同的方法計算正弦參考 VSINE,如方程式 2 和 圖 4 所示。
    方程式 2. V S I N E = G V × V I N V I N _ R M S 2
     使用與在傳統 PFC 中計算 IREF 相同的方法計算正弦參考 (VSINE)。來源:德州儀器圖 4 使用與在傳統 PFC 中計算 IREF 相同的方法計算正弦參考 (VSINE)。來源:德州儀器
  4. 直接使用霍爾效應感測器輸出作為電流回饋訊號 IIN(方程式 3)。
    方程式 3. I I N =   H a l l − e f f e c t   s e n s o r   o u t p u t
  5. 在正 AC 週期中,若比較 VSINE形狀與霍爾效應感測器輸出,則會呈現相同形狀。唯一的差異是 DC 偏移。使用方程式 4 計算電流迴路參考 IREF。
    方程式 4. I R E F = V S I N E + D C   o f f s e t
  6. 控制迴路具有標準負回饋控制。使用方程式 5 計算進入控制迴路的誤差:
    方程式 5. E r r o r = I R E F − I I N
  7. 在負 AC 週期期間,若比較 VSINE 形狀與霍爾效應感測器輸出,差異不僅在於 DC 偏移,其形狀也相反。使用方程式 6 計算電流迴路參考 IREF。
    方程式 6. I R E F = D C   o f f s e t − V SINE
  8. 在負 AC 週期期間,電感器電流越高,霍爾效應感測器輸出的值就越低。控制迴路需要從負回饋變為正回饋。使用方程式 7 計算進入控制迴路的誤差。
    方程式 7. E r r o r = I I N − I R E F

方法 2:純韌體式控制器

對於韌體式數位控制器,如 TI C2000 微控制器,控制迴路是以韌體執行,意即內部計算參數可以是正值或負值。在這種情況下,請按照以下步驟關閉電流控制迴路:

  1. 透過兩個 ADC 感測 AC 線路和 AC 中性電壓。然後使用線路電壓減去中性電壓以獲得 VIN,如方程式 8 和 圖 5 所示。
    方程式 8. V I N = V L − V N
     使用線路電壓減去中性電壓後計算 VIN。來源:德州儀器圖 5 使用線路電壓減去中性電壓後計算 VIN。來源:德州儀器
  2. 使用與傳統 PFC 相同的方法計算正弦電流迴路參考 IREF,如方程式 9 和 圖 6 所示。
    方程式 9. I R E F = G V × V I N V I N _ R M S 2
     使用與傳統 PFC 相同的方法計算 IREF。來源:德州儀器圖 6 使用與傳統 PFC 相同的方法計算 IREF。來源:德州儀器
  3. 如果比較 IREF 和霍爾效應感測器輸出的形狀,就會有相同的形狀;唯一的差異是 DC 偏移。使用等式 10 計算輸入電流回饋訊號,IIN。圖 7 顯示其波形。
    方程式 10. I I N = H a l l   s e n s o r   o u t p u t − D C   o f f s e t
     用於計算中 IIN 的霍爾感測器輸出和 DC 偏移的波形。來源:德州儀器圖 7 用於計算中 IIN 的霍爾感測器輸出和 DC 偏移的波形。來源:德州儀器
  4. 在正 AC 週期期間,控制迴路具有標準負回饋控制。使用方程式 11 計算進入控制迴路的誤差:
    方程式 11. E r r o r = I R E F − I I N
  5. 在負 AC 週期期間,電感器電流越高,霍爾效應感測器輸出的值就越低;因此,控制迴路需要從負回饋變更為正回饋。使用方程式 12 計算進入控制迴路的誤差。
    方程式 12. E r r o r = I I N − I R E F

方法 3:負載比前饋控制

總諧波失真 (THD) 要求越來越嚴格,特別是在伺服器與資料中心應用中。若要減少 THD,就必須將控制迴路頻寬提高。高頻寬會減少相位裕度,進而導致迴路不穩定。有限的 PFC 切換頻率也可防止頻寬過高。要解決此問題,您可以向控制迴路添加預先計算的工作週期以生成 PWM ;這稱為負載比前饋控制 (dFF) 2, 3。

對於在 CCM 模式下運作的增壓拓撲,方程式 13 所計算 dFF為:

方程式 13. d F F = V O U T − V I N V O U T

此負載比碼型可在開關中有效地產生電壓,其在切換週期內的平均值等於整流輸入電壓。常規電流迴路補償器會根據計算的負載比模式變更負載比碼型。由於升壓電感器在線路頻率下的阻抗非常低,因此負載比的微小變化會在電感器中產生足夠的電壓,以產生所需的正弦電流波形,因此電流迴路補償器不需要有高頻寬。

圖 8 描述產生的控制方案。將計算出的 dFF 相加到傳統平均電流模式控制輸出 di,將產生最終負載比 d ,用於產生 PWM 波形來控制 PFC。

 PFC 的負載比前饋控制,其中將計算出的 dFF 加到傳統平均電流模式控制輸出 di,將產生最終負載比 d,用於產生 PWM 波形以控制 PFC。來源:德州儀器圖 8 PFC 的負載比前饋控制,其中將計算出的 dFF 加到傳統平均電流模式控制輸出 di,將產生最終負載比 d,用於產生 PWM 波形以控制 PFC。來源:德州儀器

若要在圖騰柱免橋接 PFC 中發揮 dFF 的優勢,請依照下列步驟關閉電流迴路:

  1. 按照方法 2 中的步驟 1,2,3,4和 5 操作。
  2. 計算 dFF,如方程式 14 所示。由於 VIN 是正弦波,其值在負 AC 週期中為負,因此請使用其絕對值進行計算。
    方程式 14. d F F = V O U T − | V I N | V O U T
  3. 使用方程式 15 將 dFF 添加到 Gi 輸出,di,並獲得最終 d。
方程式 15. d = d I + d F F

您也可以對基於硬體狀態機的控制器使用 dFF 控制;有關詳細資訊,請參閱參考 [2]。

關閉電流迴路

關閉圖騰柱免橋接 PFC 的電流迴路不如傳統 PFC 簡單,控制器也可能有所不同。此用電訣竅可幫助您消除圖騰柱免橋接 PFC 中控制迴路實作的混淆,並為您的設計選擇適當方法。

參考資料

  1. Dixon, Lloyd.「離線電源供應器的高功率因數前置穩壓器。」德州儀器電源供應設計研討會 SEM600,文獻編號 SLUP087,1988 年。
  2. Sun, Bosheng。「數位控制 PFC 的負載比前饋控制。」Power Systems Design,2014 年 12 月 3 日。
  3. Van de Sype,David M,Koen de Gussem é,Alex M van den Bossche 和 Jan A. Melkebeek。“Duty-Ratio Feedforward for Digitally Controlled Boost PFC Converters.”《IEEE Transactions on Industrial Electronics》第 52 冊,編號 1 (2005 年 2 月):第 108-115 頁。

先前發佈於 EDN.com。