ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
两个片上监视电路(加电复位 (POR) 和欠压复位 (BOR) )使应用板不再需要监控 VDD 和 VDDIO 电源轨。POR 的目的是在整个上电过程中,在整个器件上创建一个洁净的复位。此跳闸点是一个非固定的、比 BOR 更低的跳闸点,将在器件运行期间观察 VDD 或者 VDDIO 电源轨的骤减。POR 功能总是出现在 VDD 和 VDDIO 电源轨上。在器件首次上电后,BOR 功能总是出现在 VDD 上,并且当内部 VREG 启用时,也出现在 VDD 上(VREGENZ 引脚连接至低电平)。当其中一个电压低于它们各自的跳闸点时,两个功能连接至 XRS 引脚低电平。VDD BOR 和过压跳闸点在建议工作电压范围之外。无法确保器件正常运行。如果影响系统的过压或欠压条件是应用的重要因素,则应添加外部电压监控器。图 7-5显示了 VREG,POR 和 BOR。为了禁用 VDD 和 VDDIO BOR 功能,在 BORCFG 寄存器中提供了一个位。有关详细信息,请参阅 TMS320F2803x 实时微控制器技术参考手册中的“系统控制”一章。