ZHCSID9E September 2006 – October 2016 TLC082-Q1 , TLC084-Q1
PRODUCTION DATA.
TLC08x-Q1 采用热增强型 PowerPAD 系列封装。这些封装使用下行引线框构建,裸片安装在此引线框上 [请参阅Figure 48(a) 和 Figure 48(b)]。这种布置会导致引线框暴露为封装底面上的散热垫 [请参阅 Figure 48(c)]。由于散热垫与裸片发生直接热接触,因此通过散热垫提供的良好散热路径可实现出色的散热性能。
Figure 48. 热增强型 DGN 封装视图 借助 PowerPAD 封装,一次生产操作即可实现组装管理和散热管理。在表面贴装焊接操作(焊接引线时)中,必须将散热垫焊接在封装底面上的覆铜区域内。通过在此覆铜区域内使用散热路径,可将封装上的热量传递到接地平面或其他散热器件上。
NOTE
务必需要将散热垫焊接到 PCB 上,即使对于功率损耗较低的 应用 也是如此。
此焊接在引线框裸片垫和 PCB 之间提供必需的散热和机械连接。虽然有很多适用的方法可为 PowerPAD 封装散热,但以下步骤列出了推荐方法。
必须将散热垫连接至器件的最负性电源电压(GND 引脚电势)。
对于给定 RθJA,请使用Equation 1 计算最大功率损耗。
下一个注意事项是封装限制。放大器内的两个热量来源是静态功率和输出功率。设计人员应谨记器件内会产生静态热量,对于多放大器器件更是如此。因为这些器件具有线性输出级(A-B 级),大多数散热发生在低输出电压和高输出电流时。
解决功率损耗的另一个关键因素是如何在 PCB 上安装器件。PowerPAD 器件对散热非常有用。但是,务必应将器件焊接在覆铜平面上,以充分利用散热垫的散热属性。另一方面,SOIC 封装在很大程度上取决于在 PCB 上的安装方式。由于在器件周围布置了更大的线迹区域和覆铜区域,因此 RθJA 减小,散热功能降低。典型特性 中显示的电流和电压是针对总封装的。对于双路或四路放大器封装,应利用 RMS 输出电流和电压的总和来选择合适的封装。