ZHCSGZ5I October 2006 – October 2017 LMV841 , LMV842 , LMV844
PRODUCTION DATA.
LMV84x 器件具有良好的噪声规格,经常用于低噪声 应用。因此,确定总电路的噪声非常重要。除了运算放大器的输入参考噪声之外,反馈电阻器也可能对总噪声有重要贡献。
对于具有电压输出配置的 应用 而言,一般情况下保持电阻值较低是有益的。在这些配置中,高电阻值意味着高噪声水平。但是,使用低电阻值会增加应用程序的功耗。这种情况对于便携式 应用来说不一定能接受,所以在噪声水平和功耗之间有一个折衷。
除了信号源的噪声贡献之外,在计算运算放大器电路的噪声性能时还需要考虑三种噪声:
为了计算运算放大器输出端的噪声电压,第一步要确定总的等效噪声源。这就要求将所有噪声源转换到同一参考节点。这个节点的一个方便选择便是运算放大器电路的输入端。下一步是将所有噪声源加起来。最后一步是将总等效输入电压噪声与运算放大器配置的增益相乘。
如果运算放大器的输入参考电压噪声已置于输入端,则用户可以使用输入参考电压噪声而无需进一步传输。输入参考电流噪声需要转换为输入参考电压噪声。只要等效电阻不是大得不切实际,电流噪声就会很小,几乎可以忽略不计,所以用户可以忽略这些示例中的电流噪声。这样一来,用户只需考虑电阻器的噪声源,即热噪声电压。在以下示例中可以看到电阻器对总噪声的影响,其中一个示例具有较高的电阻值,另一个具有较低的电阻值。两个示例都描述了一个运算放大器配置,其增益为 101,为电路提供 44.5kHz 的带宽。两种情况下的运算放大器噪声是相同的,即输入参考噪声电压为 20nV/
,而输入噪声电流很小,可忽略不计。
Figure 36. 噪声电路
为了计算反馈网络中的电阻器的噪声,需要等效的输入参考噪声电阻。例如在Figure 36 中,此等效电阻 Req 可由Equation 1 算出:
此等效电阻的电压噪声可由Equation 2 算出:
where
)总等效输入电压噪声由Equation 3 算出:
where
最后一步是采用Equation 4 将总输入电压噪声与噪声增益(此情况下就是运算放大器配置的增益)相乘:
第一个示例中,电阻器 RF 为 10MΩ、电阻器 RG 为 100kΩ 且温度为 25°C (298 K) 时,等效电阻等于Equation 5 算出的值:
现在,这些电阻器的噪声可由Equation 6 计算得到:
运算放大器输入端的总噪声在Equation 7 中算出:
对于第一个示例,在Equation 8 中这个输入噪声乘以噪声增益得出总输出噪声为:
对于第二个示例,当电阻器 RF 为 10kΩ、电阻器 RG 为 100Ω 且温度为 25°C (298 K) 时,等效电阻等于Equation 9 算出的值:
第二个示例的电阻器噪声在Equation 10 中算出:
运算放大器输入端的总噪声在Equation 10 中算出:
对于第二个示例,在Equation 12 中这个输入噪声乘以噪声增益得出总输出噪声为:
在第一个示例中,由于电阻值非常高,因此噪声主要由电阻器噪声决定;在第二个示例中,非常低的电阻值只会给噪声带来微不足道的影响,现在主要的影响因素是运算放大器本身。选择电阻值时,选择不会给应用增加额外噪声的电阻值非常重要。选择 100kΩ 以上的值可能会增加噪声太多。低值使噪声保持在可接受的水平内;然而,选择非常低的值时,并不会使噪声更低,但会增大电路的电流。