ZHCS590Q January 2011 – December 2014 LMP90097 , LMP90098 , LMP90099 , LMP90100
PRODUCTION DATA.
= 20 LOG(Δ共模输入 / Δ输出偏移)
测量的是对两个输入引脚同相共模信号的抑制能力。 要计算 CMRR,需测得共模输入电压变化时的输出偏移变化。
表示转换器与理想 ADC 等效的有效位数量 (ENOB)。 LMP90xxx 的 ENOB 是一项 DC ENOB 规格,而不是使用 FFT 和 SINAD 测得的动态 ENOB。 其计算格式如下:

是与传递函数理想斜率间的偏差。
测量的是直线通过输入到输出传递函数的每一个代码的偏差。 这条直线上的任何给定代码的偏差都是从代码值的中心测量的。 使用的是端点拟合方法。 根据电气特性表,该产品的 INL 规定在一个有限范围内。
是输出代码转换到负满量程时的差动输入电压与 (-VREF + 1LSB) 之差。
是负满量程误差与偏移误差除以(VREF/增益)之差。
是指定转换器噪声位数的一种方法。

输出数据速率。
是输出代码从代码 0000h 转换到 0001h 的差分输入电压与 1LSB 之差。
是输出代码转换到正满量程时的差动输入电压与 (VREF – 1LSB) 之差。
是正满量程误差与偏移误差除以(VREF/增益)之差。
测量的是对模拟电源电压变化的抑制能力。 PSRR 计算的是给定电源电压变化量的偏移误差变化比,单位为 dB。
= 20 LOG (ΔVA / Δ输出偏移)
以下表格列出了快速访问链接。 范围包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件,并且可以快速访问样片或购买链接。
WEBENCH is a registered trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

这些装置包含有限的内置 ESD 保护。 存储或装卸时,应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中,以防止 MOS 门极遭受静电损伤。