ZHCSBK0D October 2012 – October 2015 F28M36H33B2 , F28M36H53B2 , F28M36P53C2 , F28M36P63C2
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) 提供大量的开发工具,其中包括评估处理器性能、生成代码、开发算法工具、以及完全集成和调试软件及硬件模块的工具。该工具的电子支持文档可从 Code Composer Studio 集成开发环境中获得。
以下产品为处理器应用开发提供 选择:
软件开发工具:Code Composer Studio IDE:其中包括支持任意处理器应用所需的编辑器、C/C++/汇编代码生成工具、调试工具以及能够提供基本运行系统目标软件的可扩展实时基础软件 (SYS/BIOS)。
硬件开发工具:扩展开发系统 (XDS™) 仿真器
有关处理器平台开发支持工具的完整列表,请访问德州仪器 (TI) 网站 www.ti.com。有关定价和购买信息,请联系最近的 TI 销售办事处或授权分销商。
为了指明产品开发周期所处的阶段,TI 为所有 Concerto MCU 器件和支持工具的产品型号分配了前缀。每个 Concerto MCU 商用系列成员产品均具有以下三个前缀中的一个:x、p 或者无前缀(例如,xF28M36P63C2ZWTT)。德州仪器 (TI) 建议为其支持的工具使用三个可用前缀指示符中的两个:TMDX 和 TMDS。这些前缀代表了产品从工程原型机(其中前缀 x 针对器件,而 TMDX 针对工具)直到完全合格的生产器件/工具(其中无前缀针对器件,而 TMDS 替代 TMDX 针对工具)的产品开发进化阶段。
xF28M36... | 试验器件不一定代表最终器件的电气规范标准。 | |
pF28M36... | 最终的芯片模型符合器件的电气规范标准,但是未经完整的质量和可靠性验证。 | |
F28M36... | 完全合格的产品器件 |
支持工具开发进化流程:
TMDX | 还未经完整的德州仪器 (TI) 内部质量测试的开发支持工具 | |
TMDS | 完全合格的开发支持产品 |
前缀为 x 或 p 的器件以及 TMDX 开发支持工具出货时带有如下的免责声明:
“开发产品用于内部评估的目的。”
生产器件和 TMDS 开发支持工具已进行完全特性描述,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书适用。
预测显示前缀为 x 或 p 的原型器件的故障率大于标准生产器件。由于它们的预计的最终使用故障率仍未定义,德州仪器 (TI) 建议不要将这些器件用于任何生产系统。只有合格的生产器件将被使用。
TI 器件的命名规则也包括一个带有器件系列名称的后缀。这个后缀包括封装类型(例如,ZWT)和温度范围(例如,T)。
要获取采用 ZWT 封装类型的 F28M36x 器件的部件号以及更多订购信息,请访问 TI 网站 (www.ti.com) 或者联系您的 TI 销售代表。
有关芯片 的 器件命名标记的更多说明,请参见《F28M36P63C2、F28M36P53C2、F28M36H53C2、F28M36H53B2、F28M36H33C2、F28M36H33B2 Concerto MCU 芯片勘误表》(文献编号:SPRZ375)。
从产品声明到应用开发的大量文档提供了对所有 F28M3x MCU 系列器件 的支持。提供的文档类型包括:数据表和数据手册(含设计规范);以及硬件和软件 应用。
下列文档可从 TI 网站 (www.ti.com.cn) 中下载:
要接收文档更新通知(包括芯片勘误表),请转至 ti.com.cn 上您的器件对应的产品文件夹。单击右上角的“提醒我”(Alert me) 按钮。点击后,您将每周定期收到已更改的产品信息(如果有的话)。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档的修订历史记录。
以下表格列出了快速访问链接。范围包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件,并且可以快速访问样片或购买链接。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。 链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。 这些内容并不构成 TI 技术规范和标准且不一定反映 TI 的观点;请见 TI 的使用条款。
TMS320C2000, Piccolo, Delfino, controlSUITE, Texas Instruments, Code Composer Studio, C2000, XDS, E2E are trademarks of Texas Instruments.
ARM, Cortex are registered trademarks of ARM Limited (or its subsidiaries) in the EU and.
Freescale is a trademark of Freescale Semiconductor, Inc.
Philips is a registered trademark of Koninklijke Philips Electronics N.V. Corporation.
NXP is a registered trademark of NXP Semiconductors.
Bosch is a registered trademark of Robert Bosch GmbH Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。