打造更高可靠性和效率的未来数据中心
在支持数字基础设施、发展云计算的过程中,需要开发更可靠、更安全的数据中心,而数据中心需要由具有更高处理能力的服务器和更高能效的电源(交流直流 PSU 和直流直流电源)提供支持。
TI 的产品和系统专业知识可帮助您满足严格的设计要求。其中,直流转换器可用于为多个电源轨高效供电,这些电源轨包括高端中央处理单元和协处理器,例如服务器主板上的通用处理器和 FPGA。TI 基于氮化镓(GaN)FET 的交流/直流 PSU 解决方案将帮助您通过经济高效的方法实现更高的功率密度和效率。我们还能帮您以低成本支持 PCIe 第 4 代和第 5 代协议,通过先进的信号调节器件将信号发送得更远并降低设计复杂性。
专题阅读:大数据中心的痛点,竟能如此解决?
电信和服务器电源
终端设备解决方案
服务器主板
终端设备解决方案
培训视频
UPS
终端设备解决方案
存储