微控制器 (MCU)

MSP430 超低功耗 MCU – 支持与培训

<Horizontal Rule is not displayed>

有关微控制器的现场培训和按需培训

德州仪器 (TI) 提供多种培训和支持选项,使您可以获得使用 TI 微控制器进行成功开发所需的全部信息。

视频

设计网络

德州仪器 (TI) 的微控制器开发人员网络是由数百家可提供各种支持 TI Tiva ARM、MSP 和 C2000 微控制器系列产品和服务的独立公司组成的全球网络。客户可借助以下开发人员网络产品简化开发并缩短上市时间:

系统解决方案 – 完整的硬件和软件应用参考,包括原理图、布局文件、物料清单、光绘文件和应用软件

硬件工具 – 参考设计、开发板/EVM、生产编程工具、设计人员套件和适配器/支持组件

软件工具 – 应用软件、编译器/汇编器/连接器、实时操作系统和开源软件工具

咨询服务 – 全球咨询支持和服务

特色设计网络合作伙伴

AMBER Wireless GmbH 是一家德国电子产品公司,专门从事用于无电缆数据链路的紧凑型短距无线电模块和无线电调制解调器的设计、制造和营销。

Anaren 是有 45 年历史的无线基础设施、无线消费类电子产品、空间和防务领域的 RF 技术供应商。

BM Innovations GmbH 专门从事用于运动、健身和医疗应用的高品质电子产品的设计、开发和营销。

全方位服务承包制造商,为各种客户群体提供服务,包括医疗器械、军用电子产品、海洋仪器和商用产品等电子产品的制造商。

固态能源存储解决方案的领导者,提供的解决方案智能、纤薄、安全、使用寿命长且与 IC 兼容。

Elprotronic Inc. 提供全面的定制设计、原型设计和咨询服务,并侧重于微控制器和数字信号处理应用。

多年来 HCC 是 TI 平台上的中间件的领先供应商,拥有大量使用 MSP 的 HCC 客户。

IAR Systems 是世界上嵌入式系统软件工具的领先提供商,这些工具使大公司和小公司都可以开发基于 8 位、16 位和 32 位微控制器的高质量产品。

LSD 提供高科技嵌入式系统技术以及达到国家标准的 M2M 应用和产品,尤其是微嵌入式系统和 M2M 无线 RFID 技术方面。

Micrium 是全球 RTOS 领导者,也是构建基于微处理器、微控制器和 DSP 的器件的嵌入式工程师的理想选择。

嵌入式市场领先的开发工具和编程器提供商。设计、原型设计和制造印刷电路板、组件及完整的电子产品。

嵌入式软件解决方案、开发工具和生产工具。

VisSim 是针对基于数据流的连续控制的图形语言,具有用于监测控制设计的集成 UML 状态图。

社区 Wiki 和论坛

Wiki

访问德州仪器 (TI) 嵌入式处理器 Wiki,获取更多 MSP 技术信息。

论坛

搜索解决方案、寻求帮助、分享知识、与同行工程师及 TI 专家一起解决问题。