微控制器 (MCU)

MSP430 超低功耗 MCU – 设计和开发

TI 提供了套件、编程器、调试器、软件、GUI 和 IDE,帮助客户针对适用于感应和测量应用的 MSP430™ 微控制器 (MCU) 进行评估和相关开发。从简单易用的 LaunchPad™ 开发套件(包括代码示例和库)到更高级的应用特定 EVM、GUI 和软件以及在线培训TI E2E™ 支持论坛,TI 为您提供开始设计所需的一切内容。

TI 和第三方提供的特色产品如下所示。

编程器和调试器 

TI 提供了编程器和调试器,可让用户使用 MSP430 超低功耗 MCU 快速开始应用开发。 

套件名称
特性
价格
MSP-FET 编程器和调试器 此 MSP-FET 在主机计算机和目标 MSP430 MCU 间提供调试通信通道。此外,它还在计算机的 USB 接口和 MCU 的 UART 之间提供反向通道 UART 连接。  115.00 美元
MSP-GANG 生产编程器 支持通过一个由标准 RS-232 或 USB 连接的主机 PC 对高达八个完全相同的 MSP430 MCU 同时进行编程,并提供灵活的编程选项来允许用户完全自定义流程。  249.00 美元
MSP430 CapTIvate MCU 编程器 编程器/调试器电路板可与 BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack 模块搭配使用,还采用了 EnergyTrace™ 技术,可通过 Code Composer Studio™ IDE 测量能耗。   19.99 美元

开发套件

MSP MCU 开发套件和评估模块包含从 LaunchPad 开发套件和 BoosterPack™ 插件模块到应用特定 EVM 在内的一系列低成本和高级选件。根据嵌入式开发人员的需求,全系列硬件开发板旨在帮助初学者和经验丰富的工程师从评估阶段快速推进到生产阶段。

LaunchPad 开发套件

LaunchPad 开发套件是易于使用的低成本开发和评估工具,可让您迅速开始使用 MSP430 MCU。有关 LaunchPad 生态系统和可用的 BoosterPack 模块的更多信息,请参阅 www.ti.com.cn/LaunchPad。  

套件名称
特性
价格
MSP430FR2355 LaunchPad 套件 32KB FRAM 存储器、可配置智能模拟组合(12 位 DAC 和 PGA)、一个 12 位 ADC 和两个增强型比较器以及 24MHz 运行频率、44 个 GPIO 和 4 个计时器。 12.99 美元
MSP430FR2433 LaunchPad 套件 16KB FRAM 存储器、一个 10 位 ADC、19 个 IO 和四个计时器。 9.99 美元
MSP430FR2311 LaunchPad 套件 4KB FRAM 存储器、一个集成式跨阻放大器 (TIA)、运算放大器和 10 位 ADC,以及增强型比较器。 13.99 美元
MSP430FR4133 LaunchPad 套件 16KB FRAM 存储器、LCD 支持、一个 10 位 ADC、三个 16 位计时器以及 60 个 GPIO。 13.99 美元
MSP430FR5994 LaunchPad 套件 256KB FRAM 存储器和用于信号处理的集成低功耗加速器。此 EVM 具有 microSD 卡插槽和超级电容器,因此无需外部电源即可使用 16.99 美元
MSP430FR6989 LaunchPad 套件 128KB FRAM 存储器、320 段 LCD 控制器、12 位 ADC 和 AES256(可直接访问扩展扫描接口 - 即用于低功耗旋转检测的双 AFE) 17.99 美元
MSP430FR5969 LaunchPad 套件 64KB FRAM 存储器、配有 12 位 ADC、5 个 16 位计时器、16 通道比较器、AES256 和一个 3 通道内部 DMA。 15.99 美元
MSP430F5529 LaunchPad 套件 128KB 闪存和 USB 2.0 支持,配有一个 16 通道 12 位 ADC、四个 16 位计时器和一个 12 通道比较器。 12.99 美元
MSP430G2x LaunchPad 套件 16KB 闪存,配有两个 16 位计时器、8 通道比较器和 8 通道 10 位 ADC,现已新增一个采用 EnergyTrace 技术的板载 EZ-FET 仿真器和一个 14/20 引脚 DIP 插座。 9.99 美元

BoosterPack 插件模块

MSP430 BoosterPack 插件模块可与 LaunchPad 开发套件配合使用,以提供额外的特性和功能,包括传感功能、LCD 和电池组。有关 LaunchPad 生态系统和可用的 BoosterPack 模块的更多信息,请参阅 www.ti.com.cn/LaunchPad。  

套件名称
特性
价格
电容式触控键盘 BoosterPack 模块 利用 12 键背光电容式触控键盘可轻松评估电容式触控传感。BoosterPack 模块可与 LaunchPad 开发套件、CapTIvate 开发套件或 CapTIvate 编程器电路板配合使用。 29.99 美元
音频 BoosterPack 模块 可从麦克风添加音频输入功能,通过板载扬声器提供音频输出,此外还支持耳机输入和输出。  
29.99 美元
红外 (IR) BoosterPack 模块 实现了对红外 (IR) 收发器功能的简单集成,从而可以使用板载键盘、IR LED 发送器和 IR 接收器/解调器开始远程控制应用开发。 
19.99 美元
油箱/电池 BoosterPack 插件模块  允许 LaunchPad 开发套件由随附的可充电锂聚合物电池进行供电。BoosterPack 模块还包含一个板载锂聚合物电池充电器和电量监测计。 24.99 美元
教育版 BoosterPack 模块 提供各种模拟和数字输入/输出供您使用,包括模拟游戏手柄、环境和运动传感器、RGB LED、麦克风、蜂鸣器以及彩色 LCD 显示屏等等。 29.99 美元

评估模块和目标开发板

TI 提供了专用评估模块 (EVM) 以及软件和文档来帮助您缩短产品上市时间。TI 还提供了整个系列的目标开发板,从而通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(两线制 JTAG)协议在系统内对 MSP430 MCU 进行编程和调试。目标开发板根据具体封装和系列而定。有关具体器件所应使用的目标板的更多信息,请参阅产品的产品说明书。 

套件名称
特性
价格
MSP430FR6047 超声波检测 EVM 直接连接 150KHz 至 2.5MHz 频率范围内的传感器,通过板载 LCD 显示测量参数,并连接至射频通信模块,因此可开发超声波水计量解决方案。 249.00 美元
电容式触控开发套件 全面的电容式触控传感开发套件,其中包含基于 MSP430FR2633 的处理器板、编程器/调试器板以及传感器板(用于评估自电容、互电容、手势和接近感应)。 99.00 美元
MSP430FR6989 EVM 利用扩展扫描接口开发适用于水表、燃气表和热量计的流量计设计。该模块有三块板:一块包含 LCD 的 MSP430FR6989 MCU 主板;一块用于电感/电容传感器的传感器板;一块对水流量/燃气流量进行仿真的电机板。 299.00 美元
电容式金属面板触控附加电路板 用于 CapTIvate 开发套件的附加电路板可协助设计人员和工程师评估金属面板触控技术。   149.00 美元

软件、GUI 和 IDE

TI 提供业界一流的软件开发工具和 GUI 并支持多个 IDE 以便实现 MSP430 MCU 快速开发,其中包括 TI 自有的软件库和 IDE 以及开源和第三方的编译器和 IDE。

名称
器件支持
特性
MSP430Ware™ 软件 所有 MSP430 MCU 聚集了大量用于 MSP430 MCU 开发的设计资源,其中包括各种高度抽象的软件库。 此软件可作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版本和云版本的组件,也可作为独立包提供。
CapTIvate 设计中心 电容式触控
MCU
工具、文档和软件示例,可简化并加快使用 MSP430 CapTIvate MCU 进行电容式触控设计的过程。只需将电容式按钮、滑块、滚轮和接近传感器拖放到工作区,然后使用该 GUI 实时生成代码以及进行配置和优化。
超声波设计中心 超声波检测 MCU 用于开发超声波传感解决方案的工具、GUI、文档、软件库和应用示例。GUI 允许用户配置和自定义与传感器和管道尺寸相关的参数以及分析和捕捉波形。
电能测量设计中心 基于闪存的 MSP430i20xx 和 MSP430F67xx MCU
这是一款可实现电能测量的快速开发工具。该设计中心包含能够在各种电源监控和电能计量应用中简化开发和加快设计的 GUI、文档、软件库和示例。
Code Composer Studio IDE 所有 MSP430 MCU 用于开发和调试嵌入式应用的工具套件。它包含了用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具以及多种其他功能。
Energia IDE 通过 LaunchPad 开发套件为器件提供支持  一个开源 & 社区推动的 IDE 和软件框架。Energia 基于 Wiring 框架,为微控制器编程提供了直观的编码环境以及由方便易用的功能 API & 库构成的可靠框架。
IAR Embedded Workbench® 所有 MSP430 MCU 一套完整的调试器和 C/C++ 编译器工具链,用于构建和调试基于 MSP430 MCU 的嵌入式应用。完全集成的调试器可用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。
GCC 开源包 所有 MSP430 MCU 免费、完整的调试器和开源 C/C++ 编译器工具链,用于构建和调试基于 MSP430 MCU 的嵌入式应用,而无任何代码大小限制。这些编译器可以通过命令行独立使用,也可在 Code Composer Studio IDE 中使用。

电容式传感 EVM

电容式触控评估从未如此快速而简单。 TI 提供多种电容式传感开发套件来进行 CapTIvate 技术的评估和相关设计,其中包括全功能开发套件、BoosterPack 模块和其他附加电路板,旨在帮助您快速建立设计原型。

MSP CapTIvate MCU 开发套件

利用一整套全面的传感器板和编程器/调试器板来评估 16KB MSP430FR2633 或 64KB MSP430FR2676 MCU。了解按钮、滑块和滚轮组合设计和配置

CAPMINI 演示板

EVM430-CAPMINI 是一款便携式电路板,适用于评估由 USB 或 CR1632 纽扣电池供电的 MSP430FR2512 CapTIvate MCU。它演示了具有 4 个按钮和 LED 状态灯的简单用户界面

电容式触控键盘 BoosterPack 模块

BOOSTXL-CAPKEYPAD 是一种用于 MSP430FR2522 电容式触控感应 MCU 的易用型 EVM。BoosterPack 能够以三种方式加以使用 - 与 LaunchPad™ 开发套件搭配、与 CapTIva 搭配

超声波检测 EVM

借助采用了 TI 超声波和高性能传感 MCU 的专用 EVM,在几分钟内即可开始开发水表、热量计和燃气表,无需花费数小时的时间。从超声波传感 EVM 到具有增强处理能力(包括性能 40 倍于 Arm® Cortex®-M0+ MCU 的低功耗加速器)的评估器件,TI 总有一款 EVM 能满足您的评估需求。

超声波水流测量评估模块

EVM430-FR6047 评估套件可助力工程师快速开发基于 MSP430FR6047 MCU 的超声波传感解决方案。此 EVM 可以直接连接 150KHz 至 2.5MHz 频率范围内的传感器,通过板载 LCD 显示测量参数,并连接至射频通信模块。

适用于燃气表和水表的评估模块

EVM430-FR6043 评估套件是一个开发平台,可用于评估适用于超声波检测应用(特别是智能燃气表和水表)的 MSP430FR6043 的性能。 

低功耗加速器评估模块

MSP-EXP430FR5994 演示了 MSP430FR5994 MCU 集成的低功耗加速器 (LEA) 在节能型数字信号处理方面的优势。该加速器提供 40倍于 Arm® Cortex®-M0+ MCU 的性能,可高效处理数据。