TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
MSP430 微控制器

MSP430™ MCU 设计和开发

了解设计选项并寻找 MSP430 微控制器 (MCU) 的相关资源,以帮助您更轻松地将产品推向市场。

设计人员可以从种类广泛的 MSP430 产品系列中找到具有成本效益的 MCU,该产品系列包含可满足几乎任何需求的 2000 多种器件。借助我们简易的工具、软件和卓越的支持,快速开始并缩短上市时间。
MSP430™ MCU 设计和开发

硬件开发

使用 LaunchPad™ 开发套件、BoosterPack™ 插件模块和应用特定的评估模块 (EVM),并充分利用有助于灵活评估 MCU 的模块化生态系统,开始评估我们的 MSP430 MCU 产品系列。LaunchPad 套件和 BoosterPack 是适用于大多数 MSP430 开发的主要评估平台。

硬件开发工具

全部展开

LaunchPad 开发套件

开发套件
MSP430FR2433 LaunchPad™ 开发套件
MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2433 超值系列感应微控制器 (MCU) 的易用型评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列感应 MCU 平台上进行开发所需的资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该电路板包含 2 个按钮和 2 个 LED,用于创建简单的用户界面。它还支持使用超级电容器(必需由用户购买和安装)充当可充电电池,从而无需使用外部电源即可实现独立应用。
开发套件
MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件

MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2355 超值系列微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列 MCU 平台上进行开发所需的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该电路板包含 2 个按钮和 2 个 LED,用于创建简单的用户界面。它还具有用于外部模拟源的环境光传感器和连接器。

MSP430FR2355 MCU 包含可配置信号链元件的智能模拟组合,其中包括多个 12 位数模转换器 (DAC) 和可编程增益放大器 (PGA) 以及一个 12 位模数转换器 (ADC) (...)

开发套件
MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

下载设计文件

MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP40FR6989 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FRx FRAM 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和电能计量的板载仿真。该电路板具有可快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及展示可驱动高达 320 段的集成驱动器的液晶显示器 (LCD)。该电路板还提供对扩展扫描接口的直接访问,该接口是为低功耗旋转检测创建的双模拟前端 (AFE)。MSP430FR6989 器件采用 128 KB 的超低功耗嵌入式 (...)

开发套件
MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
MSP430™ LaunchPad™ 开发套件现已配备 USB。MSP-EXP430F5529LP 是适用于 MSP430F5529 USB 微控制器且具有成本效益、简单的开发套件。该开发套件提供了一种在 MSP430 MCU 上开始开发的简单方法,具有用于编程和调试的板载仿真功能,以及用于用户界面的按钮和 LED。
开发套件
MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 开发套件是一款适用于 MSP430FR2000MSP430FR21xxMSP430FR23xx MCU 的易于使用的微控制器开发板。它包含了快速开始开发所需的全部资源,包括用于编程、调试和测量能量的板载仿真。该电路板具有板载按钮和 LED,可集成简单用户界面,还有开始进行开发所需的光学传感器接口。该套件随附预编程代码,用于在 MSP430FR2311 MCU 上测试光强度和使用集成运算放大器。

MSP430FR2311 MCU 包含在 LaunchPad 套件中,是具有可配置低泄漏跨阻放大器 (TIA) 的 MCU,具有 50pA (...)

开发套件
MSP430FR4133 LaunchPad™ 开发套件
MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR4133 微控制器的易用型评估模块 (EVM)。它包含在 MSP430™ 超低功耗 (ULP) 基于 FRAM 的微控制器 (MCU) 平台上进行开发所需的资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载仿真。该电路板具有板载按钮和 LED,可快速集成简单的用户界面和液晶显示器 (LCD),以便使用可通过软件进行配置的灵活引脚来展示集成驱动器。
开发套件
MSP430FR5969 LaunchPad™ 开发套件

MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR5969 MCU 的易用型微控制器开发板。它包含在 MSP430FRxx FRAM 平台上快速开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载仿真。该电路板具有可集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及支持独立应用(无需外部电源)的超级电容器。MSP430FR5969 微控制器采用嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入功能而闻名的非易失性存储器。由于有 20 引脚的接头和多种 BoosterPack (...)

评估板
MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件

LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2476 超值系列感应微控制器 (MCU) 的易用型评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列感应 MCU 平台上进行开发所需的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含两个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)以及模拟温度传感器,用于创建简单的用户界面。它还具有 CR2032 电池座(电池需单独购买),无需外部电源即可实现独立应用。

16MHz MSP430FR2476 器件采用 64KB 的嵌入式铁电随机存取存储器 (...)

开发套件
MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR5994 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FRx FRAM 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该电路板具有用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED、一个可使用户连接 SD 卡的 SD 卡端口以及一个支持独立应用(无需外部电源)的超级电容器。

MSP430FR5994 器件采用 256KB 的嵌入式 (...)

开发套件
MSP430™ 超值系列 MCU LaunchPad™ 开发套件
MSP430G2553 LaunchPad™ 开发套件是一款适用于 MSP430G2xx 入门级系列微控制器 (MCU)、具有成本效益且易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430™ 微控制器平台上开始开发所需的资源,如用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该电路板包含一个触摸按钮和三个 LED,用于创建简单的用户界面。

BoosterPack 插件模块

子卡
音频信号处理 BoosterPack 插件模块

当插入到 LaunchPad™ 开发套件中时,BOOSTXL-AUDIO 音频 BoosterPack™ 插件模块会通过麦克风添加音频输入功能,并通过板载扬声器添加音频输出功能。它还支持耳机输入和输出,并在将插头插入 BoosterPack 时自动启用这些功能。利用该音频输入/输出流,开发人员可以体验连接的 LaunchPad 开发套件上微控制器的数字信号处理 (DSP) 和滤波功能。

提供了各种选项 – 可通过 BoosterPack 上的跳线进行选择 – 以将扬声器连接到 Launchpad 上的处理器:(1) 通过 SPI 将输出音频数据传输到音频 (...)

开发套件
MSP430 CapTIvate™ MCU 触控键盘 BoosterPack 插件模块

BOOSTXL-CAPKEYPAD 是一款易于使用的评估模块 (EVM),适用于采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430FR2522 电容式触控感应微控制器 (MCU)。BOOSTXL-CAPKEYPAD 可通过三种不同方式进行使用 - 与 LaunchPad™ 开发套件、CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633) 或 CapTIvate 编程器电路板 (CAPTIVATE-PGMR) 配合使用。

利用 BOOSTXL-CAPKEYPAD,您可以通过添加包含 12 个键的电容式触控数字键盘(具有 LED 背光和接近唤醒功能)来扩展您的 LaunchPad™ (...)

子卡
教育版 BoosterPack MKII

下载设计文件

教育版 BoosterPack MKII 实现了高度集成,支持开发人员对完整的解决方案进行快速原型设计。各种模拟和数字输入/输出供您使用,包括模拟游戏手柄、环境和运动传感器、RGB LED、麦克风、蜂鸣器以及彩色 LCD 显示屏等。

BoosterPack 在开发过程中已将 Energia 考虑在内。Energia 是由社区开发的开源编码环境,由直观 API 和易于使用的软件库所组成的可靠框架提供支持,便于快速开发固件。我们建议使用 Energia v12 或更高版本。请访问 www.energia.nu,了解有关 Energia 的更多信息。

下载设计文件

评估板
电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插件模块

Fuel Tank MKII BoosterPack™ 插件模块是原始 Fuel Tank BoosterPack 模块的下一代设计。该 BoosterPack 包含下一代 TI 电池监控 IC 和其他新功能,使其更易于使用。利用 Fuel Tank MKII BoosterPack 模块,可通过包含的可充电锂聚合物电池为 TI LaunchPad™ 开发套件供电,从而进一步支持移动应用开发和评估。

Fuel Tank MKII BoosterPack 插件模块包含板载锂聚合物电池充电器和电量监测计,用于提供关键的电池参数(包括温度、充电状态、容量等)。BoosterPack (...)

子卡
红外 (IR) BoosterPack 插件模块

BOOST-IR BoosterPack™ 插件模块可插入 LaunchPad™ 开发套件,以便轻松集成红外 (IR) 收发器功能。LaunchPad 开发人员可通过此 BoosterPack 开发使用板载键盘、红外 LED 发送器和红外接收器 + 解调器的远程控制应用。

可通过使用 MSP430FRxx MCU 系列内的部分 MSP430 超低功耗微控制器上的片上红外调制逻辑来简化红外调制。

使用 MSP430FR4x 和 MSP430FR2x 微控制器探索红外通信

还可使用 TI 设计来帮助加快使用红外收发器功能的开发。这些设计包含文档、设计文件和测试数据,可最大限度降低设计开销。

应用特定的 EVM

评估板
电容式触控 MSP430FR2676 MCU 主板

MSP430FR2676 CapTIvate™ 触控 MCU 板 (CAPTIVATE-FR2676) 是一款简单的评估板,通过使用插入式传感器板(单独销售)来评估电容式触控和接近传感器。 

该 MCU 板具有一个 20 引脚母头调试连接器,用于调试板载 MSP430FR2676 CapTIvate 触控 MCU,以及一个 48 引脚传感器面板连接器,用于连接(或将连接)到外部电容式触控传感器。该 MCU 板还包括一个用于部分填充的 BoosterPack™ 插件模块接头,可为 LaunchPad™ 开发套件和 BoosterPack 插件模块提供有限的生态系统支持。

该 EVM (...)

评估板
电容式触控 MSP430FR2633 MCU 板
CapTIvate™ MSP430FR2633 MCU 板 (CAPTIVATE-FR2633) 是一款简单的评估板,通过使用插入式传感器板(单独销售)来评估电容式触控和接近传感器。  该 MCU 板具有用于调试板载 MSP430FR2633 CapTIvate MCU 的 20 引脚母头调试连接器和用于连接外部电容式触控传感器的 48 引脚传感器面板连接器。  MCU 板上还包含部分填充的 BoosterPack™ 插件模块接头,可提供有限的 LaunchPad™ 和 BoosterPack 生态系统支持。  目前支持的套件包括具有低功耗蓝牙和电容式触控参考设计的访问控制面板 (...)
评估板
MSP430FR6047 超声波感应评估模块

EVM430-FR6047 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波感应应用(如智能水表)的 MSP430FR6047 MCU 的性能。MSP430FR6047 MCU 是一款超低功耗器件,具有集成的超声波感应模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低功耗加速器 (LEA),可帮助降低功耗,延长电池寿命。该 EVM 提供了一种灵活的解决方案,可让工程师使用 MSP430FR6047 MCU 和各种传感器(50KHz 到 2.5MHz)快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。


评估板
MSP430FR6043 超声波感应评估模块
EVM430-FR6043 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波传感应用(例如智能气体表)的 MSP430FR6043 MCU 的性能。MSP430FR6043 MCU 是一款超低功耗 MCU,集成了的超声波感应模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低功耗加速器 (LEA),可帮助降低功耗,延长电池寿命。该套件提供了一种灵活的解决方案,支持工程师使用 MSP430FR6043 MCU 和多种不同频率的传感器快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。 
评估板
用于辅助计量的 MSP430I240 评估板

该嵌入式计量(分电表/电表)EVM 基于 MSP430i2040 而设计。EVM 可直接连接至电源(或直流)和负载。它会测量负载的电气参数且测量结果可从 UART 端口处读取。该 EVM 配备了内置电源和独立的串行连接,方便用户快速开始在嵌入式计量应用中评估 MSP430-i2040。

评估板
EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM
EVM430-F6736 是一款基于 MSP430F6736 器件的单相电表评估板。该电表不仅可连接至主电力线,而且还具备电压和电流输入,以及可用于防篡改设置的第三连接系统。其使客户能够测试全新的 MSP430F673x/F672x 系列和查看高准确度结果,同时还具有非常宽泛的动态范围及易于校准等优势。该能源库具有卓越的易用性,能够为支持快速启动功能的计量软件提供 EVM。此外,该软件还具备可编程功能,能充分满足用户需求。

EVM430-F6736 申请表单
评估板
具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

此 EVM 采用 MSP430F67641 多相计量片上系统实现完整的智能仪表设计。此设计满足 ANSI/IEC 0.5 类精确度的所有要求。F67641 SoC 拥有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供应对低成本多相仪表设计挑战的单芯片解决方案。

软件

我们的各种软件和开发工具(免专利费和许可证)可用于访问评估和量产嵌入式系统所需的所有元件。

MSP430Ware 软件汇集了用于 MSP430 MCU 开发的诸多设计资源,包括各种高度抽象的软件库。该软件可作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版本和云版本的组件,也可作为独立包进行提供。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:41
Loaded: 2.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:41
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

CapTIvate™ MCU 设计中心 GUI 是一个一站式平台,可提供与集成到 MSP430™ 微控制器上的 CapTIvate 电容式感应技术相关的所有资源。它包括工具、文档和软件示例,可简化并加快电容式触摸设计工作。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:10
Loaded: 2.31%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:10
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

能源测量设计中心是一款快速开发工具,可通过图形用户界面 (GUI)、文档、软件库和示例进行能源测量,从而简化各种应用的开发并加快设计。

超声波设计中心是开发超声波传感应用的一站式资源。我们的资源包括工具、GUI、文档、软件库和应用示例。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:57
Loaded: 3.35%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:57
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

MSP430 USB 开发包是一款软件包,包含开发基于 USB 的 MSP430 项目所需的所有必要源代码和应用示例。该包仅支持 MSP430 USB 器件。

TI 开发人员专区

借助我们成熟可靠的硬件、软件和开发工具,简化您的开发任务并缩短您的产品上市时间。推进量产所需的一切都触手可及。我们将帮助您熟悉开发流程,并加快您的嵌入式系统设计。

我们的综合生态系统可帮助您简化设计过程。  查找资源并探索 MSP430™ 微控制器选项,让您轻松加快上市速度。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:29
Loaded: 11.14%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:29
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Code Composer Studio 包含用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。直观的 IDE 将引导您完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使入门变得简单。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:02
Loaded: 1.84%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

编程工具

硬件编程工具
MSP430 闪存仿真工具

**MSP-FET 与 Code Composer Studio v6 及更高版本兼容**

MSP-FET 是一款强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可帮助用户在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上快速开始应用开发。

创建 MCU 软件通常需要将生成的二进制程序下载到 MSP 器件中,以进行验证和调试。MSP-FET 在主机和目标 MSP 之间提供调试通信通道。此外,MSP-FET 还在计算机的 USB 接口和 MSP UART 之间提供反向通道 UART 连接。这就为 MSP 编程器提供了一种在 MSP 和运行在计算机上的终端之间进行串行通信的便利方法。它还支持使用 (...)

硬件编程工具
MSP-GANG 生产编程器

MSP Gang 编程器 (MSP-GANG) 是一款 MSPM0/MSP430™/MSP432™ 器件编程器,可同时对多达八个完全相同的 MSPM0/MSP430/MSP432 闪存或 FRAM 器件进行编程。此编程器可使用标准的 RS-232 或 USB 接口与主机 PC 相连,并提供灵活的编程选项,允许用户完全自定义流程。

驱动程序或库
适用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL)

MSP430™ 微控制器 (MCU) 上的引导加载程序 (BSL) 允许用户在原型设计、最终量产和使用期间与 MSP MCU 中的嵌入式存储器进行通信。通信时使用 UART、I2C、SPI 和 USB 等标准接口。可编程存储器(闪存/FRAM)和数据存储器 (RAM) 均可按要求予以修改。

以下是在 MSP 产品系列中理解并有效使用 MSPBSL 所需的步骤。有关您器件上的 BSL 支持哪些功能或与 BSL 通信需要哪些接口方法的最新信息,请参阅“表1.BSL 特性概述”,该表包含在第 1 步中链接到的 BSL 用户指南中。

 

第 1 步:了解 MSP 引导加载程序 (BSL)

(...)

软件编程工具
UniFlash 闪存编程工具

UniFlash 是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面。

可以在 TI 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

支持的器件:CC13xx、CC23xx、CC25xx、CC26xx、CC32xx、C2000™ 微处理器、MSP430™ 微处理器、MSP432™ 微处理器、MSPM0、TM4C、Hercules™ (...)

教育资源

视频系列
视频系列
CPU 内核
本系列将向您介绍微控制器内核的基础知识
视频系列
视频系列
微控制器通信
此视频系列论述了微控制器内的通信协议。
视频系列
视频系列
计时器和控制
本系列介绍了微控制器上的时序和控制功能。

合作伙伴

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,我们与多个第三方合作,从软件开发到硬件设计和其他量产服务全方位为您提供帮助。下表是我们第三方合作伙伴网络的一部分。 

了解详情

合作伙伴