作者:Priya Thanigai,德州仪器
在有些场合中,应考虑采用铁电随机存取存储器替代闪存作为一种切实可行的非易失性存储技术,TI 的技术工程师 Priya Thanigai 将在本文中介绍若干此种技术的实际例子。众所周知,铁电随机存取存储器 (FRAM) 是一种非易失性的独立型存储技术,10 多年来一直是半导体产业的组成部分之一。
近年来,集成电路制造商已逐步地把 FRAM 视为嵌入式非易失性存储器的一个强有力的竞争者以及闪存技术的替代者。本文将论述 FRAM 的主要技术属性,同时探讨可充分展现 FRAM 优势的具体用例。
如今,有多种存储技术均具备改变嵌入式处理领域格局的潜力。然而,迄今为止还没有哪一种技术脱颖而出成为取代微控制器 (MCU) 中闪存技术的强劲竞争者,直到 FRAM 的出现这种情况才得以改变。
FRAM 是什么?
FRAM 为非易失性存储器,其功耗、可写入次数、读/写速度均与常用的静态 RAM (SRAM) 很相似。存储在 FRAM 单元中的信息对应于铁电晶体的极化状态,即使在电源移除之后亦能保存其内容。正是这一特点使 FRAM 拥有了真正的非易失性。而且,与闪存单元的编程相比,晶体极化所需的电能消耗相对较低,因此 FRAM 写入操作的功耗天生就比闪存的要低。
图 1:FRAM 可实现连续的超低功耗数据录入,并支持超过 15 万年的连续数据录入(对比之下,采用闪存时则仅需不到 7 分钟的时间)
下面介绍的是目前几种采用了闪存技术的微控制器的典型应用。我们从中可以了解到,采用基于 FRAM 的 MCU(而不是基于闪存的 MCU)是如何实现成本、能耗与效率优化的。
数据录入
典型的数据录入应用(比如:温度数据录入器)能以介于 1 Hz 至 1000 Hz 之间的速率进行采样。现在,我们知道闪存中单个字节的写入时间约为 75μs。
相比之下,FRAM 技术的写入速率则可达到大约每 125ns 一个字节。这种写入速度比闪存快了将近 1000 倍!现在,我们考虑一下:当应用达到某个闪存段的末端并需要移动至下一个闪存段时,会突然出现 20ms 的延迟,以等待完成一个段擦除。
这种擦除延迟并不适用于 FRAM,因为它不需要在写入操作之间对 FRAM 字节进行预擦除。每个闪存段 20ms 的延迟似乎没那么令人望而却步,但当我们计算出其对最大写入速度的显著影响之后就不这么看了。为了方便本文的讨论,假定写入的内存区块的长度为 512 字节。一个闪存区块每秒钟可进行 26 次写操作(包括每写入 512 字节时完成一个擦除周期所需的时间)。这为我们提供了 13kBps 的总速度 [1]。
与之相比,一个 512 字节 FRAM 区块的写入速度则可超过 8MBps [2]。并不是每一种应用都要求如此高的写入速度,假设您的目标应用只需要每秒 1kB 的写入速度,那么采用闪存技术的 MCU 将在 7% 的时间里处于运行状态以执行写入操作。然而,FRAM MCU 则仅需 0.07% 的运行时间即可完成该项任务,这使得 MCU 能在 99.9% 的时间里保持待机状态,从而显著地节省能耗。
能量收集
当今的许多应用都专注于使用更加清洁的绿色能源,这些能源取自诸如阳光、振动、热量或机械变化等自然资源。此类应用依赖于小的突发能量(其能以短的时间间隔提供电能),而 MCU 通常是在失去电源前的最后时刻决定可执行多少行代码。基于闪存的应用非常重视功耗,这不仅是由于闪存存取时的平均功耗较高,同时也是因为闪存写入过程中的峰值功耗较高所致。
该峰值功耗主要是由于使用充电泵而引起的,最高数值可达到 7mA,因而使得非易失性写入操作在能量收集领域几乎是行不通的 [1]。而采用 FRAM 时没有充电泵;于是,不存在大电流的写入操作。对 FRAM 进行写操作时的平均功耗与 FRAM 读操作或采用 FRAM 的执行操作相同(即:未损害非易失性写入操作,从而使 FRAM 成为适合能量收集应用的真正灵活的可选方案)。
图 2:一体化 - FRAM 微控制器可提供最大的读取、写入、功耗与存储器优势
RFID 标签
射频识别 (RFID) 标签开始逐渐出现在许多场所:商店货架(用于显示商品价格)、各类会议(胸卡)以及工业自动化车间(用于标明和识别传送带上的物体)。部分此类应用每天需要进行多达 100 次的存储器写入操作。
假设一个典型寿命为 1 万次写入/擦除的闪存字节。为了实现 10 万次写入/擦除的寿命,应用将需要为每个数据字节留出 10 个闪存字节,从而以高冗余度为代价来满足寿命要求。
相比之下,一个 FRAM 存储器字节的寿命可达 1015 次写入/擦除 - 是一个闪存字节的 1000 亿倍 [3]。对于那些要求几百万次写入/擦除之高寿命的应用,FRAM 的寿命指标是目前可用的其他嵌入式非易失性存储器技术所无法比拟的。
手持式测量
在对掉电现象高度关注的手持式测量中,血糖测量便是一个例子。在由于使用了电量耗尽的电池而导致供电故障的情况下,血糖计需要保存一个时间戳、保存电源发生故障时的读数、甚至还可能在关断之前执行几项数学函数运算。
我们设想一种采用电荷耗尽之电池且基于闪存的测量应用,电源电压的下降可被近似为:在 0.01 秒的时间里至 300mV 左右。在这段时间中,可写入多达 8 万个 FRAM 字节,而相比之下闪存字节则只能写入 8千字节左右。然而,这还没有把闪存写入操作的高峰值电流及平均电流要求等因素考虑在内,这种大电流需求将迅速消耗电池电量,最终导致电池的后备供电能力显著下降。
电源故障过程中系统后备的另一个用例是电能计量,此时,能耗数据必需保存在非易失性存储器之中,直到供电恢复为止。在此类场合中,系统后备期间的电能使用情况是至关紧要的,因为后备电池电源的期望使用期限长达 10 年之久。
对于种类繁多、数量庞大的应用而言,FRAM 不仅提供了差异化、同时亦可能是唯一可行的选项。如需对基于 FRAM 的 MCU 进行测试驱动,不妨试用由德州仪器公司 (TI) 提供的 MSP430FR57xx 系列,样片可免费获得。
FRAM 能减少系统成本、提高系统效率和降低复杂性,同时具有远低于闪存的功耗。如果您现有的基于闪存的 MCU 应用存在能耗、写入速度、使用寿命或电源故障后备方面的局限,那么或许这正是转向 FRAM 的契机。
作者简介:
Priya Thanigai 是德州仪器 MSP430 MCU 应用与嵌入式软件小组的一名应用工程师。除了承担 MSP430 MCU 内核架构和有线通信协议方面的任务之外,她还负责制定新产品规范以及 MSP430 器件推广应用的支持工作,并专注于基于 FRAM 的 MCU。Thanigai 拥有印度马德拉斯大学电子与通信工程理学学士学位及美国北伊利诺斯大学电气工程理学硕士学位。
参考文献:
[1] MSP430F2274 基于闪存 MCU 的数据手册: www.ti.com/lit/pdf/slas504
[2] 最大化 FRAM 在 MSP430FR573x的写入速度:www.ti.com/lit/pdf/slaa498
[3] MSP430FR5739 基于闪存 MCU 的数据手册: www.ti.com/lit/pdf/slas639
|