投稿文章

微控制器投稿文章

TI 作者向业界电子出版物投稿。其中许多出版物允许我们在此引用那些文章。

文章标题 作者 出版物
2015 年 4 月
使用超低功耗 MSP430FR4x 微控制器简化 LCD 设计并降低功耗 William Cooper  
2015 年 1 月
使用MSP430™ MCU 和段式LCD 进行设计 Katie Pier  
采用MSP430FR4xx 的红外远程控制实现 Collins Cheng  
2014 年 10 月
具有低功耗的隔离式检测系统 Jose Duenas  
2014 年 6 月
基于 MSP430FR 系列 MCU 的多功能双接口存储器设计 Triton Zhang & Hardy Hu  
可充电触屏遥控模块设计 陈卫红,郭君,徐康程  
TI NFC 产品在智能电视中的应用 Hongzhou Hu & Peter Zheng  
基于 MSP430G2303 的 TV 背光 3D 红外信号发射的方案 Triton Zhang  
2014 年 4 月
How to Develop a Project With TI SYS/BIOS Jeanne Yi  
2013 年 11 月
C2000 Dual Sync Buck/Boost Converters Vieri Xue/Liwin Shu  
2013 年 8 月
Cost Down Metro Network Fan Zhang, Shikun Yu  
TI基于Concerto双核MCU的PRIME电力线通信数据集中器方案 Jeanne Yi EEworld
手机磁条卡读卡器参考设计应用报告 Nan Jiang  
Different Control Mode for Synchronization Buck or Boost Topology by Using C2000 MCU Vieri Xue/Liwin Shu  
基于C2000的集成电力线载波通信功能(PLC)光伏逆变系统 张凌岚,朱桦 EEworld
MSP430 电容触摸转轮和LED PWM输出设计 徐康程 EETOP
Peak Current Control Realization for Boost Circuit Based On C2000 MCU Vieri Xue/Liwin Shu  
2013 年 5 月
节能型循环泵控制器 Strong Zhang EEPW
Automotive Adaptive Front-lighting System Reference Design Renton Ma  
采用非对称双核MCU提高系统性能 –基于C2000 Concerto系列 Patrick Cheng; knight Dong EDNCHINA
PRIME PLC Device Firmware Upgrade Jeanne Yi, Harvey Wang, Jones Chen   
2013 年 2 月
TI单相电表计量库使用说明 程科/俞诗鲲 21IC
ULP Temperature Compensated RTC on MSP430F6736 Percy Yu/Alex Cheng  
2012 年 12 月
提高MSP430G系列单片机的Flash 擦写寿命的方法 Evan Lee EEworld
2012 年 11 月
基于 FRAM 的 MCU 为低功耗应用提高安全性 Brett Novak 21IC
2012 年 10 月
新一代智能计量仪表炫酷出炉 Brett Novak Chinaem
采用TI能耗测量 IC 简化辅助计量 Brett Novak EEworld
超低功耗技术的先驱:TI 采用新型“金刚狼 (Wolverine)”MCU 平台可使 MCU 总功耗锐减 50% Brett Novak ED China
在嵌入式设计中将 FRAM 用作闪存的替代方案 Brett Novak ChinaECNet
2012 年 9 月
为 LED 照明应用实现智能 Brett Novak EEworld
2012 年 8 月
提高MSP430G系列单片机的Flash擦写寿命的方法 Evan Lee EETOP
无线LED照明系统的设计应用 Hongzhou Hu; Peter Zheng EEworld
使用MSP430 I/O口驱动 1/3 bias段式LCD WeiHong Chen EEworld
使用微控制器集成模拟比较器以提供电源保护并降低电路板空间 Brett Novak EEworld
2012 年 7 月
TI 窄带电力线通信(NB PLC)解决方案介绍 董超(Knight Dong) elecfans
用于混合动力及电动汽车驱动机构的微控制器 Gerhard Wenderlein Chinaem
2011 年 12 月
个人保健与峰值体能训练因技术进步而得以简化 Murugavel Raju Chinaem
2010 年 11 月
医疗趋势:展望 2029 年 Doug Rasor;Mir Imran AET China Print
智能电网:通讯是关键 Thomas Hillmann PSD
2010 年 8 月
产品知识:体验全新的 MCU 软件方法   ED China
2010 年 2 月
SoC 微处理器推动便携式医疗设备创新发展 Kevin Belnap ChinaECNet
2009 年 12 月
MSP430F5xxx 在高速公路不停车收费系统(ETC)中的应用 Jason Guo Design News China
2009 年 6 月
微型能源采集技术从实验走向实用 Murugavel Raju and Patrick Chapman ED-China
2009 年 5 月
开放式 UPF/IEEEp1801 标准发展蓝图 MRolf Lagerquist and Minh Chau PDC
2009 年 3 月
硅芯片助力汽车制动系统实现更高安全性 Matthias Poppel and Markus Staeblein AET
2008 年 12 月
RGB LED 气氛灯光照明——营造温馨照明的 MSP430 Dirk Gehrke & Christian Hernitschek EDAW
2008 年 11 月
选择无线协议:802.15.4、ZigBee 以及专有网络之间的对比 Miguel Morales ECN China
振动能为传感器网络注入环境智能 Dan Shepard Semiconductor Components Applications
2008 年 10 月
微控制器有望提升汽车电子控制单元的性能 Matthias Poppel and Markus Staeblein ECN China
2008 年 5 月
使用MSP430内部时钟生成随机数——生成真随机数入门指南 Lane Westlund ED China
2007
寻找实际应用中的BUG已成现实 Andreas Dannenberg  
即插即用模块设计呼唤创新 Jeffrey Reichard & Andrew Soukup  
基于 PIR 的运动检测:传感器解决方案 Zack Albus  
2006 年 12 月
消除现实世界中超低功耗嵌入式设计的隐患 Mark E. Buccini EE Times
为手持式测量应用选择最佳的微控制器 Juan Alvarez EEPW
集成技术可实现自动化仪表读取 Zack Albus EEPW
2006 年 11 月
智能传感器接口使数据采集工作轻松易行 Zach Albus EPC
微控制器无需 CPU 即可生成同步正弦波与余弦波 Mike Mitchell 21IC
2006 年 9 月
采用 Eclipse IDE 技术加快 MCU 的设计工作 Yong Cui EPC
2006 年 5 月
利用MCU 实现超长的电池使用寿命 Mark E. Buccini GEC