ZHCY163A May 2018 – July 2020 TIOL111
在实际应用中,工厂车间现场总线普遍采用的方案是通过专门的通信协议让以太网适应工业用途。这些工业以太网协议(例如 EtherCAT® 和 Profinet)具有自动化制造所需的各种特性,包括高带宽、长物理连接、低延迟以及确定性数据传输等。此外,基于这些标准的现场网络可以轻松连接到更大的工厂数据网络和互联网。
但是,对于传感器和执行器而言,工业以太网通常过于强大,因为这些设备通常需要的是点对点通信,而不是现场总线,它们的带宽需求往往也不高。而 IO-Link 就是针对这种需求的创新解决方案,这是一种基于标准布线和物理互联的双向通信协议。IO-Link 不仅能有效地将数据从工厂车间传输到 PLC,还能改善安装、诊断和维护工作,并与现有的现场总线布线形成互补。
IO-Link 和工业以太网是相辅相成的,因此了解这两个标准如何协同工作对联网工厂系统的设计人员而言大有裨益。本白皮书解释了这些技术之间的差异,并讨论了德州仪器 (TI) 提供的一系列有助于工业通信设计的解决方案。TI 提供了广泛的产品系列,可满足常规应用和整体工业应用中的通信需求,其中有不少是专门针对工业自动化中的通信而设计的,它们的成功开发离不开 TI 与客户在长期合作中获得的专业知识。凭借在制造技术方面的优势和
深入的设计支持,TI 可以帮助工业系统开发人员满足当今智能工厂的需求。