ZHCUBT7 February 2024
对于同相输入端子(IN1+ 和 IN2+),信号可以直接施加于 DIP 接头或测试点 TP5 和 TP6。对于反相输入端子(IN1- 和 IN2-),信号可以施加到于 DIP 接头。此外,反相端子可以通过 0Ω 电阻器 R3 连接在一起。反相端子也可以通过 R2 直接连接到 VEEO。
输出(OUT1 和 OUT2)可以直接使用示波器探头在 DIP 接头上或通过测试点 TP7 和 TP8 进行测量。