ZHCU019AH May   2009  – March 2021

 

  1.   请先阅读
    1.     如何使用本手册
    2.     有关注意事项和警告的信息
    3.     德州仪器 (TI) 提供的相关文档
    4.     如果您需要协助
    5.     商标
  2. 1立即开始使用
    1. 1.1  套件内容,MSP-TS430xx
    2. 1.2  套件内容,MSP-FET430xx
    3. 1.3  套件内容,MSP-FET
    4. 1.4  套件内容,MSP-FET430UIF
    5. 1.5  套件内容,MSP-FET430PIF
    6. 1.6  套件内容,eZ430-F2013
    7. 1.7  套件内容,eZ430-T2012
    8. 1.8  套件内容,eZ430-RF2500
    9. 1.9  套件内容,eZ430-RF2500T
    10. 1.10 套件内容,eZ430-RF2500-SEH
    11. 1.11 套件内容,eZ430-Chronos-xxx
    12. 1.12 套件内容,FET430F6137RF900
    13. 1.13 套件内容,EM430Fx1x7RF900
    14. 1.14 硬件安装,MSP-FET 和 MSP-FET430UIF
    15. 1.15 硬件安装,MSP-TS430xxx、MSP-FET430Uxx、FET430F6137RF900、EM430Fx1x7RF900
    16. 1.16 硬件安装,eZ430-XXXX、MSP-EXP430G2、MSP-EXP430FR5739、MSP-EXP430F5529
    17. 1.17 网络上重要的 MSP430 文档
  3. 2在线编程的设计注意事项
    1. 2.1 用于系统内编程和调试的信号连接
    2. 2.2 外部电源
    3. 2.3 引导加载程序 (BSL)
  4.   A 常见问题解答和已知问题
    1.     A.1 硬件 FAQ
    2.     A.2 已知问题
      1.      MSP-FET430UIF
      2.      MSP-FET430PIF
  5.   B 硬件
    1.     B.1 MSP-TS430D8
    2.     B.2 MSP-TS430PW14
    3.     B.3 MSP-TS430L092
    4.     B.4 MSP-TS430L092 有源线缆
    5.     B.5 MSP-TS430PW20
    6.     B.6 MSP-TS430RHL20
    7.     B.7 MSP-TS430PW24
    8.     B.8 MSP-TS430RGE24A
    9.     B.9 MSP-TS430DW28
    10.     B.10 MSP-TS430PW28
    11.     B.11 MSP-TS430PW28A
    12.     B.12 MSP-TS430RHB32A
    13.     B.13 MSP-TS430DA38
    14.     B.14 MSP-TS430QFN23x0
    15.     B.15 MSP-TS430RSB40
    16.     B.16 MSP-TS430RHA40A
    17.     B.17 MSP-TS430DL48
    18.     B.18 MSP-TS430PT48
    19.     B.19 MSP-TS430PT48A
    20.     B.20 MSP-TS430RGZ48B
    21.     B.21 MSP-TS430RGZ48C
    22.     B.22 MSP-TS430PM64
    23.     B.23 MSP-TS430PM64A
    24.     B.24 MSP-TS430PM64D
    25.     B.25 MSP-TS430PM64F
    26.     B.26 MSP-TS430RGC64B
    27.     B.27 MSP-TS430RGC64C
    28.     B.28 MSP-TS430RGC64USB
    29.     B.29 MSP-TS430PN80
    30.     B.30 MSP-TS430PN80A
    31.     B.31 MSP-TS430PN80B
    32.     B.32 MSP-TS430PN80C
    33.     B.33 MSP-TS430PN80USB
    34.     B.34 MSP-TS430PZ100
    35.     B.35 MSP-TS430PZ100A
    36.     B.36 MSP-TS430PZ100B
    37.     B.37 MSP-TS430PZ100C
    38.     B.38 MSP-TS430PZ100D
    39.     B.39 MSP-TS430PZ100E
    40.     B.40 MSP-TS430PZ5x100
    41.     B.41 MSP-TS430PZ100USB
    42.     B.42 MSP-TS430PZ100AUSB
    43.     B.43 MSP-TS430PEU128
    44.     B.44 EM430F5137RF900
    45.     B.45 EM430F6137RF900
    46.     B.46 EM430F6147RF900
  6.   C 硬件安装指南
  7.   D 修订历史记录

用于系统内编程和调试的信号连接

MSP-FET430PIF、MSP-FET430UIF、MSP-GANG、MSP-GANG430、MSP-PRGS430

借助正确的连接,调试器和 FET 硬件 JTAG 接口(例如 MSP-FET430PIF 和 MSP-FET430UIF)可被用于编写和调试目标板上的代码。此外,此连接还为 MSP-GANG430 或者 MSP-PRGS430 生产程序设计人员提供支持,因此如果需要的话,这提供了设计原型板的简易方法。

图 3-1 显示了 14 引脚 FET 接口模块连接器与目标器件间的连接,该连接是支持针对 4 线制 JTAG 通信的系统内编程和调试所必需的。图 3-2 给出了 2 线制 JTAG 模式 (Spy-Bi-Wire) 的连接。除了 MSP430G2230 等引脚数少的器件外,大多数 MSP430 器件上都支持 4 线制 JTAG 模式。2 线制 JTAG 模式只在所选的器件上可用。有关哪个器件上可以使用哪种接口的信息,请参阅适用于 MSP430 MCU 的 Code Composer Studio IDE 用户指南适用于 MSP430 MCU 的 IAR Embedded Workbench IDE 用户指南

FET 接口模块的连接与 MSP-GANG、MSP-GANG430 或者 MSP-PRGS430 的连接完全相同。FET 接口模块和 MSP-GANG430 都可为目标板提供 VCC 电压(通过引脚 2)。此外,FET 接口模块、MSP-GANG 和 MSP-GANG430 都具有 VCC 检测功能,如果要使用此功能,则需要备用连接(使用引脚 4 而非引脚 2)。VCC感测特性感测出现在目标板上的本地 VCC(即,一个电池或者其它本地电源)并相应地调节输出信号。如果目标板由本地 VCC 供电,那么应该连接到 JTAG 的引脚 4 上,而不是连接到引脚 2 上。如果本地板载 VCC 连接到由 FET 接口模块、MSP-GANG 或者 MSP-GANG430 供电的 VCC,则会使用 VCC 检测功能并防止可能发生的任何竞争。如果 VCC 检测功能并不是必需的(也就是说,如果目标板由 FET 接口模块、MSP-GANG 或者 GANG430 供电),则 VCC 连接至 JTAG 接头的引脚 2 上,而不是连接到引脚 4 上。图 3-1图 3-2 显示了一个跳线块,此跳线块支持 VCC 为目标板供电的两种模式。如果不需要这种灵活性,可对所需 VCC 连接进行硬接线,以移除跳线块。引脚 2 和 4 不得同时连接。

对支持 2 线制 JTAG 通信的器件进行编程或调试时,即使是在这些器件上使用 4 线制 JTAG 通信,也需要连接至 图 3-1 的 JTAG 连接器 RST 引脚。然而,在不支持 2 线制 JTAG 通信的器件上,此连接是可选的。MSP430 开发工具和器件程序设计人员通过发出一个获得器件控制权的 JTAG 命令来执行目标复位。然而,如果这一步没有成功,JTAG 连接器的 RST 信号可被开发工具或者器件程序开发人员用作使器件复位生效的另外的方法。

如果使用一个本地目标电源,那么连接 J1。如果使用调试或编程适配器供电,那么连接 J2。
针对RST/NMI 引脚的 R1 和 C1 的配置取决于器件系列。推荐配置请参阅 MSP430 系列产品用户指南。
TEST 引脚只在带有复用 JTAG 引脚的 MSP430 系列产品成员上提供。参见专用器件数据表以确定这个引脚是否可用。
对支持 2 线制 JTAG 通信的器件进行编程或调试时,即使是在这些器件上使用 4 线制 JTAG 通信,也需要连接至 JTAG 连接器的 RST 引脚。然而,在不支持 2 线制 JTAG 通信的器件上,此连接是可选的。
当在 4 线制 JTAG 模式中使用支持 2 线制 JTAG 通信的器件时,C1 的上限不应超过 2.2nF。图中所示为用于 SBW 通信的典型值。根据 SBW 速度、电压和电路板设计,范围可以在 0.1nF 和 2.2nF 之间变化。有关器件专用建议,请参阅器件专用数据表。
对于尤其担心噪声过大或 ESD 的应用,可在 TEST 引脚上添加一个 500Ω 至 1kΩ 的下拉电阻器,同时仍然允许对目标器件进行适当的编程。
图 2-1 4 线制 JTAG 通信的信号连接
如果使用一个本地目标电源,那么连接 J1。如果使用调试或编程适配器供电,那么连接 J2。
在 JTAG 访问期间,器件 RST/NMI/SBWTDIO 引脚采用 2 线制模式与器件进行双向通信,并且任何连接到该信号的电容都有可能影响与器件建立连接的能力。当使用最新的 TI 工具时,C1 的上限为 2.2nF。图中所示为用于 SBW 通信的典型值。根据 SBW 速度、电压和电路板设计,范围可以在 0.1nF 和 2.2nF 之间变化。有关器件专用建议,请参阅器件专用数据表。
在保险丝熔断过程中,R2 保护 JTAG 调试接口 TCK 信号不受 JTAG 安全保险丝熔断电压(此电压由 TEST/VPP 引脚供电) 的影响。如果不需要保险丝熔断功能,则无需 R2(板上组装 0Ω),并且不将 TEST/VPP 连接至 TEST/SBWTCK。
对于尤其担心噪声过大或 ESD 的应用,可在 TEST 引脚上添加一个 500Ω 至 1kΩ 的下拉电阻器,同时仍然允许对目标器件进行适当的编程。
图 2-2 MSP430F2xx、MSP430G2xx 和 MSP430F4xx 器件使用的针对 2 线制 JTAG 通信 (Spy-Bi-Wire) 所使用的信号连接
如果使用一个本地目标电源,那么连接 J1,或者当使用调试或编程适配器供电时,连接 J2。
在 JTAG 访问期间,此器件 RST/NMI/SBWTDIO 引脚采用 2 线制模式与器件进行双向通信,并且任何连接到该信号上的电容都有可能影响与器件建立连接的能力。当使用最新的 TI 工具时,C1 的上限为 2.2nF。图中所示为用于 SBW 通信的典型值。根据 SBW 速度、电压和电路板设计,范围可以在 0.1nF 和 2.2nF 之间变化。有关器件专用建议,请参阅器件专用数据表。
对于尤其担心噪声过大或 ESD 的应用,可在 TEST 引脚上添加一个 500Ω 至 1kΩ 的下拉电阻器,同时仍然允许对目标器件进行适当的编程。
图 2-3 所有支持 SBW 且不属于 F2xx、G2xx、F4xx 系列的 MSP430 器件针对 2 线制 JTAG 通信 (Spy-Bi-Wire) 所使用的信号连接
注: 在一些支持 Spy-Bi-Wire 的 MSP430 器件上,TEST/SBWTCK 对上升的信号沿十分敏感,可能会导致测试逻辑进入一种状态,即无法正确识别输入序列(2 线制或者 4 线制),且 JTAG 访问保持禁用。当 JTAG 连接器被正确连接到目标器件时,SBWTCK 上的单向边沿会出现。