ZHCADW1 March 2024 IWR6843AOP , IWRL6432 , IWRL6432AOP
本技术文章探讨了适用于医疗保健应用的传感器技术的发展。随着老龄化人口的增长和远程医疗解决方案需求的不断攀升,创新传感器技术的研发得以加速推进。毫米波传感器作为一种颇具前景的技术应运而生,它能够精准监测人体生命体征,如呼吸频率和心率检测,并能准确检测老年人跌倒情况。将雷达传感器集成到医疗保健应用中,可以实现非侵入式持续监测,为了解个人健康状况提供有价值的信息。基于毫米波的传感器可以在出于医疗保健目的收集数据和保护个人隐私之间取得平衡。本文讨论基于毫米波的传感器的原理、此类传感器在医疗保健领域的应用以及增强个人护理的潜在优势。
雷达(毫米波),传统上与军事和航空应用紧密关联,如今已在医疗保健领域开辟了新的应用天地。毫米波传感器通过发射电磁波,并捕捉其从周围物体反射回来的信号来实现功能。基于毫米波的传感器所采集的原始数据会经过复杂的信号处理并执行数据分析算法。这些算法可以滤除噪声、提取相关信息并提供生命体征或运动模式的清晰表示。机器学习技术能够适应个体差异,并随着时间的推移优化性能,从而进一步提高这些系统的准确性。
相较于医疗保健应用中常用的其他传感器类型(如摄像头或 PIR),毫米波传感器具备其独特的优势。
根据 CDC 的数据,65 以上的老年人每年都会发生数以百万计的跌倒事故。每五次跌倒中就有一次会导致严重伤害,需要立即进行救治。因此,及时报告受伤情况至关重要,否则患者可能会错过最佳治疗时机。毫米波雷达可以可靠地检测位置信息、高度信息以及丰富的速度信息,这些信息可以被用来无延迟地检测跌倒事故。在发生跌倒的情况下,传感器可以立即触发警报,从而实现及时干预,降低长期行动不便的风险,并能够主动管理慢性病。另外,我们知道,淋浴室是跌倒事故最常发生的地方。而毫米波传感器可以直接安装在淋浴室中,在水龙头开启的情况下,也能精确地检测到跌倒事故,而且不会有任何的隐私问题。因此,对于独居的老年人来说,能够在家中任何地方进行有效的跌倒检测,将极大地增强他们的健康保障。多家供应商部署了德州仪器 (TI) 的 IWR6843 60GHz 单芯片雷达传感器,来解决这一应用问题。对于需要低功耗的开发人员来说,可以考虑使用 IWRL6432。图 2 展示了使用德州仪器 (TI) 的 IWR6843 器件进行跌倒检测的示例演示。
对于心血管健康的管理来说,准确且实时的心率监测至关重要。当聚焦于人体特定部位时,基于毫米波的传感器能够检测到与心跳和呼吸相关的微小胸部运动。这种非接触式的方法消除了需要佩戴不适的可穿戴设备的需求,为我们提供了一种更为便捷的连续监测方案。从根本上来说,这是由多普勒效应实现的,这种效应会因微小的运动而改变反射波的频率,如下面图 3 中的左图所示。最上面的图展示了受试者呼吸时胸部的位移。中间的图展示了通过信号处理从胸部位移测量中提取的呼吸模式。类似地,最下面的图展示了从同一胸部位移测量中提取的心跳信号。最后,利用频率估算算法估算出心率和呼吸频率,如右图所示。图 4 展示了使用德州仪器 (TI) 的 IWR6843 器件进行生命体征检测的示例演示。
保持健康的生活方式对于延年益寿至关重要。了解睡眠的时长和质量能够有效地反映一个人的健康状况。目前市面上的大多数睡眠监测传感器都是基于接触式的,例如腕带或胸带。然而,每日佩戴这些设备可能会给人带来不适。毫米波传感器可以替代这些接触式传感器,实现非接触式监测。毫米波传感器甚至可以在亚毫米级别感知到人体的运动信息,因此能够精确地监测睡眠状况。
这些信息可以用于生成个人睡眠报告,评估睡眠的时长和质量。
基于 60GHz 毫米波的传感器已经在医疗保健领域崭露头角,成为一种变革性的技术,能对老年人跌倒行为、人体生命体征和心率进行非侵入式连续监测。将这些传感器集成到医疗保健系统中,可提供及时且准确的信息,以便进行主动干预,这可能会彻底改变患者的护理方式。
随着这项技术的不断进步,这些传感器的集成度、准确度和通用性都在不断提高,有望在塑造远程医疗监测的未来方面发挥关键作用。在提升老年人和年轻人的生活质量以及克服医疗保健监测所面临的挑战方面,这些应用中的传感器具有巨大的潜力。