ZHCACY3 august 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
MbedTLS 的替代品包括 OpenSSL、GnuTLS、LibreSSL,但 TI 更喜欢使用 MbedTLS,因为 LwIP 中提供对 MbedTLS 的直接支持。只需对现有 LwIP 配置进行极少的更改,即可将 MbedTLS 移植到 LwIP 中。
MbedTLS 构建为一个独立的库,在 LwIP 中具有用于应用层 API 的挂钩,下一节将对此进行详细讨论。MbedTLS 提供详细的文档和易于使用的 API,是一种快速高效地为应用增添安全性的方法。MbedTLS API 不仅可用于提高网络通信的安全性,还可用于需要加密实现的应用。
此外,MbedTLS 提供了一种定义明确的方法来将加密操作从软件卸载到硬件。请注意,AES、SHA、RSA、ECDSA、ENTROPY、计时函数、DES、ARIA 等均可以卸载到硬件上。MbedTLS 还提供了部分卸载加密工作的选项,例如将加密卸载到硬件而在软件上执行解密,从而提高了优化的整体灵活性。根据 CPU 时钟速度、RAM 执行、缓存使用情况等因素,可以优化吞吐量。对 TI Sitara™ AM2434 进行相同测试后发现,与执行软件加密相比,使用硬件加密加速器进行 AES 加密和解密时吞吐量增加了 8 至 10 倍(注意:这不是硬件卸载加密性能的基准数据,这些性能数据特定于实现并可以进一步改进)。MbedTLS 配置由头文件控制,该文件可用于启用或禁用所需的加密模块甚至密码套件。这可用于减小 MbedTLS 库的代码大小。