ZHCACG1A may   2017  – march 2023 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1174 , ADS1178 , ADS1191 , ADS1192 , ADS1194 , ADS1196 , ADS1198 , ADS1201 , ADS1202 , ADS1203 , ADS1204 , ADS1205 , ADS1208 , ADS1209 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1220 , ADS1222 , ADS1224 , ADS1225 , ADS1226 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1240 , ADS1241 , ADS1242 , ADS1243 , ADS1243-HT , ADS1244 , ADS1245 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263 , ADS1271 , ADS1274 , ADS1278 , ADS1278-EP , ADS1278-HT , ADS1278-SP , ADS127L01 , ADS1291 , ADS1292 , ADS1292R , ADS1293 , ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R , ADS1299 , ADS1299-4 , ADS1299-6 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS1601 , ADS1602 , ADS1605 , ADS1606 , ADS1625 , ADS1626 , ADS1672 , ADS1675 , AMC1035 , AMC1035-Q1 , AMC1106E05 , AMC1106M05 , AMC1204-Q1 , AMC1210 , AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520 , AMC1304L05 , AMC1304L05-Q1 , AMC1304L25 , AMC1304L25-Q1 , AMC1304M05 , AMC1304M05-Q1 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1 , AMC1305L25 , AMC1305L25-Q1 , AMC1305M05 , AMC1305M05-Q1 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , LMP90077 , LMP90078 , LMP90079 , LMP90080 , LMP90080-Q1 , LMP90097 , LMP90098 , LMP90099 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

  1.   Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2Δ-Σ ADC 中的数字滤波器
  5. 3Sinc 滤波器
  6. 4宽带滤波器
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

Sinc 滤波器

该滤波器具有 sin(x) / x 函数形式曲线,其名称“sinc”来源于这种函数的频率响应。该滤波器为什么具有这种响应,以及为何经常用于 Δ-Σ ADC,二者之间实际上密切相关。

数字滤波器通过将一定数量的调制器时钟周期内的调制器输出相加,从而创建一个数字输出代码。Δ-Σ ADC 的调制器速率 (fMOD) 与其输出数据速率 (fDR) 之比为 OSR。这等效于在采样周期内取这些样本的移动平均值。在时域中取移动平均值,可以转换为在频域中得到一阶 sinc 响应。在数据速率的整数倍时 sinc 响应等于零,这在滤波器的幅度响应图中显示为陷波。

当级联多个串联的 sinc 滤波器时,平均值计算次数会增加,从而增加滤波器的阶数。在频谱中,这对应于较低的截止频率和较高的阻带衰减,进而降低噪声。图 3-1 显示了一阶 sinc 滤波器 (sinc1)、三个串联 sinc 滤波器(三阶 sinc,sinc3)和五个串联 sinc 滤波器 (sinc5) 的频率响应差异。

GUID-499917C8-CA79-4E6A-9459-CBDEB5475D0F-low.gif图 3-1 Sinc1、Sinc3 和 Sinc5 数字滤波器的频率响应

从这些响应来看,数字滤波器输出中似乎没有太多的带宽,从而限制了可测量的信号内容。这在某些低带宽应用中不是一个缺点。一些精密传感器应用(如温度和压力传感器)的测量不需要太多的带宽,而需要一个良好的低通滤波器来抑制带外噪声。sinc 滤波器非常适合这些应用。

在给定应用情况下,可能需要相对较快地在多个传感器输入之间进行多路复用。为此,数字滤波器需要响应输入变化并快速稳定。Sinc 滤波器也非常适合这种情况。与具有更精细调节频率响应的其他数字滤波器相比,sinc 滤波器可提供更短的建立时间。在许多情况下,可以将这些滤波器设计为在单个转换周期内稳定至阶跃输入。

然而,即使不同的 sinc 滤波器类型之间也需要进行权衡。sinc 滤波器的阶数越高,稳定所需的时间就越长 – 但相应也会带来更好的阻带衰减。图 3-2 显示了 sinc1、sinc3 和 sinc5 滤波器如何响应单位阶跃输入。请注意,sinc 滤波器的阶数与稳定至输入所需的样本数相匹配。

GUID-C6167659-8392-4FA1-9805-CCAF17A916CE-low.gif图 3-2 Sinc1、Sinc3 和 Sinc5 数字滤波器的阶跃响应

一些数据转换器采用略有改动的 sinc 滤波器。在某些工业应用中,电力设施产生的干扰会在 50Hz 或 60Hz 的频率下污染设备环境。数字滤波器在 50Hz 或 60Hz 频率响应下具有陷波,这有助于抑制电网频率并保持高效的系统电源抑制 (PSR)。

在许多情况下,可以将这些滤波器设计为在单个转换周期内稳定至阶跃输入。但是,在单个周期内稳定的滤波器不会像未修改的高阶 sinc 滤波器那样具有很大的带外抑制效果。图 3-3 显示了使用低延迟滤波器将数据速率设置为 20SPS 时,ADS124S08 上数字滤波器的幅度响应。请注意,此滤波器同时抑制 50Hz 和 60Hz。因为在 10Hz 的倍数频率下会出现滤波器陷波,所以正常 sinc 滤波器的数据速率需要是 10SPS 的整数倍才能实现此目的。

GUID-642733FF-FB81-4743-B803-AC4C3712CF72-low.gif图 3-3 ADS124S08 数字滤波器的幅度响应,fDR = 20SPS

总之,sinc 滤波器用作 Δ-Σ ADC 中的基本低通滤波器。这类滤波器具有合理的阻带衰减和快速阶跃响应,因此成为直流测量应用的理想选择,尤其是在多个输入信号间进行多路复用时。