ZHCABK5 February 2022 INA190
在设计具有给定误差规格的电流检测放大器时,动态范围是一个需要考虑的重要因素。在可能的最大分流电阻条件下探讨总动态范围的误差时,简化了放大器的分析,因为如果此时设计无法达到精度要求,那么无论电源注意事项如何,在最大值以下的分流电阻选项都不起作用,并且需要一些额外的步骤才能确保设计成功。
本白皮书中介绍的拓扑并非详尽无遗,而只是扩展电流检测设计动态范围的众多不同方式之一。除了 MOSFET 外,还可以研究很多其他选项,例如多路复用器、负载开关等等。然而,这些独特电路各自都存在一些潜在的挑战,而要实现此类设计,就必须要考虑这些挑战,并且应用的电流范围往往是决定因素。
除了模拟输出选项外,数字选项也是满足此类设计需求的一个不错考虑方向。由于整个系统通常都集成到这些器件中,包括对数据进行数字化,因此可以对这些器件进行修整来达到失调电压优化。这类器件的最新系列,例如 INA228 和 INA229,通常能够自行处理最多五十倍频程测量,因为它们具有 20 位的分辨率。
最后,在实现分离动态范围拓扑时应当谨慎处理,以确保稳健的性能。因为系统中通常检测的电流都是直接负载,所以设计人员必须确保引入的开关方案不会导致“先断后合”布局,那种情况下负载线路可能会中断。另外,出于同样的原因,还需要注意检测电阻器的压降。