ZHCABH9A October 2018 – March 2022 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
存储器开机自检可以通过配置“Z1-OTP-BOOT-GPREG2”寄存器来启用,如表 5-1 中所示。在配置这些 USER OTP 位时,需要遵守 TRM 的 ROM 代码和外设引导 部分中提到的所有要求。
位 | 名称 | 说明 | 引导 ROM 操作 |
---|---|---|---|
31-24 | 密钥 | 将 0x5A 写入这 8 位,告诉引导 ROM 代码此寄存器中的位有效 | 如果设置为 0x5A,引导 ROM 将使用此寄存器中的值。如果设置为任何其他值,引导 ROM 将忽略此寄存器中的值。 |
23-8 | 保留 | 保留 | 无操作 |
7-6 | 保留 | 配置存储器开机自检 | |
0x0 - 执行自检 | |||
0x1 - 无操作(保留) | |||
0x2 - 无操作(保留) | |||
0x3 - 无操作(保留) | |||
5-4 | 错误状态引脚 | 设置 GPIO 引脚,以便用作 ERRORSTS | 无操作 |
0x0 – GPIO24 | |||
0x1 – GPIO28 | |||
0x2 – GPIO29 | |||
0x3 – 已禁用 ERRORSTS(默认值) | 引导 ROM 将为选定的 GPIO 引脚配置适当的多路复用器 | ||
3-0 | 保留 | 保留 | 无操作 |