ZHCAAI0B February 2020 – August 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952
表 1-1 展示了使用命令 0x66 的 警报启用 命令。默认情况下,将用于警报启用的寄存器设置为 0xF800。在本示例中,设置更改为 0xF082。数据采用小端格式。BQ769x2 的器件地址是 0x10(8 位),其中 LSB 是 R/W 位。直接命令遵循 I2C_Write(I2C_ADDR, Command, DataBlock) 格式,因此对于该示例,该命令为 I2C_Write(0x10, 0x66, [0x82, 0xF0])。
命令 | 名称 | 单位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
0x66 | 警报启用 | 十六进制 | H2 | 警报状态掩码()。可以在操作期间写入更改,以更改启用的警报源。 |