ZHCSB37C November 2012 – November 2014 RF430CL330H
PRODUCTION DATA.
如需获得有助于您开发的 RF430 系列器件、工具及软件的更多信息,请访问 NFC/RFID 工具和软件页面。
动态近场通信 (NFC) 类型 4B 标志设计 (TIDM-DYNAMICNFCTAG) 列出了所需组件和布局考量因素,并提供了相关固件示例,用于指导在各项应用(例如蓝牙/Wi-Fi 配对,设备配置和诊断)中实现 NFC 或将 NFC 用作通用 NFC 接口。 设计人员可利用提供的文档、硬件和示例代码,选择 MSP430™ MCU 或其它可选 MCU 快速实现 NFC功能。
为了指明产品开发周期所处的阶段,TI 为所有 RF430 MCU 器件和支持工具的产品型号分配了前缀。 每个商业系列产品都具有以下三个前缀中的一个:RF、P 或 X(例如,RF430CL330H)。 德州仪器 (TI) 建议为其支持的工具使用三个可用前缀指示符中的两个:RF 和 X。这些前缀代表了产品开发的发展阶段:即从工程原型设计(器件和工具中包含 X)直到完全合格的生产器件和工具(器件和工具中包含 RF)。
器件开发进化流程:
X - 试验器件不一定代表最终器件的电气技术规格
P - 最终的芯片模型符合器件的电气技术规格,但是未经完整的质量和可靠性验证
RF - 完全合格的生产器件
支持工具开发发展流程:
X - 还未经德州仪器 (TI) 完整内部质量测试的开发支持产品。
RF – 完全合格的开发支持产品
X 和 P 器件和 X 开发支持工具在供货时附带如下免责条款:
“开发的产品用于内部评估用途。”
RF 器件和 RF 开发支持工具已进行完全特性描述,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。 TI 的标准保修证书适用。
预测显示原型器件(X 和 P)的故障率大于标准生产器件。 由于它们的预计的最终使用故障率仍未定义,德州仪器 (TI) 建议不要将这些器件用于任何生产系统。 只有合格的产品器件将被使用。
TI 器件的命名规则也包括一个带有器件系列名称的后缀。 这个后缀包括封装类型(例如,RGE)和温度范围(例如,T)。Figure 6-1 提供了读取任一系列产品成员完整器件名称的图例。
以下文档对 RF430CL330H 器件进行了介绍。 www.ti.com.cn 网站上提供了这些文档的副本。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。 链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。 这些内容并不构成 TI 技术规范,并且不一定反映 TI 的观点;请参见 TI 的 《使用条款》。
TI 工程师间 (E2E) 社区。此社区的创建目的是为了促进工程师之间协作。 在 e2e.ti.com 中,您可以提问、共享知识、拓展思路,在同领域工程师的帮助下解决问题。
MSP430, E2E are trademarks of Texas Instruments.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。