ZHCSGL6D September   2007  – August 2016 LMV641

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 直流电气特性:2.7V
    6. 6.6 直流电气特性:10V
    7. 6.7 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 低电压和低功耗操作
      2. 7.3.2 宽带宽
      3. 7.3.3 低输入参考噪声
      4. 7.3.4 地面感应和轨至轨输出
      5. 7.3.5 小型尺寸
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 运算放大器电路的稳定性
        1. 7.4.1.1 环路补偿
        2. 7.4.1.2 外部电阻器补偿
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 高增益、低功耗反相放大器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 各向异性磁阻传感器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
          1. 8.2.2.2.1 使用模数转换器时应考虑增益误差和带宽
      3. 8.2.3 音频带宽滤波器
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局准则
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用和实现

NOTE

以下 应用 部分的信息不属于 TI 组件规范,TI 不担保其准确性和完整性。客户应负责确定 TI 组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现,以确保系统功能。

应用信息

LMV641 是一款低功耗、低噪声、宽带宽运算放大器,其扩展电源电压范围为 2.7V 到 12V。LMV641 具有 10MHz 的增益带宽,14nV/√Hz 的输入参考噪声,138μA 的电源电流,非常适合在高增益下放大时 需要 精度的便携式应用。

典型 应用

高增益、低功耗反相放大器

LMV641 20123861.gif Figure 39. 高增益反相放大器

设计要求

由于具备宽单位增益带宽,因此这些部件可在广泛频率范围内提供较大增益,同时驱动低至 2kΩ 的负载,而失真率低于 0.003%。

详细设计流程

Figure 39 是反相放大器,具有 100kΩ 的反馈电阻器 R2 和 1kΩ 的输入电阻器 R1,并提供 −100 的增益。借助 LMV641,这些电路可以提供 −100 的增益,具有 120kHz 的 −3dB 带宽,而静态电流低至 116µA。可以添加耦合电容器 CC1 和 CC2 来隔离电路和直流电压,而 RB1 和 RB2 提供直流偏置。还可以添加反馈电容器 CF 来改善补偿。

应用曲线

LMV641 C001_.png Figure 40. 高增益反相放大器结果

各向异性磁阻传感器

LMV641 20203341.gif Figure 41. 使用各向异性磁阻传感器进行非接触式电流感应的电池供电系统

设计要求

LMV641 具有低工作电流,是电池供电应用的 理想选择。Figure 41 显示了采用磁场传感器的便携式应用中的两个 LMV641。LMV641 控制来自各向异性磁阻 (AMR) 传感器的输出。传感器以惠斯通电桥的方式排列。这种类型的传感器可用于通过测量从电线发出的磁通量密度 B 来精确测量流入电线的电流(无论直流还是交流)。

详细设计流程

在此电路中,使用 9V 碱性电池可以将 LMV641 的高电压和低电源电流用于低功耗、便携式电流感应应用。传感器将敏感方向上的入射磁场(通过磁链)转换为平衡电压输出。LMV641 可用于中等到高电流感应 应用 (从几毫安到 20A),这些应用使用附近的外部导体将感应到的磁场提供给电桥。电路显示用作电流传感器的 Honeywell HMC1051。请注意,电路必须基于感应到的导体相对于测量电桥的最终位移进行校准。通常情况下,恰当定向传感器之后,就会测量相对应的导体,可将导体放置在距离电桥一厘米的位置,导体拥有从几十毫安到 20 安培以上的合理测量功能。

Figure 41 中,将 U1 配置为单个差分输入放大器。其输入阻抗相对较低,但要求在增益计算中考虑传感器的源阻抗。此外,电桥上的不对称负载将产生小失调电压,此电压可使用Figure 41 中显示的失调修正电路进行取消。

Figure 42 显示了典型的磁阻惠斯通电桥和其电阻元件的戴维南等效元件。正如我们将看到的,传感器的戴维南等效模型对于计算差分放大器所需的增益很有用。

LMV641 20203342.gif
LMV641 20203343.gif Figure 42. (a) 是各向异性磁阻惠斯通电桥传感器,
(b) 是戴维南等效电路

使用戴维南定理,可将电桥减少到两个具有串联电阻的电压源。与 R 相比,ΔR 通常非常小,因此,可以把戴维南等效电阻(通常称为源电阻)当作 R。在 VEXC 和接地之间应用偏置电压时,在没有磁场的情况下,所有电阻都被认为是相等的。Sig+ 和 Sig− 处的电压是半 VEXC,或者 4.5V,而 Sig+ - Sig− = 0。电桥的设计原理如下,处在磁场中时,电桥中的相反电阻以与磁场强度成比例的量变化 ±ΔR。这将导致电桥的输出差分电压从半 VEXC 值发生变化。因此,Sig+ - Sig− = Vsig ≠ 0。借助四个有源元件,输出电压如下:

Equation 2. LMV641 20203345.gif

因为 ΔR 与磁场强度 BS 成比例,所以来自传感器的输出电压量是传感器敏感度 S 的函数。该表达式可以重写为以下表达式:

Equation 3. VSIG = VEXC · S · BS

where

  • S = 材料常数(通常为 1mV/V/高斯)
  • BS = 磁通(以高斯为单位)

Figure 43 显示了单运算放大器、差分放大器的简单示意图。传感器的戴维南等效电路可用于计算此放大器的增益。

LMV641 20203344.gif Figure 43. 差分输入放大器

Honeywell HMC1051Z AMR 传感器具有额定 1kΩ 的元件,敏感度为 1mV/V/高斯,可与 9V 的励磁配合使用,而满量程磁场范围为 ±6 高斯。在满量程时,电阻器的 ΔR ≈ 12Ω,可以看到从 Sig− 到 Sig+ 为 108mV(参见Figure 44)。

LMV641 20203346.gif Figure 44. 无负载时的传感器输出

参阅Figure 43 中的简单示意图,假设放大器输出端所需的满量程为 2.5V,则 UI 需要的增益为 23.2。从Figure 45 中的戴维南等效电路了解到,传感器戴维南等效源电阻 RTHEV (500Ω) 将与 LMV641 的反相和同相输入进行串联。因此,所需的增益如下:

Equation 4. LMV641 20203348.gif

选择 R1 = R2 = 24.5kΩ,然后 R4 大概为 580kΩ。选择的实际值将取决于后续电路满量程需求以及带宽要求。此处显示的值提供大概为 431kHz 的 −3dB 带宽,如下所示。

LMV641 20203347.gif Figure 45. 戴维南等效显示所需增益

通过为 R1 和 R2选择输入电阻值(这些值是电桥元件电阻的四到十倍),可以最大程度地减少电桥的负载,并且可将运算放大器级引起的失调误差降至最小。这些电阻器应具有 1%(或更少)的公差,从而实现出色的噪声抑制和失调最小化。

再次参阅 Figure 41,U2 是在反馈环路中具有热敏电阻元件 RTH 的其他增益级。它执行电桥的温度补偿功能,使其可以在宽范围的工作温度下具有更高的精度。借助磁阻传感器,电桥敏感度的温度漂移为负向且呈线性,就此处使用的传感器而言,标称为 −3000PP/M。因此,U2 的增益需要根据比例随着温度升高而增加,这表明热敏电阻具有正温度系数。温度补偿电阻器 RTH 的选择取决于所需的其他增益、所选择的热敏电阻,还取决于热敏电阻的电阻 %/°C 频移。为了获得出色的运算放大器兼容性,热敏电阻的电阻应大于 1000Ω。此外,RTH 应低于反馈电阻器 RA。因为 AMR 电桥的温度系数大部分都是线性的,RTH 还需要符合温度的线性方式,所以将 RA 与RTH 并联放置,这可用于对热敏电阻进行线性化。

使用模数转换器时应考虑增益误差和带宽

Figure 41 提供的带宽取决于驱动模数转换器 (ADC) 所需的系统闭环增益和允许的最大增益误差。如果传感器的输出旨在驱动 ADC,则闭环转角频率的带宽将大大减少。这是因为在计算总的误差预算时应考虑前置放大器级的增益误差。放大器的增益误差小于或等于(优先选择较小误差,以便允许可能占用可用误差预算的其他系统误差)ADC 的半 LSB。但是,转角频率为 −3dB 时,任何放大器的增益误差均为 29.3%。实际上,在转角频率达到 −3dB 以前,增益就开始下降。例如,如果放大器驱动 8 位 ADC,则半个 LSB 允许的最小增益误差大概为 0.2%。为了达到运算放大器的此增益误差,相关最大频率不得高于

Equation 5. LMV641 20203349.gif

where

  • n 是 ADC 的位分辨率
  • f−3 dB 是闭环转角频率。

考虑到 LMV641 具有 10MHz 的 GBW,并在 26.3 的闭环增益下工作,其闭环带宽为 380kHZ,所以

Equation 6. LMV641 20203350.gif

这是可以使用所需精度进行测量的最高频率。

音频带宽滤波器

大部分可识别语音的能量都在 200Hz 和 4kHz 之间的频率带内。因此,有必要设计传输仅通过某些频率的电话信号的电路,并消除可能干扰通话并将误差引入控制信号的不需要的信号(噪声)。这些电路的通带被定义为通过的频率范围。电话系统音频 (VF) 通道的通带为 0Hz 到 4kHz。专门用于人声,大部分能量都处在 300Hz 到 3kHz,此范围内的任何信号都被认为是带内信号。相反,此范围之外但在 VF 通道内的任何信号都被认为是带外信号。

为正确恢复一些应用(如手机、无线电话和声音寻呼机)中的 语音信号, 可以使用 LMV641 运算放大器实现与人声频谱匹配的低功耗带通滤波器。Figure 46 显示了增益为 −1 的多反馈、多极点滤波器(二阶响应)。直流阻断电容器 C1 和电阻器 R1 设置的较低 3dB 截止频率为 60Hz,上限截止频率为 3.5kHz。

总电流消耗仅 138µA。LV641 工作时的增益为 −1,但电路易于修改,可添加增益。运算放大器由单电源供电,因此需要通过其同相输入将其输出的失调(共模)调整设置为 ½VS

此滤波器还适用于 电池供电的 发声玩具和游戏应用。

LMV641 20203373.gif Figure 46. 低功耗语音带内接收滤波器,用于电池供电的便携式应用