如何在特定结算信息中编辑承运商信息?

如果您是管理员或采购员,请执行以下操作:

  1. 登录到您的 myTI 公司账户。
  2. 在“订购”下,选择“结算信息”。
  3. 在“结算信息”页面上,查找要更改的结算信息,然后点击铅笔图标。
  4. 在“编辑结算信息”页面上,将鼠标悬停在“配送方式”字样旁边,直到看到铅笔图标。
  5. 使用“配送方式”字段,从下拉菜单中选择不同的承运商或配送级别偏好项,或更改承运商账号。
  6. 必须点击相应的复选框以同意相关条款和条件。
  7. 点击“下一步”。
  8. 在剩余的其他类别中,点击“下一步”。点击“保存”。
  9. 返回到“结算信息”页面。在“状态”列中,确认结算信息被列为“符合 API 要求”。“符合 TI store 要求”状态表示,您编辑的一个或多个字段缺失或产生错误。

查找订购问题解答

探索其他查找答案的方法

客户支持中心

查找资源、答案并联系技术服务代表

在线聊天

与经验丰富的 TI 客户服务代表实时聊天

提交申请

提交工单,获得对技术问题的专业支持