什么是 API?

借助应用程序编程接口 (API),您可以直接与德州仪器 (TI) 集成,从而在您需要时即时提供数据和信息。

节省时间和精力

即时接收任何产品的库存信息和价格更新。

灵活配置

随时随地按需将需要的产品数据自动填充到您的系统中。

轻松开展业务

自动通知库存补充和交付更新信息。


TI 的 API 套件

TI API 套件产品

TI store API 套件

下订单和管理订单、跟踪发货情况并获取实时库存和价格数据。

TI 产品信息 API 套件

做出明智的决策并访问公开可用的产品详细信息,包括参数、质量和可靠性数据。

备货 API 套件

无缝管理您的备货订单,供将来履单。必须是经过批准的当前备货客户才能访问。 

自动下单以防止供应短缺

A 公司准备推出一款备受期待的新产品,该产品采用 TI 的器件。为帮助确保无缝供应该器件,A 公司集成了 TI store API 套件。

通过使用订购 API,A 公司建立了一个可持续监控其 ERP 系统的触发机制。如果库存水平下降到 1,000 件以下,系统会自动下单以补充存货并维持所需水平。这种主动方法可避免紧急订单和人工定期库存检查,从而更大限度降低供应中断的风险。

优势:

  • 自动执行重复性任务
  • 立即补货
  • 降低用户出错的风险

简化库存监控

B 公司为其即将开展的项目采购多个 TI 器件。但是,事实证明,每天在 TI.com 上手动检查库存水平效率低且耗时。

为了克服这一问题,B 公司集成了 TI store API 套件,利用库存和价格 API 同时监控多个 TI 器件的库存水平。通过 API 调用,B 公司可以访问指定器件的实时库存更新和价格信息。这可免除手动检查,从而节省宝贵的时间和资源。

优势:

  • 实时库存更新一目了然
  • 加快采购流程
  • 高效的批量数据检索

利用推送通知及时补充库存

C 公司迫切需要特定的 TI 器件来生产一种主要产品。然而,目前的库存水平为 250 个器件,低于所需的 500 个。手动监控库存水平以确保及时补货是不切实际的。

为了应对这一挑战,C 公司集成了 TI store API 套件,使用库存订阅推送 API 在达到所需库存水平时接收通知。通过订阅特定 TI 器件的推送通知,C 公司可以在库存达到 500 件的目标数量时收到提醒。 

优势:

  • 及时通知库存补充信息
  • 简化采购流程
  • 更大限度地降低采购延迟的风险