韩国信用卡
韩国客户现在可以使用韩国发行的信用卡以韩元 (KRW) 货币购物,通过我们的第三方支付处理机构 KCP 结账。
我可以使用哪些韩国信用卡购物?
结账时可使用以下信用卡:BC、Hyundai、Samsung、Shinhan、Lotte、KB、NH、Hana、+Citi、Woori 等
使用韩国发行的信用卡结账以及接收用于增值税申报的信用卡销售收据需要哪些步骤?
以韩元货币结账时,选择韩国发行的信用卡,点击下一步,然后点击“下单”。您将被重定向至 KCP 网站以完成信用卡付款。KCP 是德州仪器 (TI) 韩国有限公司在韩国的信用卡支付处理机构。您将被重定向至 KCP 英语页面,可将语言切换为韩语。
第 1 步:选择韩国发行的信用卡
第 2 步:点击“下单”
第 3 步:KCP 网站处理信用卡付款
商品编号是您的 TI.com 订单号。点击“提交”前往信用卡选择和付款页面。您无需订单号即可查找 TI.com 订单的任何其他相关信息。请注意,“客户”字段将为空。
第 4 步:选择韩国发行的信用卡
您需要同意“条款和条件”,并选择您的信用卡名称进行付款。如果订单价值超过 50,000 韩元,您可以选择一次性付款或分期付款。如果订单低于 50,000 韩元,只能一次性付款。您在页面的“服务期”部分无需提供任何信息。选择“下一步”后,您将看到通过所选的信用卡提供商完成信用卡付款流程的说明。
第 5 步:下载安全软件
如果您以前未使用过 KCP 完成其他企业或个人采购的付款,可能需要在您的计算机上下载安全软件。选择信用卡并开始授权付款的流程后,您将收到要求下载的通知,并看到信用卡提供商提供的相关说明。如果您仍有任何问题,请联系您的信用卡发行机构以获取帮助。在某些情况下(例如使用 Internet Explorer 时),可能还需要额外的软件。
第 6 步:使用韩国发行的信用卡完成付款
在提交之前,您还需要对付款进行最终审核。请注意,显示的电子邮件地址是用于登录 TI.com 进行结账的 myTI 电子邮件地址。此电子邮件地址用于向您自动发送付款确认电子邮件,便于您通过电子邮件发送或打印信用卡销售收据。如果您更改电子邮件地址,有可能收不到自动发送的付款确认电子邮件,此时需要联系 TI 客户支持获取帮助,或者访问 KCP 网站来查找您的信用卡销售收据。不能使用超过 37 个字符的电子邮件地址。
第 7 步:通过自动发送的电子邮件获取信用卡销售收据
自动发送的电子邮件将仅以韩语提供。您可以选择查看、打印或通过电子邮件向自己发送英文版销售收据。您应该会在提交付款后最多 15 分钟内收到自动发送的电子邮件。如果没有收到,请联系 TI 客户支持,或者访问 KCP 网站来查找您的信用卡销售收据。
第 8 步和第 9 步:从自动发送的电子邮件中检索您的信用卡销售收据
您可通过点击打印销售单来获取收据。
您将有三个选项可选择,即使用您的买家姓名、订单金额、电子邮件地址和/或信用卡号获取您的信用卡销售收据。
您现在可以使用英语或韩语查看您的信用卡销售收据,并选择打印或通过电子邮件发送副本。
您现在可以使用英语或韩语查看您的信用卡销售收据,并选择打印或通过电子邮件发送副本。
第 10 步:检索信用卡销售收据的另一种方法
如果您没有收到自动发送的信用卡销售收据电子邮件,则可以访问 KCP 网站查找您的信用卡销售收据。您还可以在订单历史记录中查找 KCP 网站的链接。
第 11 步:韩国发行的信用卡退款
如果您的在线订单可获得退款,您将自动收到一封电子邮件,按照上述步骤即可访问更新后的信用卡收据。此常见问题解答中介绍了我们的退款政策。
使用韩元付款主要有什么不同?
如果您按照 DDP Incoterms 以韩元货币购买产品,TI 的销售实体将是德州仪器 (TI) 韩国有限公司。发票将根据当地税务法规开具,您将在结账时看到收取了 10% 的增值税。德州仪器 (TI) 韩国有限公司将负责进入韩国的清关事宜。此外,使用韩元货币交易时,您无需支付因信用卡付款产生的额外汇率费用,也不用承担价格根据汇率实时波动的风险。
以韩元计算的价格汇率是多少?
TI.com 每日使用彭博货币报告中的最新汇率。
如何下载购物车报价?
您可以在购物车页面上点击下载购物车来执行此操作。如果您希望包含 PO 参考编号和终端客户名称,请在点击下载菜单之前在购物车页面上提供的字段中插入这些信息。