订购中心
API 采购

TI API 套件

借助 TI API 套件实现采购自动化

什么是 API?

借助应用程序编程接口 (API),您可以直接与德州仪器 (TI) 连接集成,为您按需提供即时数据和信息。

节省时间和精力

即时接收任何产品的库存信息和价格更新。

灵活配置

随时随地根据要求将您所需的产品数据自动填充到您的系统中。

轻松开展业务

自动通知库存补充和交付更新信息。

TI API 套件

TI API 套件方案

TI store API 套件

下达订单和管理订单、跟踪发货情况并获取实时库存和价格数据。

TI 产品信息 API 套件

借助访问公开可用的产品详细信息做出明智决策,包括参数、质量和可靠性数据。

应用案例

自动下单以防止供应短缺

A 公司准备推出一款备受期待的新产品,该产品采用 TI 的器件。为帮助确保该器件的无缝供应,A 公司集成了 TI store API 套件。

通过使用订购 API,A 公司建立了一个可持续监控其 ERP 系统的触发机制。当库存水平下降到 1,000 件以下,系统会通过自动下单补充存货以维持所需水平。这种主动机制可避免紧急订单和人工定期库存检查,从而更大限度降低断供的风险。

优势:

  • 自动执行重复任务
  • 补货的及时性
  • 降低用户出错的风险

简化库存监控

B 公司需要为其即将开展的项目采购多个 TI 器件。但是,每天在 TI.com 上手动检索器件库存水平十分低效且耗时。

为了克服这一问题,B 公司集成了 TI store API 套件,利用库存和价格 API 同时监控多个 TI 器件的库存水平。通过 API 调用,B 公司可以直接访问所需器件的实时库存更新和价格信息。无需像以往那样手动检索,大大节省了宝贵的时间和资源。

优势:

  • 实时库存更新一目了然
  • 加快采购流程
  • 高效检索批量数据

借助推送通知及时补充库存

C 公司迫切需要某一款 TI 器件来生产重要产品。然而,目前的库存水平为 250 个器件,低于所需的 500 个。手动监控库存水平并及时补货是不切实际的。

为了应对这一挑战,C 公司集成了 TI store API 套件,借助库存订阅推送 API 的功能在达到所需库存水平时接收通知。通过订阅指定 TI 器件的推送通知,C 公司可以在库存达到 500 个的目标数量时收到提醒。

优势:

  • 及时通知库存补充信息
  • 简化采购流程
  • 更大限度地降低采购延迟的风险

开始使用

第 1 步:注册

设置 myTI 公司帐户。已有 myTI 公司帐户?登录

第 2 步:设置结算信息

在 myTI 帐户中填写结算信息。

第 3 步:选择您所需的 API 套件

您可在 myTI 帐户中申请 API 访问密钥。