销售条款
TI.com transactions

德州仪器 (TI) TI.com 交易条款

重要声明

请仔细阅读以下具有法律约束力的 TI.com 交易条款(以下简称“条款”)。除另有说明外,“TI”是指您的订单中指明的德州仪器 (TI) 实体。

如有任何疑问,请通过此处指明的电子邮件或电话联系 TI 支持中心。  

这些条款适用于您通过 TI.com 所下的全部订单以及 TI 通过 TI.com 向您提供的所有商品(以下简称“TI.com 商品”)。TI.com 和所有相关内容、功能和服务在本文中统称“TI.com 服务”。访问 TI.com 和/或通过 TI.com 下订单称为“TI.com 交易”。

在每一次 TI.com 交易中,您均接受并同意这些条款以及 TI 的使用条款隐私政策和 Cookie 政策,以及 TI.com 商品或相关材料随附的任何相关条款、通知或免责声明。

关于 TI.com 商品本身,应适用如下表中所述及本文中进一步说明的附加条款(统称“附加条款”)。

TI.com 商品
附加条款
“产品”指 TI 认定合格并推向市场的封装集成电路产品。为清楚起见(但不限于),“产品”一词不包括:服务、参考设计、营销材料、软件、样片(或 TI 的样片计划)、晶圆和/或裸片产品、原型、实验器件和评估模块 (EVM)。

TI 产品的销售受因地区而异的其他标准销售条款的约束(以下简称“半导体产品标准销售条款”)。相关"产品"应适用您订单中指明的 TI 实体的半导体产品标准销售条款。此类半导体产品标准销售条款可通过以下链接找到:

德州仪器 (TI) 公司

(中国)德州仪器 (TI)(上海)有限公司

(德国)德州仪器 (TI) EMEA 销售股份有限公司

(中国香港)德州仪器 (TI) 中国销售有限公司

(韩国)德州仪器 (TI) 韩国有限公司,香港分公司

(中国台湾)德州仪器 (TI) 台湾有限公司,香港分公司

(新加坡)德州仪器 (TI) 东南亚 (Pte) 有限公司

(马来西亚)德州仪器 (TI) 马来西亚私人有限公司

(日本)德州仪器 (TI) 日本有限公司

例如,如果指定德州仪器 (TI) 韩国有限公司为供您下单的 TI 实体,则德州仪器 (TI) 韩国有限公司半导体产品销售条款也应适用于相关“产品”。

“评估商品”的含义应该遵从评估商品标准条款。 评估商品标准条款应适用于其中定义的“评估商品”。评估商品标准条款还包含适用的监管声明;请认真审阅。
软件 使用通过 TI.com 获取的软件时,需受此类软件随附或包含的许可条款的约束。如果此类软件不随附或包含单独的许可条款,则适用以下条款:评估、开发和演示软件许可协议。 

除下文明确说明外,如果这些条款与任何适用的附加条款之间发生冲突,应以这些条款为准。

您(在这些条款中有时称为“买方”或“您”)同意,TI 可以出于以下目的接收、使用和/或向第三方披露信息,包括所提供的个人数据(包括账单信息):(i) 处理您的 TI.com 交易订单;(ii) 为发货、支付或处理付款交易提供便利;(iii) 围绕您的订单和 TI.com 商品进行交流。信息处理应适用 TI 的隐私政策,包括您提供的个人数据。

如果您代表企业下订单,则表示并保证您有权代表该企业接受这些条款。您同意,如果您应受惩罚的行为因您下订单、使用 TI.com 或违反这些条款而起或与之相关,进而引发任何索赔、诉讼或法律行动,则您将保证 TI 及其子公司、管理人员、代理和员工不受损害,并对其作出补偿,包括因索赔、损失、损害、诉讼、判决、诉讼费用和律师费而引起的责任或支出。 

 

1. 要约与接受:通过 TI.com 向 TI 提交订单,即表示您根据这些条款要约购买和/或接受 TI.com 商品。您收到 TI 的电子或其他形式的订单确认仅供参考之用,不表示 TI 接受您的订单或确认销售 TI.com 商品的要约。TI 在接受您的要约时,将按照这些条款做出明确表示。只有当 TI (i) 发送信息确认 TI.com 商品已发货或 (ii) 发送明确的接受确认书时,才视为接受要约。此类接受仅适用于已确认发货的 TI.com 商品,或 TI 已在明确的接受确认书中指明的 TI.com 商品。在接受任何订单之前,TI 有权出于任何原因自行拒绝订单。TI 特此反对并拒绝您可能在任何信件或文件中提出的不同、冲突或附加条款,如采购订单或本文未明确并入的其他文书。

2. 价格、费用、供货情况和开票:除另有规定外,TI 网站上的所有报价均以美元 (USD) 为单位,而且须用美元付款。价格仅涵盖 TI.com 商品,不包含交易税(如增值税、商品和服务税、消费税、销售税)、装运费、运费、关税及其他收费或费用,如 TI.com 商品特殊包装和标签费、许可证费、证书费、海关申报和登记费(统称“额外费用”)。您负责承担任何额外费用。

TI 可能选择供应商来装运 TI.com 商品,您下订单即表示授权每个供应商代表您向政府主管部门支付额外费用(如适用)。我们可能直接向您收取额外费用,不包含在您的订单价格中。

在您下订单后,但在 TI 按照这些条款第 1 节所述接受的您的要约之前,TI 无法确认 TI.com 商品的价格或供货情况或额外费用。尽管 TI 已做出努力,但仍有少量 TI.com 商品的价格可能标错,并且/或者额外费用可能会算错。如果 (i) TI.com 商品的正确价格高于您下单时 TI.com 上标注的价格或此类 TI.com 商品无法立即发货,或 (ii) 额外费用高于您下单时 TI.com 上标注的额外费用,则 TI 可自行决定在发货前联系您寻求指示,或拒绝并取消订单,然后通知您上述决定。在按照这些条款第 1 节所述接受您的订单之前,TI.com 商品的产品信息、价格和供货情况可随时更改,恕不另行通知。

TI.com 商品的最终定价、额外费用、交货和装运详情将显示在订单财务发票(以下简称“财务发票”)上,该发票将在装运前立即提供。要获取您的财务发票,您可以登录 myTI 帐户并查看订单历史记录;如果您以访客身份下单,请向 TI 支持中心索取财务发票副本。 如果您选择使用信用额度支付订单,则可能需要通过信用额度发放机构获取您的财务发票。

3. 交付:TI 可利用已获授权的第三方来交货。无论附加条款中是否包含任何相反规定,除非 TI 向您另行通知,货物将按照订单装运说明中所示的装运条款交付到您的订单中指定的目的地。所提供的任何交付日期均为估计日期;如果 TI 尽管已做合理努力,但未能按照估计的日期交货,则 TI 不对由此造成的任何损害、损失或费用负责。

4. 取消、退货和退款:无论附加条款中是否包含任何相反规定,在按照这些条款第 1 节所述接受您的要约之前,TI 可随时因任何原因拒绝、取消或限制您的订单,包括但不限于:如果 TI.com 商品不可供应;如果 TI 确定 TI.com 商品有问题需要维修;如果产品或定价信息出现错误;或者,如果 TI(或其授权业务合作伙伴)发现与信用和防欺诈相关的问题。如果发生这种情况,您将收到通知,同时,您为这类 TI.com 商品所支付的任何款项都将被退回。除非适用法律明确要求或这些条款或适用附加条款中另有规定、否则 TI 不支持任何退款、退货或换货。自 TI 收到退回的 TI.com 商品之日起,所有退款都将在三十 (30) 个工作日内全额退还。除适用法律另有规定外,任何邮费、包装费或额外费用均不支持退款。

5. 支付条款:无论附加条款中是否包含任何相反规定,除非您和 TI 以书面方式另有约定外,所有适用的付款都必须在 TI.com 商品装运前全额支付。您在下订单时,TI 可能会向您的信用卡或借记卡发行机构预授权大约订单全额,这可能会影响您的可用信用额度。在结算过程结束时确认您的订单,即表示您同意接受并支付 TI.com 商品款项以及所有额外费用。通常情况下,直到订单装运时才会向您收取订单费用;但是,也可能会在您在下订单时向您收费,具体取决于您选择的付款方式。

您表示并保证您有权使用您提供的任何信用卡或其他付款方式,并且您向 TI 提供的所有账单信息均真实准确。在接受订单前,TI 可能要求提供额外的信息或证明。

6. 税务:价格不包括适用的税或关税。“买方”独自负责支付所有适用的税和关税。TI 将按照适用法律的要求在售价中加入消费税,除非买方向 TI 提供正式签署的免消费税证明,并且在购买之前经过 TI 验证,否则需缴纳消费税。如果法律要求买方从向 TI 支付的金额中扣除任何金额的税款,买方将采取一切合理措施来尽量减少此类扣税,向 TI 提供收据或证明作为已缴纳税款的证据,并向 TI 偿还扣除金额,以便 TI 收到发票全额付款。

7. 偶发事件:对由以下原因造成的任何不履约或延迟履约,不构成 TI 违反这些条款或任何附加条款且不应对此负责:不可抗力事件或其他超出 TI 的合理控制范围的情形,包括但不限于劳动力短缺、能源、燃料、机械或材料、技术故障或未能实现产量、战争、国内动乱、任何政府法案、法律或法规(包括任何司法命令或法令)、任何通信或电源故障、劳资纠纷、自然灾害、火灾、洪水、地震、爆炸、恐怖主义行为或天灾。如果 TI.com 商品短缺,TI 可自行决定分配 TI.com 商品的生产和交付。

8. 保证和相关补救:保证和相关补救仅如下所述:

如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“产品”- 参阅订单中所指明 TI 实体的适用半导体产品销售条款第 8 节,了解保证和相关补救。
如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“评估商品”- 参阅适用评估商品标准条款第 8 节,了解保证和相关补救。

除上述附加条款中明确规定外,TI.com 商品和 TI.com 服务均按“原样”及“所含一切瑕疵”提供,TI 不承担任何其他明示或暗示保证,包括但不限于任何重大瑕疵保证或对适销性或特定用途适用性的暗示保证。

9.应用和合规:您独自负责设计、验证和测试您的应用,以及符合与应用相关的所有法律、法规和安全要求。根据行业最佳实践,您通常需要对实际应用进行鉴定测试,同时考虑您的应用可能遇到的环境和其他条件。对于您的应用,您表示具备创建和实施相关防护措施所需的所有专业知识,能够 (i) 预见故障的危险后果,(ii) 监视故障及其后果,以及 (iii) 降低可能引发危害的故障的几率并采取适当的补救措施。关于您对 TI.com 商品的使用,您进一步确认并同意以下适用附加条款中所述的“应用和合规”规定、限制和义务:

如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“产品”- 参阅订单中所指明 TI 实体的适用半导体产品销售条款第 9 节,了解买方的应用和合规条款。
如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“评估商品”- 参阅适用评估商品标准条款第 9 节,了解买方的应用和合规条款。
10. 知识产权赔偿:知识产权赔偿仅受如下所述适用附加条款的约束:
如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“产品”- 参阅订单中所指明 TI 实体的适用半导体产品销售条款第 10 节,了解知识产权赔偿条款。

TI 不对“评估商品”提供知识产权赔偿。根据这些条款,TI 不提供单独或附加的知识产权赔偿。

11.限制和损害免责声明:限制和损害免责声明仅受如下所述适用附加条款的约束:

如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“产品”- 参阅订单中所指明 TI 实体的适用半导体产品销售条款第 11 节,了解限制和损害免责声明。
如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“评估商品”- 参阅适用评估商品标准条款第 11 节,了解限制和损害免责声明。

除上述附加条款中明确规定外,TI 不对 TI.com 商品或 TI.com 服务做任何保证或表述,并且,对于任何特殊、附带、间接、惩罚性、偶发、从属或惩戒性损害,不论其如何造成及有何责任理论,也不论 TI 是否获悉可能会产生上述损害,TI 概不负责。

您确认并同意,上述责任限制是这些条款和附加条款的关键要素,在缺少这些限制时,这些 TI.com 交易条款和附加条款的主要条款和经济条款将存在实质性差别。

12.违约不弃权:如果您发生违约,TI 可拒绝继续发货或接受订单。如果 TI 选择继续发货或接受订单,则 TI 的行为不构成对此类违约的弃权,也不影响 TI 对此类违约采取法律救济。每次根据任何订单进行的发货将被视为单独的销售和交易。

13.管辖法律和管辖地:这些条款和适用的附加条款应依据下述附加条款进行管辖和解释,并且您同意其中规定的管辖权:

如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“产品”- 参阅订单中所指明 TI 实体的适用半导体产品销售条款第 13 节,了解管辖法律和管辖地。
如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“评估商品”- 参阅适用评估商品标准条款第 13 节,了解管辖法律和管辖地。

14.出口管制:您确认并同意,TI.com 商品及其直接产品的出口、再出口和转让需遵守以下适用附加条款中进一步说明的美国出口管制和制裁:

如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“产品”- 参阅订单中所指明 TI 实体的适用半导体产品销售条款第 14 节,了解适用于 TI.com 商品的出口管制。
如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“评估商品”- 参阅适用评估商品标准条款第 14 节,了解适用于 TI.com 商品的出口管制。

15.美国政府合同:如果您打算使用 TI.com 商品履行美国政府合同或分包合同,并且将适用政府采购规则或法规,则您确认并同意将按照下述适用附加条款中的规定履约:

如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“产品”- 参阅订单中所指明 TI 实体的适用半导体产品销售条款第 15 节,了解适用于 TI.com 商品的美国政府合同。
如果 TI.com 商品是上述“重要声明”部分中所述的“评估商品”- 参阅适用评估商品标准条款第 15 节,了解适用于 TI.com 商品的美国政府合同。
16. 使用优惠码:每张优惠券都分有一个唯一代码。要兑换优惠券,您应在所提供的空白处输入优惠码,如果优惠券有效,结算时将显示节省的金额。如果在购买时没有输入优惠码,则不会兑现优惠券。优惠券不能用于兑换现金或现金等价物。优惠券不可用于对之前的购买进行调整且不可转让、不可转售,不能与其他任何特价、促销、优惠券或折扣组合使用。
 
17. 转让和第三方受益人:未经 TI 事先书面同意,您不得转让这些条款或任何适用的附加条款。任何未经授权的转让均属无效。这些条款或适用附加条款中的任何规定均不向除您或 TI 以外的任何人授予利益、权利或补救措施。TI 的附属公司和子公司可能履行 TI 依据这些条款或适用附加条款所承担的全部或部分义务。
 
18.其他:除本文另有规定外,这些条款和适用的附加条款构成双方之间有关 TI.com 交易的完整协议,并取代之前有关本文标的物的所有口头或书面通信、陈述或协议。对于之前由 TI 代表所做的有关 TI.com 商品销售或供应的表述或声明,若本文中未做规定,均对 TI 不具约束力。
 
对这些条款或适用附加条款的规定所做的任何增添或修改,除非以书面形式增添或修改并由经正式授权的 TI 代表签署,否则对 TI 不具约束力。就本节而言,电子通信(包括电子邮件和/或社交媒体通信)不是签名书面材料。
 
任何交易习惯/贸易惯例或履约习惯均与这些条款或适用附加条款的解释或补充无关。这些条款和适用附加条款中包含的各节标题仅供参考,不会对这些条款或适用附加条款的含义或解释产生任何影响。
 
TI 保留随时更新或修改这些条款或附加条款的权利,恕不另行通知。
 
如果这些条款或适用附加条款的任何规定无效或失效,则剩余规定的有效性不受影响。
 
 
最后更新时间:2020 年 2 月 3 日