API 使用条款
简介和用途
重要提示 – 请仔细阅读:这些德州仪器 (TI) 应用程序编程接口 使用条款(以下简称为“条款”)适用于对德州仪器 (TI) 公司 及其子公司(以下统称为“TI”)提供的应用程序编程接口,以及 TI API 门户上的相关 文档、软件和内容(以下统称为"TI API")的使用。 访问或 使用 TI API,即表示您代表您本人和您 所代表的任何实体同意这些条款。请仔细阅读这些条款。您同意遵守这些条款, 并进一步同意这些条款约束您与 TI 的关系。 如果您代表 某个实体使用 TI API,则您声明并保证有权使该实体遵守这些条款,并且接受这些条款 ,即表示您代表该实体接受(这些条款中所有提及"您" 的表述均指该实体)。
如果您将 TI API 用作其他 TI 产品或服务的接口,或将 TI API 与其他 TI 产品或服务结合使用,则这些其他产品或服务的条款 或许可要求也同样适用。
1.您对 TI API 的使用。
a. 您必须按照这些条款和 TI API 文档中描述的方式访问和使用 TI API。
b. 您在使用和访问 TI API 时必须遵守所有适用的法律、法规和第三方权利。
c. 您向 TI 提供的与 API 访问相关的所有信息据您所知均正确无误。
d. 您了解并同意 TI 的重要声明和免责声明(目前可在 https://www-sat.ti.com.cn/zh-cn/legal/important-notice-and-disclaimer.html 查看)适用于通过 TI API 传输给您的数据、信息和其他资源(以下简称“TI 数据”)。
e. 如果您通过 TI API 下单,则您了解并同意销售时生效的 TI 销售条款(目前位于 https://www-sat.ti.com.cn/zh-cn/legal/terms-conditions/terms-of-sale.html)将适用。
2.关于使用 TI API 的禁令和限制。您不得从事以下行为,也不得协助或促使其他人从事以下行为:
a. 以未在这些条款以及 TI API 门户上相关文档和内容中规定的方式使用 TI API;
b. 分发、出租、租赁、出售、转让、让与或再许可 TI API;
c. 侵入或破坏 TI API 的任何安全机制,或引入病毒、蠕虫、特洛伊木马或其他恶意软件,或对 TI 或 TI API 的任何用户构成安全风险;
d. 使用 TI API 时影响或以其他方式干扰 TI API 或 TI 服务器或 IT 系统/基础设施的功能或正常工作,或影响其他应用程序(TI 或其他第三方的应用程序)的运行;
e. 使用 TI API 或 TI 数据侵犯任何人的任何权利(包括但不限于知识产权、隐私权或数据保护),或在其他方面对 TI 及其供应商和 TI API 的其他用户造成伤害(由 TI 自行决定);
f. 进行逆向工程或尝试从 TI API 中提取源代码,适用法律明确禁止此限制的情况除外;
g. 修改、隐藏或以其他方式禁用 TI 数据中所提供链接的功能;
h. 未适当地标明 TI 数据的属性,或省略、修改或隐藏任何 TI 数据的文本、图像、原图、标识、版权或类似声明;
i. 未经 TI 明确书面同意,公开托管、出售或以其他方式向任何第三方提供任何 TI 数据(或从 TI 数据中提取的数据,即使是匿名或汇总形式的数据);
j. 使用“僵尸网络”或以其他方式使用代理服务或匿名服务,以故意掩盖您的流量来源(即您的 IP 地址);或
k. 创建多个帐户来操纵通过 TI API 提供的订购系统。
3.无支持或维护义务。
a. 您将全权负责连接到 TI API 的应用程序的开发、操作和维护。
b. 本协议中的任何内容均不可解释为 TI 有义务维护 TI API 或为 TI API 提供任何类型的技术支持。
c. 有时 TI API 可能无法访问、不可用或无法运行。
d. TI 可随时自行决定对 TI API 或 TI 数据进行更改、修改或改进。
e. 您全权负责在需要最新可用的 TI 数据时获取这些数据。
f. 如果 TI 未收到您通过 TI API 发送的信息和数据,或者信息和数据不完整或不正确,TI 概不负责。 如果 TI API 未响应或未正确响应,您应将此类无响应视为 TI API 故障,并假定 TI 未收到提交的信息和数据。 如果 TI API 未正确响应,您有责任联系 TI。
4. 第三方开发人员
任何使用第三方服务提供商、集成商或开发人员(以下简称“第三方开发人员”)开发应用程序来连接 TI API 的行为均由您自行承担风险。 您必须要求所有第三方开发人员至少遵守与这些条款同样严格的条款和条件,并确保将这些条款提供给此类第三方开发人员。 您确认并同意对您的第三方开发人员的任何行为或疏忽负责,如同是您本人的行为或疏忽一样。 如果您是第三方开发人员,除这些条款外,您还必须遵守这些条款(目前可在 https://www.ti.com/developer-api/store-api/reference/api-third-party-developer-terms.html 查看)的第三方开发人员附录。
5.知识产权和所有权。
a. 您拥有自己创建的应用程序(不包括由 TI 创建或贡献的任何部分)的所有权利、所有权和利益。
b. TI 对 TI API 和 TI 数据拥有所有权利、所有权和权益。 不向您转让任何权利、所有权和权益。TI 保留这些条款未明确授予的所有知识产权。
c. 未经 TI 明确书面同意,您不得公开展示 TI 数据或 TI 文档中出现的任何标记或标识。
d. 所有由 TI 构思或制作的、全部或部分基于您的反馈、 建议或推荐的改进的 TI API 或 TI 数据的发明、产品改进和修改均为 TI 的专有财产,对于 TI API 或 TI 数据的任何此类发明、产品改进或修改的所有权利、所有权和利益均归 TI 所有。
6.数据收集和使用;条款。
a. TI 可能会监控和收集与您使用 TI API 和相关活动相关的技术数据和其他信息。 您同意 TI 可以自由使用和共享该信息和数据(包括与或通过其附属公司、业务合作伙伴和服务提供商共享),包括但不限于确认对这些条款的遵守情况,以支持 TI API,对 TI API 进行改进或增强,以及开发、推广和营销、支持和增强 TI 产品和服务。
b. 您确认并同意,使用 TI API 和 TI 数据时适用以下附加条款:TI 的使用条款(可在 https://www-sat.ti.com.cn/zh-cn/legal/terms-conditions/terms-of-use.html 查看)、TI 的 Cookie 政策(可在 https://www-sat.ti.com.cn/zh-cn/legal/terms-conditions/cookie-policy.html 查看)和 TI 的隐私政策(可在 https://www-sat.ti.com.cn/zh-cn/legal/terms-conditions/privacy-policy.html 查看)。
7.机密性;安全性。
a. 您同意以下内容构成“TI 机密信息”,未经 TI 事先书面同意,不得向第三方披露,除非 TI 在没有保密义务的情况下公开提供(例如在 TI.com 上):
i. TI API 用户 ID、密码和 API 密钥(每个均为“标识符”);
ii.TI 定价,
iii.TI 交货周期,
iv.TI 库存量,以及
iv.TI 通过 TI API 披露的其他非公开信息,这些信息被指定为机密信息,或者鉴于信息的性质或有关披露信息的情况,理应被视为机密信息。
b. 只要 TI 机密信息仍具有机密性,您就不得向任何第三方披露该信息。您应实施适当的访问控制、 定期监控和其他业界通用流程和程序,以确保根据这些条款保护 TI 机密信息。
c. 您的员工、承包商、顾问或代理有权接收 TI 机密信息,但前提是此类员工、承包商、顾问或代理 (a) 需要了解这些信息,并且 (b) 受与您签订的保密协议的约束,该协议的限制程度不低于这些条款。您须对任何此类员工、承包商、顾问、代理或第三方提供商违反这些条款的任何披露或使用负责,如同您参与了此类未经授权的披露或使用一样。 您须对使用您的身份标识符或以您的身份标识符采取的任何行动负全部责任。
d. 如果您知道或者有合理的理由怀疑涉及 TI API 或 TI 数据的任何数据泄露或未经授权使用行为,应发送电子邮件至 cybersecurity@ti.com 及时与 TI 联系,并配合 TI,按照 TI 的要求妥善处理数据泄露或未经授权的使用。您同意,未经 TI 事先书面同意,不对与 TI API 或 TI 数据相关的数据泄露或未经授权使用行为做出任何公开声明。
8.期限和终止。
a. 您可基于自身的便利性随时停止使用 TI API,而无需另行通知。 如果您要终止这些条款,必须事先向 TI 发出书面通知,一旦终止,应立即停止使用 TI API。
b. TI 有权以任何理由随时终止与您签订的条款,或者中止 TI API 或其任何部分或功能或您的访问权利,而无需对您承担任何责任或其他义务。
c. 这些条款或您对 TI API 的访问一旦终止,您应立即停止使用 TI API 和 TI 数据,并立即删除或以其他方式销毁您之前下载或存储的任何 TI 数据。
d. 当这些条款终止时,那些依据其性质应无限期存续的条款将继续适用,包括但不限于:第 2、4-13、15-16 条
9.免责声明。
a. TI API 和 TI 数据“按原样”提供,TI 不对 TI API 和 TI 数据 做出任何明示或暗示的保证或声明,包括但不限于对适销性或特定用途适用性的任何暗示保证。
b. 此外,TI 明确否认任何关于未侵犯任何第三方权利的保证,或关于不存在竞争性索赔的保证,或关于干扰您安静使用 TI API 或 TI 数据的保证。
10.责任限制。
a. 一般性限制。 对有关这些条款或由这些条款或因使用 TI API 或 TI 数据而造成的任何特殊、间接、偶发、惩戒性或从属损害,不管 TI 是否获悉可能会产生上述损害,TI 均概不负责。 这些排除的损害包括但不限于拆除或重新安装的费用、替代产品或服务的采购费用、计算机时间以外的费用、人工成本、商誉损失、利润损失、成本损失、丧失使用价值、丢失数据或营运中断所带来的损失。对于任何其他方针对您提出的任何类型的索赔,TI 概不负责。
b. 具体限制。 在任何情况下,TI 因这些条款或因您使用 TI API 或 TI 数据而产生的总责任均不超过您根据这些条款向 TI 支付的费用或五百美元 (US$500),以较高者为准。发生一起或更多索赔也不得扩大或扩展此项限制的范围。
11.管辖法律。
这些条款受德克萨斯州法律管辖并据其解释,不考虑法律冲突原则。 这些条款不受《联合国国际货物销售合同公约》或现行或可能颁布的任何形式的《统一计算机信息交易法》(以下简称为“UCITA”)的管辖。 您和 TI 同意,因这些条款引起或与这些条款有关的任何争议的非专属管辖权归位于美国德克萨斯州的法院所有。 尽管有上述规定,可在美国或外国法院强制执行任何判决,并且 TI 或您任何一方可在任何美国或外国法院寻求禁令救济。
12.声明。
所有发给 TI 的声明都应发送至德州仪器 (TI) 公司,地址为 13588 N. Central Expressway, Mail Station 3999, Dallas, Texas 75243,收件人:Contracts Administration,并抄送至 TILegalNotices@list.TI.com。所有声明一经收到即视为送达。
13.双方的关系。
任何一方均无任何明示或暗示的权利或权力代表另一方承担或产生任何义务,或强制另一方履行与任何第三方签订的任何合同、协议或承诺。这些条款中的任何内容均不得解释为在 TI 与您之间建立合伙、合资、雇佣或代理关系。未经 TI 事先书面批准,您不得就您对 API 的使用发表任何暗示与 TI 合作、由 TI 赞助或得到 TI 认可的声明。
14.转让。
未经 TI 事先书面同意,您不得直接或间接出售、转让、委托、质押、抵押或以其他方式处置这些条款或这些条款项下的任何许可、权利或义务。 这些条款对 TI 和您、我们各自的继承人和允许的受让人具有约束力并符合相应权益。 任何违反本条的尝试转让均属无效。
15.出口合规。
a. TI API 或 TI 数据的出口、再出口和传输需遵守美国出口管制和制裁。您了解并同意:i) 遵守所有适用法律法规;ii) 在未事先获得必要的政府授权的情况下,不向美国禁运、制裁或限制目的地、个人或实体出口、再出口、出售或传输 TI API 和 TI 数据;和 iii) 向从您这里获得 TI API 和 TI 数据的任一方告知上述合规义务。
b. 除非事先获得必要的美国或其他政府授权,否则您不得出口、再出口、传输、购买或出售任何 TI API 和 TI 数据:(i) 用于军事用途;(ii) 供军事最终用户使用;或 (iii) 用于核类、化学类或生物类武器或导弹技术的设计、开发、制造或使用。
c. 各方均应在自己承担费用的情况下获取必要的出口和进口授权,从而能履行此条中规定的各方应承担的义务。 您应赔偿并确保 TI(包括其代理和代表)免受因您未遵守此条规定而造成的任何损害、费用、损失和/或债务。如果无法获得所需的授权,或您违反本条规定,TI 可以终止、取消或以其他方式 免除履行这些条款规定的任何义务。任何软件分类都只是为了方便 TI 管理,不应解释为任何形式的声明或保证;您应负责履行自己的合规义务。
16.弃权;可分割性;修改。
TI 未能执行这些条款的任何规定不应被视为放弃未来执行该规定或这些条款或双方之间可能存在的任何其他协议中的任何其他规定。 如果这些条款的任何规定被具有管辖权的法院裁定为不可执行,则该规定将被视为已修改到允许其在法律允许的最大范围内执行的必要范围,如果它无法修改,该规定将从这些条款中分离和删除,这些条款的其余部分将继续有效。TI 可以随时修改这些条款或任何部分,目的之一是反映法律的变更或 TI API 的变更。请定期查看这些条款。如果您不同意修改后的 API 条款,应停止使用 TI API。如果继续使用 TI API,即表示您接受修改后的条款。