PWM 捕获技术:MSPM0G3507 上的双模频率和占空比测量

该演示通过两种方法测量 PWM 参数。

00:14:23|04 8月 2025

该演示通过两种方法测量 PWM 参数。第一种是 GPIO 中断模式,使用边沿触发 ISR 计算脉冲间隔。第二种是硬件捕获模式,使用 TIMG 模块自动记录边沿时间戳以进行周期和占空比计算。PB0 生成的 PWM 信号通过跳线路由至 PA12,串行命令使用 Set_Freq_Duty() 动态调整频率和占空比。实时数据验证了硬件捕获在高频率场景中的优势。