ADC 实操—双通道高速 DMA 采样
本视频演示了如何在 MSPM0L1306 上使用 DMA 模块。
00:10:07|22 11月 2024
配置 DMA 后,外设寄存器的数据可以自动移动到指定的存储器位置,无需通过 CPU。本示例的任务是通过 PA17和 PA18 生成正交编码信号。通过对 PA24 和 PA21 进行采样,由 DMA 将该信号发送到指定的数组。从图形中导出数据并通过 Excel 恢复正交波形。串行助手显示的 1000 个数据和 Excel 恢复的正交波形。
配置 DMA 后,外设寄存器的数据可以自动移动到指定的存储器位置,无需通过 CPU。本示例的任务是通过 PA17和 PA18 生成正交编码信号。通过对 PA24 和 PA21 进行采样,由 DMA 将该信号发送到指定的数组。从图形中导出数据并通过 Excel 恢复正交波形。串行助手显示的 1000 个数据和 Excel 恢复的正交波形。