TI 携手 NVIDIA 推出面向下一代 AI 数据中心的完整 800V DC 电源架构
TI 的完整电源解决方案包括多个突破性的参考设计,具备业界领先性能指标
新闻亮点:
- TI 与 NVIDIA 合作,为下一代 AI 数据中心开发了完整的 800 VDC 电源解决方案。
- 作为此次合作的一部分,TI 展示了一种从 800V 到处理器供电仅需两级转换的电源架构。
- TI在 NVIDIA GTC 2026 上展示了该 800 VDC 电源解决方案。
中国上海(2026 年 3 月 20 日) – 德州仪器 (TI)(纳斯达克代码:TXN)近期推出完整的 800V 直流 (DC) 电源架构,该架构基于 NVIDIA 800 VDC 参考设计,用于下一代 AI数据中心。该解决方案于 2026 年 3 月 16 日至 19 日在NVIDIA GTC的功率架构大会和 TI 的 169 号展位上亮相,展示 TI 的模拟和嵌入式处理技术如何助力 NVIDIA 推动 AI 数据中心高压系统革新的愿景。
TI 的 800 VDC 电源架构最大限度地提高了整个电源路径的转换效率和功率密度,助力 AI 数据中心实现更高扩展性与可靠性。
TI 高压电源副总裁兼总经理 Kannan Soundarapandian 表示:“ AI 算力的指数级增长,正推动数据中心供电方式发生根本性变革。我们推出的这款先进的 800 VDC 架构是一项具有重要意义的突破,它不仅能帮助数据中心运营商应对当前的电力挑战,更能为未来的 AI 工作负载需求做好准备。通过与 NVIDIA 的合作,我们正加速推动高效、可靠的 AI 基础设施部署。”
解决 AI 基础设施中的关键电力问题
随着 AI 工作负载的激增,数据中心的电力需求达到了前所未有的水平,传统的配电架构正接近其极限。TI 的 800VDC 架构通过在整个电力路径上最大限度地提高转换效率和功率密度来应对这些挑战,简化了配电架构,并使 AI 数据中心能够实现更高可扩展性和可靠性。
TI 这一突破性方案仅需要两个功率转换级,即可将 800V 转换为 GPU 核心电源:首先通过高峰值效率的紧凑型 800V 至 6V 隔离式母线转换器,其后再通过高电流密度的 6V 至 1V 以下多相降压解决方案。这种简化架构符合 NVIDIA 的参考设计要求。
完整的电源解决方案
TI 将在 NVIDIA GTC 上展示全面的 800 VDC 电源架构解决方案,其中包含了多个具有行业领先规格的突破性参考设计:
- 800V 热插拔控制器:可扩展的热插拔解决方案,用于 800V 电源轨的输入电源保护。
- 800V 至 6V 直流/直流转换器:高密度解决方案,集成了 GaN 功率级,峰值效率可达 97.6%,功率密度超过 2000W/in3,适用于计算托盘应用。
- 6V 至 1V 以下多相降压转换器:先进 GPU 内核的高电流解决方案,功率密度远超 12V 设计,并具有双相功率级设计。
除此之外,TI 将展示一款适用于 AI 服务器的 30kW、800V 高功率密度的交流/直流电源,以及采用 EDLC 超级电容器单元 (CBU) 的 800V 电容器组,其功率密度为 40W/in3。同时,TI 还将展示一款 800V 至 12V 的直流/直流母线转换器,用于计算托盘的功率转换。
加快未来一代 AI 数据中心的发展
随着 AI 与边缘计算驱动数据中心持续增长,TI 的模拟与嵌入式处理技术为高效供电与系统管理提供关键支持。从固态变压器到服务器机架与配电单元,再到冷却分配系统,TI 可扩展的半导体解决方案正助力构建面向未来的 AI 基础设施。
关于德州仪器
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、数据中心、个人电子产品和通信设备等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。访问 TI.com.cn 了解更多详情。
商标
所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。