TI 推出业界高电芯数量、支持 EIS 的电池监测器,为电池管理系统注入智能
工程师可利用 TI 全新的 BQ79826Z-Q1 电池监测器打造更安全、性能更高的电动汽车和储能系统
TI 全新的 BQ79826Z-Q1 电池监测器能有效提升电动汽车和储能系统的安全性与性能。
新闻亮点:
- 业界领先的支持 26 节串联电芯的电池监测器,具备一流的检测精度,相比竞品方案,单器件支持更多电芯,从而降低系统成本。
- 集成的智能 EIS 引擎可从电芯内部发出热失控早期预警,助力保障电动汽车和储能系统的安全。
- BQ79826Z-Q1 旨在帮助工程师打造更安全、性能更高的汽车和工业应用,是 TI 电池管理系统 (BMS) 产品组合的最新成员。
中国上海(2026 年 6 月 11 日)– 德州仪器 (TI)(纳斯达克代码:TXN)近期推出一款业界领先的高电芯数量电池监测器,其集成电化学阻抗谱 (EIS) 引擎,为电动汽车 (EV) 和储能系统 (ESS) 应用中的电池监测带来预测智能、全面的数据和实时诊断功能。
BQ79826Z-Q1 电池监测器通过检测电芯内部的潜在故障,提升安全性并延长电池寿命。该单芯片支持同级别更高的电芯监测数量,跟踪通道数比前代产品增加多达 44%。随着通道数的增加,该器件显著减少了电池组所需元器件数量,在降低系统复杂性和成本的同时,不会牺牲可靠性。TI 将于 7 月 1 日至 3 日在上海举办的 2026 年慕尼黑电子展 (electronica China) 上展示这一创新成果。
“交通电气化和储能系统的快速扩张正在重新定义电池性能标准,作为电池管理技术的领导者,TI 具有独特的优势来应对这一挑战。”TI 电池管理系统 (BMS) 副总裁兼总经理 Wenjia Liu 表示。“我们这款电芯数量高且内置 EIS 引擎的电池监测器,如同为电芯内部‘点亮一盏灯’,可提供丰富的化学状态数据,使系统软件能够就电池组的安全性和性能做出实时、明智的决策,帮助工程师应对电池管理领域最严峻的挑战。”
如需更多信息,请访问 ti.com/BQ79826Z-Q1。
借助 EIS 技术实现安全与高性能
正如心电图 (EKG) 监测心脏一样,EIS 旨在监测电池。它能提供连续、实时的洞察,揭示电池的健康状况,并在问题变得严重之前发出预警。集成的 EIS 技术使 BQ79826Z-Q1 能够更早从电芯内部检测到故障情况,助力维护安全,并向乘客发出潜在车辆危险(如热失控)的警告。
这些优势同样适用于储能系统,在满足人工智能数据中心日益增长的电力需求方面,可靠的电池监测至关重要。在从电网到终端的生态系统中,高效的储能解决方案变得越来越重要,而 EIS 使工程师能够实时了解每个电芯的荷电状态和健康状态,无论系统规模大小。
凭借业界领先的电芯数量实现效率最大化
电动汽车或储能系统的性能在根本上取决于其电池质量和效率。BQ79826Z-Q1 单器件支持多达 26 节电芯,比竞品解决方案多 8 节,树立了全新的行业标准。更少的监测器件意味着更低的物料清单成本、简化的架构和更小的电路板空间需求,从而在不牺牲质量或可靠性的前提下,实现每通道可观的成本节省。
当与 BQ79881-Q1 电池组监测器和可选的 TI 通信桥接器搭配使用时,这些器件构成了一款强大的芯片组,可适配不同的模块尺寸、电池化学成分和机械设计,赋予工程师“一次设计,随处部署”的灵活性。这种可扩展性减少了工程设计开销,加快了汽车和储能设计师的产品上市速度。
以一流精度计算电荷读数
BQ79826Z-Q1 在 –40°C 至 +125°C 的全温度范围内具备小于 2mV 的电压精度、更高分辨率的模数转换器和超低噪声,能够实现更精确的荷电状态计算,直击电动汽车驾驶员最关心的问题之一:续航焦虑。借助 EIS 技术,该器件能够更准确地估算温度和荷电状态,帮助设计师延长电池续航并加快充电速度,同时不损害电池健康。其 EIS 测量时间比前代解决方案快五倍,提供了更高精度的每电芯功能安全电压读数。符合汽车安全完整性等级 D 和国际标准化组织 26262 标准,为设计师提供了一条更智能、更高效的途径来打造更安全、更耐用的电池。
欲了解更多信息,请阅读技术文章《推动电池智能迈入下一阶段》。
在 2026 慕尼黑上海电子展上探索下一代电源创新
慕展参观者可莅临 TI 展位(N4 馆 605),亲眼见证 TI 助力工程师创新电力未来的新产品和解决方案。全新的 BQ79826Z-Q1 电池监测器将作为一款支持 EIS 的 BMS 参考设计方案进行展示,同时展出的还有其他创新,包括 11kW 单级双向车载充电器、配备以太网和快速串行接口通信功能的 50kVA 固态变压器电池堆,以及采用 Flex 技术的碳化硅功率金属氧化物半导体场效应晶体管短路保护方案。
供货情况
- 集成 EIS 引擎的 BQ79826Z-Q1 电池监测器预量产批次现已在 TI.com 上架,量产批次预计于 2026 年底供货。
- 为支持设计师,我们提供了包括评估模块和参考设计的完整开发支持。
关于德州仪器
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、数据中心、个人电子产品和通信设备等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。访问 TI.com.cn 了解更多详情。
商标
所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。