TI 率先推出可量产交付的 CAN XL 收发器,推动下一代工业系统的发展
新款 TCAN6062 CAN XL 收发器在兼具 CAN 网络中更高的带宽和更大的有效载荷的同时,保留了 CAN 协议成熟可靠的优势
TI 的 TCAN6062 CAN XL 收发器以更快的速度为人形机器人、工业机器人和 HMI 系统等应用提供更多数据。
最新动态:
德州仪器 (TI) 今天率先推出了业界可量产交付的 CAN XL 收发器,旨在帮助工业工程师应对现代网络日益增长的数据需求。TI 的 TCAN6062 控制器局域网 (CAN) 扩展数据字段长度 (XL) 收发器支持每帧高达 2048 字节的有效载荷和高达 20Mbps 的数据速率,同时确保优先级消息能够优先、及时地传递,从而满足人形机器人、工业机器人和人机界面 (HMI) 系统对通信性能的需求。
TCAN6062 与 CAN 灵活数据速率 (FD) 和 CAN 信号改进能力 (SIC) 操作的向后兼容性使其能够无缝迁移到 CAN XL,使工程师团队能够逐步改进现有设计,而不需要完全重新设计。此外,收发器允许工程师整合通信层,并在具有传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP) 隧道的混合网络架构中使用以太网,从而在单个网络上高效传输诊断、传感器数据、控制流量和空中 (OTA) 更新。
为什么重要?
如今,工业系统产生和要求的数据量不断增加,应用需要快速、确定性通信来同步运动控制、传感器反馈和诊断数据。这些不断增长的数据需求对网络提出了更高要求,也使得工程师不得不经常接受系统级的权衡,以补偿带宽限制。TI 的 TCAN6062 CAN XL 收发器能够有效弥合这一差距,为工程师提供了一条通往更高带宽网络的路径,同时延续了 CAN 众所周知的可靠性。
CAN XL 的规范已经标准化多年,但 TI 是率先将硬件推向大众市场的公司。通过推出 TCAN6062,TI 正在将创新协议转变为一种广泛可用的即用型解决方案,工程师可以在他们的下一代设计中实施该解决方案。
TI 接口产品总经理 Dwight Byrd 表示:“随着工业系统变得更加智能和互联,我们对网络的要求也在不断发展。工程师需要更大的数据承载能力、更高的传输速度和更强的灵活性,同时还不能牺牲系统性能或可靠性。如今 TI 的 TCAN6062 CAN XL 收发器已经能够将这些能力带给工程师,帮助他们构建更快、更强大的工业系统。”
TCAN6062 CAN XL 收发器的 SIC 有助于在复杂网络中降低高达 80% 的振铃,简化了高节点架构中的验证工作。结合宽输入/输出电压兼容性和高达 ±58V 的保护能力,该收发器可为各种工业应用提供广泛的设计灵活性。
更多详情
作为开发国际标准化组织 (ISO) 11898-2:2024 的CiA(CAN in Automation)技术组中的成员,TI 的工程师帮助制定了 CAN XL 的物理层规范,确保协议的构建能够支持工业应用的实际需求。
CiA 董事总经理 Holger Zeltwanger 表示:“几十年来,CAN 一直是工业通信的支柱。德州仪器与 CiA 的长期会员关系和合作建立在这一传统之上,通过为指导整个行业的标准做出贡献,促成了 CAN XL 的诞生。现在,随着TI率先推出可量产交付的 CAN SIC XL 收发器,全球工程师都可以使用 CAN XL,这反映了我们共同致力于解决当今和未来的工程挑战。”
CiA CAN XL 特别关注小组主席、Bosch 网络技术高级主管 Arthur Mutter 博士表示:“CAN XL 打开了应用新时代的大门,使系统能够以合理的成本提供更高的性能。CAN XL 是更好、更便宜的 CAN FD,同时还能够实现以太网隧道传输。得益于 TI 现在推出的 CAN SIC XL 收发器,系统设计人员可以利用 CAN XL 在从工业和机器人到汽车安全的所有应用中快速可靠地交换数据(高达 20Mbit/s)。”
TCAN6062 代表着 TI 新一代的行业领先 CAN 收发器产品组合。TI 提供了一系列全面的解决方案,涵盖 CAN FD、CAN SIC 和现在的 CAN XL,使工程师能够更灵活、更快、更远、更可靠地提供更多数据。
供货情况
目前 TCAN6062 CAN XL 收发器已经量产,现可通过 TI.com 采购。
关于德州仪器
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、数据中心、个人电子产品和通信设备等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。访问 TI.com.cn 了解更多详情。
商标
所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。
常见问题解答
什么是 CAN XL,有哪些可用的解决方案?
控制器局域网 (CAN) 扩展数据字段长度 (XL) 是第三代 CAN 通信协议。该协议在 ISO 11898-2:2024 中标准化,支持高达 2048 字节的有效载荷和高达 20Mbps 的数据速率。
TI 的 TCAN6062 是一款可量产交付的 CAN XL 收发器,为全球工程师提供了一条通往更智能、更快、功能更强大的工业系统的途径。如需了解更多信息,请参阅数据表。
TI 的 CAN XL 收发器与现有的 CAN 解决方案有何不同?
- 数据速率提高至两倍以上(高达 20Mbps)。
- 增加至 32 倍的有效载荷容量(2048 字节,而 CAN 灵活数据速率 [FD] 仅为 64 字节)。
- 信号改善能力 (SIC) 可将复杂网络中的振铃降低高达 80%。
TCAN6062 建立在工程师所依赖的 CAN FD 和 CAN SIC 可靠运行的基础上,同时增加了带宽和有效载荷容量,以满足下一代工业系统的需求。
TI 的 CAN XL 收发器的总体优势是什么?
- 向后兼容 CAN FD 及 CAN SIC 网络。
- 以更快的速度提供更多数据,并具有经过验证的 CAN 可靠性。
- 整合混合网络架构中的通信层。
TCAN6062 通过保持与 CAN FD 和 CAN SIC 的完全向后兼容性,使采用 CAN XL 变得简单,允许工程师逐步迁移设计。TCAN6062 支持更大的有效载荷和更高的数据速率,消除了在多个帧之间分割大数据传输的需要,降低了开销并提高总线利用率。通过传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP) 隧道,TCAN6062 允许工程师整合通信层,并在混合网络架构中使用以太网。
TI 的 CAN XL 收发器适用于哪些应用?
- 人形机器人。
- 工业机器人。
- 人机界面 (HMI) 系统。
TCAN6062 专为实时、高带宽通信至关重要的工业应用而设计。在人形和工业机器人中,它能够在关节和执行器之间更快地传输传感器和控制数据。在 HMI 系统和更广泛的工业自动化中,它支持跨混合网络架构的可靠、确定性通信。