智引芯程,定义未来:德州仪器亮相 2026 慕尼黑上海电子展
围绕“出行、生活、协作、焕能”四大主题展区,带来多款创新产品和解决方案
更多信息,请点击链接。
德州仪器中国区技术支持总监赵向源表示:“在这个数据驱动的时代,我们感知、处理与运用信息的方式,正在重塑各行各业和日常生活,而半导体正是这场变革背后默默赋能的关键推动者。数十年来,德州仪器始终助力我们的客户与合作伙伴持续创新。无论是更智能、高效的电动汽车,更互联的生活场景,还是更可靠的自动化系统和绿色能源基础设施,我们依托产品将技术变为现实——帮助客户在终端设计中完成高效电源管理、精准感知与数据传输,并提供核心控制及运算处理能力。展望未来,我们将继续助力工程师应对复杂的设计挑战,与客户携手,共同拓展半导体应用的无限可能。”
新品亮相,创新不止
德州仪器将展出近期发布的新品及配套应用方案,聚焦高精度电池管理、工业信号调理应用场景:
BQ79826Z-Q1 电池监测器:高串数电芯监测器,内置电化学阻抗谱(EIS)运算引擎,为电动汽车与储能系统的电池管理赋予预测智能。
- 作为德州仪器电池管理系统(BMS)器件产品线的全新成员,该芯片可检测电芯内部潜在故障,提升系统安全性、延长电池使用寿命。器件最高支持 26 节电芯串联监测,有效简化系统架构、降低成本,同时保障运行可靠性,为车载及工业场景提供超高检测精度。芯片内置 EIS 引擎,可从电芯内部提前预警热失控风险,守护电动汽车与储能系统安全运行。
- 该器件可助力工程师打造更安全、性能更高的汽车及工业应用。
全新精密运算放大器产品系列:融合性能、创新、价值与可扩展性,适配高低压应用需求。
- 德州仪器新一代精密运放系列面向工业、数据中心及精密测量市场设计,兼顾成本与高精度性能表现。该系列供电电压覆盖 1.7V–36V,具备低于 100 µV 的失调电压、低温漂与低噪声特性。其中多款器件搭载零漂移技术,可主动抵消失调与温漂,温漂低至 5 nV/°C;搭配专利 e-Trim™ 封装后修调工艺,无需现场校准,即可实现稳定失调与低输入偏置电流,助力工程师提升整机系统精度与可靠性。该系列涵盖多种增益带宽、轨至轨、输出驱动及压摆率规格,适配宽电压范围,可满足多领域可扩展设计需求。
- 该系列提供多款高可靠、高精度解决方案,充分平衡成本与设计落地需求,进一步丰富德州仪器通用型及高精度运算放大器产品线。
四大主题展区亮点
TI 展台将围绕“出行、生活、协作、焕能”四大主题展示创新成果,涵盖移动出行、智能互联生活、医疗电子、工业自动化、人形机器人、数据中心及可持续能源基础设施等领域的前沿技术。
出行:以更安全、更智能、更高效的车辆设计,重构出行体验
德州仪器以全面互联的系统架构,赋能软件定义汽车、先进驾驶辅助系统、沉浸式座舱体验与高效电动化设计,打造更智能、更安全、更高效的未来出行。现场重点展示:
- 300kW 牵引逆变器(搭载优化脉冲模式 OPP 技术):依托 C2000™ 微控制器,可提升系统运行效率、最大化续航里程,在保障整车性能的同时降低牵引系统损耗。
- 集成EIS 的电池管理系统参考设计:可精准监测电池健康状态,提前 5 分钟以上预警热失控风险,并支持单节电芯独立测温,有效降低系统成本、延长电池使用寿命。
- 机电制动全电化制动解决方案:摒弃液压结构与复杂管路,精简系统架构、削减综合成本。
- 客户星宇ISD 智能车灯解决方案:支持像素级 LED 光源的动态控制与个性化显示应用。方案采用 LP5860-Q1、MSPM0L1304-Q1等器件,实现可扩展 LED 驱动、稳定的 UART 跨板通信以及高可靠车载级互联。
- 客户威迈斯 6.6kW 车载充电器 (OBC) 和 3.5kW DC-DC 转换器:采用 TI 新一代C2000™ MCU F29平台,在单 MCU 架构中实现了高度集成的设计,显著降低了系统复杂性、PCB 尺寸和总重量。
生活:以智能互联体验,焕新美好生活
德州仪器打造沉浸式智能互联的生活体验,实现更懂用户需求的空间交互,在保护隐私的同时支持高精度健康监测,并带来可随场景变化而焕新的娱乐与生活体验。现场重点展示:
- 互联家居解决方案:搭载集成边缘运动检测功能的智能网关,整合 IWRL6432 毫米波雷达与 CC2755 边缘 AI 无源红外传感器,并搭配 AM62L 智能恒温器联网功能,实现智能家居控制决策,进一步增强了安全性与自动化。
- 智能家居及楼宇自动化方案:借助 60GHz 雷达与边缘 AI 驱动的姿态感知功能,可在无需摄像头的情况下实现跌倒检测,在保护隐私的同时提升感应精度、降低系统成本。
- 直连云端心电图(ECG)可穿戴设备:集成边缘 AI 与蜂窝网络,采用 TI BQ25190 电源管理单芯片,实现紧凑化电源设计。借助器件上的神经网络硬件加速器,既可降低算法时延、延长续航,也能通过 Wi-Fi 与蜂窝网络精准识别心脏异常状况。
- CCStudio™ 集成开发环境(IDE)演示方案:展示助力嵌入式 AI 开发的工具套件。通过智能 AI 辅助、自动化工作流管控、实时配置验证及标准开发文档,大幅提升编码、参数配置与调试效率。
- 客户 TCL 空调:搭载具有边缘 AI 功能的 TI TMS320F28P550 微控制器。该方案融合了实时控制与边缘 AI 的双重能力,为提升空调能源效率提供了前沿的解决方案。产品深度契合智能空调复杂工况,尤其适配对能效、响应速度与智能算法部署有高要求的中高端机型。该方案将全面加速智能空调向更高能效、更高智能和更高可靠性升级,成为破解空调行业能效难题的关键解决方案。
协作:以更高效、更灵活、更可靠的系统,释放自动化潜能
德州仪器依托低时延实时控制与高性能计算,驱动更安全、更高效、更协同的工业自动化系统与机器人,支持复杂环境下的快速响应与智能决策。现场重点展示:
- 人形机械臂与灵巧手演示方案:采用 48V 转 24V DC/DC 电源管理设计,搭配 48V/1kW 关节驱动器与可扩展多轴手部控制系统,助力高端人形机器人实现高速、精准的运动控制。
- 具备功能安全的机器人毫米波安全雷达与电源管理芯片(PMIC)感知方案:搭载符合安全完整性等级 2 级(SIL-2)的 LP87745 电源管理芯片,可精准识别人体,保障人形机器人安全运行与人机协作。
- 集成 AI 网关与电机不平衡检测功能的工业通信解决方案:依托 AM13E230x 微控制器(MCU)与 TinyEngine™ 神经网络处理单元(NPU),实时采集温度、振动、电流数据,完成电机失衡与异常状态实时检测。方案可将分析数据上传至云端,通过 10BASE-T1L 单对以太网及多协议交换实现跨系统直连,降低通信时延,实现实时响应。
- 客户 Algorized 计算机视觉与雷达融合感知方案:Algorized的基础模型将计算机视觉与德州仪器的 60GHz 毫米波雷达技术完美融合,实现了边缘端实时的人体感知,进一步提升了具身智能(Physical AI)的感知层能力。该解决方案支持人体存在感应、行为预测以及包括呼吸和心率信号在内的生命体征监测,为机器人、自动化以及智能空间注入了全新的人机交互智能
- 客户Neuron SIC99 高端安全控制器:基于德州仪器 AM2434 处理器打造,是一款可扩展、多核单 CPU 平台。产品已完成预认证,可快速定制为高端安全 PLC 或机器人安全控制器,最高满足 ISO 13849 性能等级 e(PLe)、IEC 61508-1 安全完整性等级 3 级(SIL3)要求,有效缩短产品上市周期。
焕能:以高效、可扩展、智能互联的基础设施建设,开启智能未来
德州仪器通过高能效和面向未来需求的数据中心,以及智能可靠的新一代住宅、商业和电网级系统,构建更安全、更可靠的基础设施,加速向更可持续和互联的未来转型。现场重点展示:
- 800V 转 6V DC/DC 计算托盘配电板:本方案设计先进且极具挑战性,兼容顶部冷板液冷方案,并采用模块化功率级设计,可在更小的设备体积内扩展至更高功率。这款面向新一代 AI 服务器的 800V 高功率密度电源(PSU)采用三电平 PFC 拓扑,进一步拓宽 TI 650V 氮化镓(GaN)器件的应用范围。
- 50kVA 固态变压器(SST)模块:集成以太网与 FSI 通信接口,可为数据中心、兆瓦级充电、集中式光伏逆变器、并网储能系统等中压至低压场景,提供高性价比固态变压器解决方案。
- 电池包级EIS 参考设计:该方案可实现高精度阻抗测量,其储能 BMS 平台支持 52~104 通道灵活配置,并提供两种激励源拓扑方案:高性价比 SAB 拓扑体积小巧、散热表现优异;DAB 拓扑则集成 APB 与激励功能。方案可实时监测电芯阻抗,精准测算电芯温度、荷电状态(SOC),并预判热失控风险。
- 客户新能安工商业储能电池包方案:搭载 TI BQ79718、BQ79731 器件,实现提升储能系统的运行效率、可靠性与安全性。
专家演讲,分享行业洞察
7 月 1 日至 2 日,德州仪器技术专家将在展会多场论坛与专题会议上,带来前沿技术分享。演讲主题涵盖:汽车电气化、储能系统 EIS 技术、智能工厂、医疗脑电图(EEG)及脑机接口(BCI)交互解决方案、GaN 技术。
更多信息,请点击链接。
关于德州仪器
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、数据中心、个人电子产品和通信设备等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。访问 TI.com.cn 了解更多详情。
自1986年建立北京办事处以来,德州仪器持续助力中国市场。我们同诸多市场的客户开展合作,提供全方位支持,满足客户的设计需求,助力客户成功。
所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。