德州仪器推出业界灵敏度领先的面内霍尔效应开关,助力降低设计成本
9 9月 2025 | 产品和技术
德州仪器的 TMAG5134 面内霍尔效应开关带有集成磁集中器,可以在门窗传感器、个人电子产品和电器等应用中检测低至 1mT 的磁场。
前沿动态
德州仪器 (TI) 推出了一款业界领先、具备高灵敏度的面内霍尔效应开关,专为位置传感应用设计,为工程师提供了一种经济高效、用户友好的磁阻传感器替代品。TI 的 TMAG5134 霍尔效应开关带有集成磁集中器,可以在门窗传感器、个人电子产品和电器等应用中检测低至 1mT 的磁场。凭借其卓越的灵敏度,可以使用更小的磁体,进一步降低系统级成本。此外,TMAG5134 的面内传感能力使其能够检测与印刷电路板平行或水平的磁场,为工程师提供更大设计灵活性。
关键所在
如今,在追求高灵敏度的低功耗、紧凑型位置传感设计中,工程师仍依赖于簧片开关或隧道磁阻 (TMR)、各向异性磁阻 (AMR) 或巨磁阻 (GMR) 传感器。然而,这些技术通常成本较高,且制造过程复杂,因为它们需要专门的材料和制造技术。相比之下,霍尔效应技术无需特殊制造工艺,则能助力工程师大幅降低设计成本,并加快产品上市速度。
一直以来,由于霍尔效应开关的灵敏度有限,设计人员没有考虑将其作为 TMR、AMR、GMR 或簧片开关的可行替代品。TI 的 TMAG5134 的推出标志着位置传感市场的一次重要变革:工程师能够在不增加磁阻传感器的额外成本和复杂性的前提下,实现比传统霍尔效应传感器更高的灵敏度。
“我们在日常生活中接触的电子产品,从笔记本电脑到智能家居系统,都依靠传感器根据周围环境进行感知并做出决策。”TI 传感产品副总裁兼总经理 Jason Cole 如是说,“几十年来,TI 的传感产品组合助力工程师能够在设计中实现更高的精度、能效和可靠性。TMAG5134 霍尔效应开关以这些年的创新为基础构建而成,提供了一种简化、经济高效的解决方案,为各行各业的设计工程师创造了新的可能性。”
有关更多信息,请阅读技术文章, “霍尔效应:面内开关如何提高灵敏度并且降低设计成本。”
TMAG5134 霍尔效应开关平均仅消耗 0.6µA,有助于延长传感应用中的电池寿命。其集成的磁集中器技术能放大传感器信号,无需用大电流偏置器件。
TI 的磁传感产品组合为工程师提供了各种开关、锁存器以及单轴和多轴线性和角度传感器,以满足他们的设计需求。凭借 TMAG5134 霍尔效应开关等器件和全面的开发资源,该产品组合旨在简化高性能传感技术的设计,使其更容易实现。
供货情况
TMAG5134 由 TI 自有 12 英寸晶圆厂制造,现已量产并可通过 TI.com 进行采购。工程师可以利用 TI 的全面支持资源加速开发,包括评估模块和免费的 TI 磁感模拟器 (TIMSS) 工具。借助此工具,设计人员可基于设计中的特定传感器磁体配置快速模拟磁场行为和传感器输出。
关于德州仪器
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、企业系统和通信设备等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。登陆 TI.com.cn 了解更多详情。
商标
所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。