德州仪器在 2025 年 PCIM 上推出功率密度和效率解决方案
8 5 月 2025
|
Products and technologies,
2025
前沿动态
德州仪器 (TI) 于 5 月 6 日至 8 日在德国纽伦堡举办的电力转换与智能运动(Power Conversion, Intelligent Motion,PCIM)展览会上展示新的功率管理产品和设计。德州仪器在展会上重点展示其在可再生能源、汽车、USB Type-C® 和 USB 充电 (PD)、机器人和运动控制等领域的先进半导体技术,包括:
- 新款符合汽车标准的轻型电动汽车充电电感-电感-电容 (LLC) 控制器:德州仪器在电动两轮车三级 AC/DC 电池充电器演示中首次展示其全新初级侧 LLC 控制器 UCC25661-Q1。该演示展示了 UCC25661-Q1 控制器如何利用集成功能和德州仪器获得专利的输入功率比例控制 (IPPC) 技术,帮助工程师设计出功率密度翻倍的高效可靠电源。
- 搭载自偏置氮化镓 (GaN) 反激式转换器的 65W 双端口 USB PD 充电器:德州仪器在其 65W 双端口 USB PD 充电器参考设计演示中,展示了业界首款自偏置 GaN 反激式转换器 UCG28826。UCG28826 转换器专为下一代快速充电应用而设计,在此参考设计中可在 90VAC 至 264VAC 范围内提供 65W 功率,使工程师能够满足严格的能效标准,降低待机功耗并提高功率密度。
- 与 Flex 合作推出短路检测参考设计:德州仪器与电子产品制造商 Flex 合作,展示了汽车车载充电器和 DC/DC 转换器短路检测的基于分流器、去饱和和霍尔效应传感器的方法比较。展位参观者能够从中了解如何通过优化电流感应位置、方法和组件选择以及印刷电路板布局来提高碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的可靠性,以满足终端客户的安全要求。
关键所在
数据消耗水平的不断提高、消费电子产品不断小型化,以及对可再生能源和汽车电气化的关注,对电源工程师提出了独特的要求,要求他们更大程度地提高效率、将电源压缩到更小的空间,并在应用中支持更高的电压。
德州仪器汽车系统总监 Mark Ng 表示:“德州仪器在 PCIM 上展出的广泛产品组合和深厚的系统设计专业知识,使功率工程师能够在其下一代应用中实现高性能、高可靠性和可扩展性。例如,在汽车领域,我们高功率密度和高效率的半导体几乎可以支持系统设计的方方面面,从延长续航里程到优化充电,再到提供功能丰富体验的全新架构。”
更多详情
德州仪器的展位位于 7 号展厅 652 号展位。如需了解更多关于德州仪器在 PCIM 的信息,包括演讲环节和特色创新,请访问 ti.com/pcim。
关于德州仪器
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、企业系统和通信设备等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。登陆 TI.com.cn 了解更多详情。