德州仪器预测性电池管理技术:使电池供电电子设备续航提升高达 30%

搭载 Dynamic Z-Track™ 算法的新型电池电量计,为笔记本电脑、电动自行车等设备提供精准电池监控

31 7 月 2025 | 产品与技术

TI 推出搭载 Dynamic Z-Track 技术的新型电池电量计,可实现对电池的精准监控,助力电池供电电子设备更可靠、高效地运行

前沿动态

德州仪器 (TI) 今日发布全新单芯片电池电量计,其搭载的行业创新的自适应 Dynamic Z-Track™ 技术能够为电池供电电子设备带来更高效、可靠的运行体验。相比传统电量监测方法,TI 的 BQ41Z90 与 BQ41Z50 这两款电量计采用的预测建模算法可将电池荷电状态和健康状态的测量误差控制在 1% 以内,达到业界先进水平,助力将电池续航时间延长高达 30%。

关键所在

随着用户对笔记本电脑、电动自行车和便携式医疗设备等电子产品的功耗需求不断提升,电池管理系统 (BMS) 必须提供精准、实时的监测。搭载 Dynamic Z-Track 技术的 BQ41Z90 与 BQ41Z50 电量计可帮助工程师在电子设备设计中实现精准的电池容量读取,即便在不可预测的负载场景下也能稳定发挥。凭借这一高精度监测能力,工程师可更自信地选择电池尺寸,无需依赖超大容量电池。

“无论是用笔记本电脑赶项目,还是骑电动自行车回家,精准的电池容量预估和稳定的性能都至关重要。”TI 院士兼 BMS 算法开发负责人 Yevgen Barsukov 表示,“在不稳定的使用条件下,传统电池监测方法往往难以保证精度,导致续航预测不可靠。而我们的新型 Dynamic Z-Track 技术是一种预测性电池模型,能在动态负载条件下(如人工智能应用带来的负载波动)实现自我更新,从而确保续航预测高度准确。历经 20 年从‘被动监测’到‘主动预测’的技术演进,这一创新让用户体验到可靠的功能、更安全的操作,以及对电池老化程度和续航时间的精准掌控。”

更多详情

电池供电的电子设备日益复杂,对电路板空间的高效利用提出了更高要求。BQ41Z90 是行业创新的高度集成电量计、监测器与保护器,支持 3 至 16 节串联锂离子电池。这款单芯片解决方案能帮助工程师降低设计复杂度,与传统分立方案相比,可节省高达 25% 的电路板空间。BQ41Z50 则支持 2 至 4 节串联电池。

如欲了解更多关于 BQ41Z90 电池电量计的信息,请参阅技术文章“重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™ 算法如何预测不稳定电池负载。”

供货情况

预发布的 BQ41Z90 和已量产的 BQ41Z50 现可通过 TI 官网 (TI.com) 订购。TI 还提供评估模块、参考设计及仿真模型。

 

器件型号

串联电池数

评估模块

BQ41Z90

3 至 16

BQ41Z90EVM

BQ41Z50

2 至 4

BQ41Z50EVM

关于德州仪器

德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、企业系统和通信设备等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。登陆 TI.com.cn 了解更多详情。

商标

Dynamic Z-Track 是德州仪器 (TI) 的商标。所有其他商标和注册商标均属于其各自的所有者。

相关新闻稿

德州仪器推出全新电源管理解决方案,支持可扩展的 AI 基础设施
23 Oct 2025 | 产品与技术

德州仪器推出全新电源管理解决方案,支持可扩展的 AI 基础设施

德州仪器正在与英伟达和其他公司合作,为下一代数据中心架构提供动力

德州仪器 DLP® 技术为高级封装带来高精度数字光刻解决方案
15 Oct 2025 | 产品与技术

德州仪器 DLP® 技术为高级封装带来高精度数字光刻解决方案

新型数字微镜器件配备实时校正功能,助力设备制造商实现高分辨率印刷规模化生产,进一步提升产量与良率

查看全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.