德州仪器推出新款电源管理芯片,可提高现代数据中心的保护级别、功率密度和效率水平

新闻亮点:1) 新款发布的具有电源路径保护功能的 48V 集成式热插拔电子保险丝简化了数据中心设计,助力设计人员达到 6kW 以上的功率水平。2)  新型集成式氮化镓 (GaN) 功率级采用行业标准的晶体管外形无引线 (TOLL) 封装,将 德州仪器的 GaN 和高性能栅极驱动器与先进的保护功能相结合。

9 4 月 2025 | Products and technologies, 2025

中国上海(2025 年4 月 9 日)— 德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)于今日推出新款电源管理芯片,以满足现代数据中心快速增长的电源需求。随着高性能计算和人工智能 (AI) 的采用率越来越高,数据中心需要更高功率密度和更高效的解决方案。德州仪器发布的新款 TPS1685 是具有电源路径保护的 48V 集成式热插拔电子保险丝,可帮助客户满足数据中心硬件和处理需求。为了简化数据中心设计,德州仪器还推出了采用行业标准 TOLL 封装的新的集成式 GaN 功率级系列,即 LMG3650R035、LMG3650R025 和 LMG3650R070。

如需了解更多信息,请参阅 ti.com/TPS1685ti.com/LMG3650R035ti.com/LMG3650R070

“随着数据中心对能源的需求日益增加,全球数字基础设施供电领域开始使用更智能、更高效的半导体,”德州仪器工业电源设计服务总经理 Robert Taylor 表示。“先进的芯片驱动着人工智能的计算能力,而模拟半导体则是提高能源效率的关键。我们创新的电源管理技术使数据中心能够减少其对环境的影响,同时帮助我们满足数字世界日益增长的需求。”

通过智能系统保护达到 6kW 以上的功率水平

随着电力需求激增,数据中心设计人员正在转向 48V 电源架构,以提高效率和可扩展性,从而更好地支持 CPU、图形处理单元和 AI 硬件加速器等组件。德州仪器的 48V 可堆叠集成式热插拔电子保险丝具有电源路径保护功能,使设计人员能够通过可扩展的器件来满足高功率 (>6kW) 的处理需求,与市场上现有的热插拔控制器相比,该器件简化了设计并将解决方案尺寸缩小了一半。

如需要了解有关使用 TPS1685 进行设计的更多信息,请阅读技术文章“使用集成式 48V 热插拔器件(电子保险丝)为现代AI数据中心供电”。

德州仪器采用工业标准封装的 GaN 功率级可实现更高效率

此外,德州仪器还推出了新的集成式 GaN 功率级系列。LMG3650R035LMG3650R025LMG3650R070 利用德州仪器的 GaN 在工业标准 TOLL 封装中的优势,使设计人员能够利用德州仪器 GaN 的效率,从而无需进行成本高昂而且耗时的重新设计。

新的功率级集成了高性能栅极驱动器与 650V GaN 场效应晶体管 (FET),同时实现了高效率 (>98%) 和高功率密度 (>100W/in3)。这些器件还集成了先进的保护功能,包括过电流保护、短路保护和过温保护。这对于服务器电源等交流/直流应用尤为重要,因为设计人员面临着在更小空间内提供更大功率的挑战。

如需进一步了解德州仪器采用行业标准封装的 GaN 功率级,请阅读技术文章“借助高集成度 TOLL 封装 GaN 器件推动电源设计创新”。

封装、供货情况

TPS1685LMG3650R035LMG3650R025LMG3650R070 支持预量产,现可通过 TI.com 采购。

  • 支持多种付款方式和发货方式。
  • 三款器件均提供评估模块。

关于德州仪器

德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、企业系统和通信设备等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。登陆 TI.com.cn 了解更多详情。

商标

所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。

相关新闻稿

德州仪器推出全新功能隔离式调制器,助力在机器人设计中实现更精准的电机控制
24 Apr 2025 | 产品与技术

德州仪器推出全新功能隔离式调制器,助力在机器人设计中实现更精准的电机控制

新闻亮点:德州仪器的全新模拟产品能以超高的分辨率精准测量电流和电压,从而让机器人可以执行精细复杂的任务。

德州仪器公司(TI)发布 2025 年第一季度财务业绩与股东回报
24 Apr 2025 | 投资者

德州仪器公司(TI)发布 2025 年第一季度财务业绩与股东回报

德州仪器公司(TI)(NASDAQ: TXN)日前公布其第一季度财务报告,营业收入为 40.7 亿美元,净收益为 11.8 亿美元,每股收益为 1.28 美元。每股收益包括公司原始指导中未包含的 5 美分收益。

查看全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.