德州仪器亮相 2025 年慕尼黑上海电子展,带来多款创新产品和解决方案

——创新技术重塑无限可能,共赴智能、高效、可持续之旅

15 4 月 2025 | 2025, 产品与技术

中国上海(2025 年 4 月 15 日)– 德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今日宣布,将于 4 月 15 日至 17 日亮相 2025 electronica China 慕尼黑上海电子展,展示一系列面向汽车、机器人与工业自动化、能源基础设施和边缘 AI 领域的创新成果。德州仪器将在上海新国际博览中心(N5 馆 605 展位)展示其模拟和嵌入式处理技术如何助力工程师重塑更智能、高效和可持续的可能。

更多信息,请点击链接

德州仪器中国区技术支持总监赵向源表示:“从智能机器人、自动驾驶车辆到高效能源系统,我们很高兴为大家展示德州仪器的创新技术,并与设备制造商和行业专家交流。我们期望发挥强大的创新能力和技术优势,始终如一地提供模拟和嵌入式处理产品,助力工程师重新定义设计理念,打造更加智能、高效和可持续的未来。”

多款创新产品及技术推动工程师创新

德州仪器在展会上带来了覆盖汽车、机器人与工业自动化、能源基础设施和边缘 AI领域的多款创新产品及技术。

汽车:从更先进的驾驶辅助系统、更智能的电动和动力总成系统到信息娱乐系统,德州仪器创新的技术和解决方案助力推动下一代更智能、更安全的车辆。展品包括:

  • 采用了德州仪器 AM62A SoC 的恒润汽车电子内后视镜,是一款单一终端产品,其中同时融合了流媒体显示、驾驶员监控和乘员监测等多项功能,能够有效减少道路上的事故数量。
  • 48V 区域架构方框图,展示了云连接到车内网络以进行功能控制和数据聚合的能力,具有多项优势,包括降低成本和复杂性、缩小电路板尺寸、使用可重置的电子保险丝以减少线规和长度。
  • 基于 Arm®、德州仪器新一代 C7x 数字信号处理器 (DSP) 的音频 DSP 系统,能够提供卓越的音频体验,采用 1L 调制技术,可以在每个通道只使用一半数量的电感器条件下实现 D 类性能。
  • 多款新产品能够为车辆提供更先进的自动驾驶功能。

能源基础设施:德州仪器先进的模拟和嵌入式技术及参考设计资源,助力实现更智能、更安全、更可靠的太阳能系统、储能系统及电动汽车充电基础设施。展品包括:

  • 基于氮化镓 (GaN) 的 10kW 单相串式光伏逆变器参考设计,使用了德州仪器 GaN 技术及高开关频率提高系统设计功率密度,直流/直流升压转换器功率高达 10kW,由单个实时微控制器 (MCU)(包括软件示例)提供支持,实现具有双向功率转换系统的基于 GaN 的单相串式逆变器。
  • 高达 1500V 的高压锂离子和磷酸铁锂电池组组合参考设计,具有精确的电芯监测、电流测量和电池模块控制功能,并从硬件和固件两个角度助力加快 BMS 设计,提高安全性和可靠性。
  • 有源电池包均衡参考设计,有助于在住宅储能系统中的可堆叠电池包之间实现有源和快速的充电及电压平衡。
  • 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计,集成了具有 AI 算法的 C2000TM MCU,以及用于收集电弧数据、训练嵌入式 AI 模型和验证系统的不同软件工具,实现智能电弧故障检测,能准确、实时地识别电弧并切断电源。
  • 客户华盛昌将展示其基于德州仪器边缘 AI 技术的电弧故障检测方案,使用 C2000TM MCU TMS320F28P550SJ 提高电弧识别检出率,降低太阳能系统火灾与触电风险。

机器人和工业自动化:德州仪器凭借精准的电机控制、边缘计算、智能传感及实时通信技术,重塑智能、高效、安全的自动化工厂。

  • 德州仪器展示了其用于人形机器人的全面系统级解决方案,包括:基于 GaN 的高功率密度电机控制展品,为无刷直流电动机 (BLDC) 供电,显示精确的响应电机控制;外形小巧的 4kW 电机控制展品,可实现大功率和紧凑型高效电机控制解决方案;用于人类协作的传感器融合展品,可实现准确的人体检测和安全防护;单线对以太网通信展品,有助于降低电缆重量、复杂性和高级机器人设计中的故障点。
  • 德州仪器展示了其面向工业自动化的先进解决方案:具有位置反馈功能的六轴实时电机控制以及工业通信协议(使用基于 Arm® 的 AM243x MCU)。
  • 客户库卡中国将发布搭载德州仪器 TDA4x 的新一代KR C5 micro-2 控制器,紧凑结构配合可堆叠设计,能实现更高空间利用率,同时为产线柔性化提供更多可能。

边缘 AI:德州仪器凭借深厚的嵌入式系统经验,基于其感知和实时监控产品,重构边缘人工智能生态。

  • 适用于医疗贴片和生命体征监测的可穿戴生命体征监测参考设计,能够实现低功耗、高分辨率、高度集成的对心电信号 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲和温度等生命体征的持续监控。测量的 ECG 数据由 MSPM0 MCU 通过边缘 AI 硬件加速器进行处理以实现实时心律失常分类,并可将 ECG 和分类数据传输到智能手机或医疗监测系统等远程终端。

专家演讲,分享行业洞察

4 月 15 日至 16 日,德州仪器的专家团队将在四场慕尼黑上海电子展论坛上分享技术见解与行业洞察,会议内容涵盖了汽车、边缘 AI、能源基础设施和电机驱动。德州仪器还将于 4 月 16 日举办德州仪器技术发展研讨会,7 场精彩演讲将涵盖以下领域:

  • 毫米波雷达智能感知
  • 车载电池组管理系统
  • 车载音频系统
  • 光伏系统中的 GaN 技术和电弧检测
  • 高压储能系统
  • 适用于工业机器人的实时控制技术
  • 适用于自动化工厂的实时通信技术

更多信息,请点击链接

关于德州仪器 (TI)

德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、企业系统和通信设备等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。登陆 TI.com.cn 了解更多详情。

自1986年建立北京代表处以来,德州仪器持续助力中国市场。我们同诸多市场的客户开展合作,提供全方位支持,满足客户的设计需求,助力客户成功。

商标

所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。

相关新闻稿

德州仪器推出全新功能隔离式调制器,助力在机器人设计中实现更精准的电机控制
24 Apr 2025 | 产品与技术

德州仪器推出全新功能隔离式调制器,助力在机器人设计中实现更精准的电机控制

新闻亮点:德州仪器的全新模拟产品能以超高的分辨率精准测量电流和电压,从而让机器人可以执行精细复杂的任务。

德州仪器公司(TI)发布 2025 年第一季度财务业绩与股东回报
24 Apr 2025 | 投资者

德州仪器公司(TI)发布 2025 年第一季度财务业绩与股东回报

德州仪器公司(TI)(NASDAQ: TXN)日前公布其第一季度财务报告,营业收入为 40.7 亿美元,净收益为 11.8 亿美元,每股收益为 1.28 美元。每股收益包括公司原始指导中未包含的 5 美分收益。

查看全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.