在德州仪器与 SBTi 合作制定和评估未来目标的同时,公司也将继续专注于当前的多年 GHG 目标(持续到 2025 年)。
中国上海(2024 年 8 月 28 日)– 德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今日推出一款新的显示控制器,可适配超小型、高速且低功耗的 4K 超高清 (UHD) 投影仪。
与前代产品相比,采用 MagPack™ 封装技术,使得电源模块的尺寸缩小多达 50%。在保持同样的散热性能的前提条件下,电源模块的功率密度增加一倍。与前代产品相比,业界超小型 6A 电源模块可将电磁干扰 (EMI) 辐射降低 8dB,同时将效率提升高达 2%。
Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.