软件定义未来:为何软件优先至关重要

软件的灵活性、互操作性与标准化如何引领未来创新

6 2 月 2025 | 技术与创新

您随时都可能与成百上千的智能嵌入式设备产生互动。从智能家电到提升行车安全,从工厂自动化到能效管理,这些嵌入式技术持续推动着舒适性、生产力和能源可持续性等各个方面的进步。

即使作为嵌入式硬件开发领域的领导者,我们几十年来依然始终将软件创新置于战略核心。"软件是根基,它让半导体的应用真正得以实现。"通用微处理器产品线经理Artem Aginskiy强调,"全面且灵活的软件能帮助客户解决问题并推动创新。"

软件的适应性使工程师能够不断添加和创建新功能,即使在硬件产品完成构建后,任然能升级迭代。对企业而言,转向软件优先的方法变得愈发重要,这意味着要加大软件投资的力度,以定义并执行产品。这一方法应可扩展、更智能,并且更易于开发和使用。那么,对于设计工程师和半导体企业而言,转向软件优先的方法意味着什么?

灵活性以及软件日渐成为产品差异化的关键因素

对于系统的运行而言,硬件和软件均必不可少,但硬件主要是静态的。硬件组件一旦部署完成,通常难以更新或修改。相比之下,软件的动态特性则能持续增强应用的功能。“集成正在单个芯片中实现。以前您只能实现一项功能,而现在您可以实现数百个功能。”Artem 说道。软件已成为产品差异化的核心要素。我们公司提供各种易于使用的平台和工具,助力开发优质、可靠的软件。

例如,在软件定义汽车 (SDV) 中,软件驱动着汽车的所有功能,从自动驾驶到信息娱乐系统皆由软件助力实现。改进的软件算法还提升了电池驱动应用(如电动车充电或个人电子设备)的能效。诸如机械手臂之类的终端设备,初步编程时可能仅能执行一项任务,但通过无线更新,它们可以适应并处理多个额外的工作流程。

随着软件在推动各行业创新中的价值愈加明显,推动其广泛应用显得尤为重要;然而,这个过程也不乏挑战。

开源与标准化

软件来源于数百个贡献者和供应商,因此互操作性成为一大挑战。开源软件是我们公司应对这一挑战的主要方式。

有了开源软件,任何人都可以随心添加或更改代码。随着越来越多的开发人员对软件进行验证、与之交互并将其集成到产品中,软件的可靠性和互操作性会越来越高。因此,即使两款产品的规格不同,由于它们的软件来自同一社区,故而也能协同工作。开源软件的另一个优势是可维护性,因为即使在最初发布几年后,仍然可以对其进行修改或更新,从而增强了其灵活性和可扩展性。

开源软件的高度开放性提高了透明度,并推动了软件的大规模应用。这有助于壮大生态系统,吸引更多参与者进入,并可降低进入门槛。

我们的平台软件研发工程经理 Yashwant Dutt 表示:“统一、通用的协作方法对于标准化至关重要。许多无线通信标准都是通过开源开发的。”

在连接性方面,由于设备之间需要以更加复杂的方式与越来越多种类的其他设备进行通信,因此通信标准变得愈加重要。我们的连接业务部门经理 Marian Kost 表示:“一个传感器可能需要与周围的多个设备以及云进行通信。如果接口设计不符合重要标准,就很难做到这一点。无论是 Wi-Fi®、Bluetooth®、Matter 还是其他重要的通信协议和标准,我们公司不仅遵守这些标准,还与其他公司合作,积极参与定义这些标准的工作。我们的软件会随着新标准和现有标准的发展不断演进。”

软件支持的标准可以像智能家居中采用的 Matter 一样,实现不同设备和产品之间的互操作性。例如,即使语音助手与智能恒温器的生产公司不同,语音助手依然能够与智能恒温器进行交互或对其进行控制。

软件的动态特性确实会使互联设备容易受到安全漏洞的影响。而我们公司通过构建安全启动和高效集成加密加速器等基础设施,确保数据存储的安全性和准确性,同时保障安全通信。

软件推动未来创新

嵌入式开发的需求将持续增加。其中一个原因是人工智能在更多的应用场景中得到越来越多的使用。软件需要集成更复杂的功能,同时仍需保证开发的便捷性与安全性。“我们正在努力确保我们的软件工具和平台为先进驾驶辅助系统等新型强大应用做好准备。”Yashwant 说道。

随着边缘计算在许多应用中的重要性日益增长,软件还需要应对其特殊需求。

30 多年来,我们公司一直优先提供功能全面的开源软件开发平台,帮助客户快速开始构建具创新性且功能强大的应用。

我们还拥有一个覆盖广泛的合作伙伴生态系统。通过与合作伙伴紧密合作来开发各种应用和工具,我们不仅能为更广泛的不同类型的专业知识做出贡献,还能从中获益,从而加速并促进技术的进步。Artem 表示:“我们致力于与合作伙伴和客户共同解决问题。我们将继续作为积极的参与者和贡献者来构建这一生态系统。”

随着新特性、新应用和新技术的不断涌现,软件创新将始终保持活力。Artem 表示:“软件永远在进化,我们也在不断前行。”在我们继续支持合作伙伴推进软件技术的下一次演进时,我们也在为未来的创新赋能。

公司博客相关文章

自动驾驶的未来在何处?已然藏在您的爱车中
14 Apr 2025 | 技术与创新

自动驾驶的未来在何处?已然藏在您的爱车中

当今的半导体技术如何推动当下和未来自动驾驶领域的发展

软件定义未来:为何软件优先至关重要
06 Feb 2025 | 技术与创新

软件定义未来:为何软件优先至关重要

软件的灵活性、互操作性与标准化如何引领未来创新

重塑通勤体验:先进音频技术革新您的驾乘之旅
03 Jan 2025 | 技术与创新

重塑通勤体验:先进音频技术革新您的驾乘之旅

从环绕声到降噪,我们已蓄势待发,全面拥抱汽车音频技术的崭新未来

查看全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.